Use Case

Sistema logistico DWS con Basler ace 2, telecamera ToF e pylon

Negli ultimi anni i volumi di pacchi in tutto il mondo sono aumentati rapidamente e questa tendenza non si vede mai una fine. L'elaborazione efficiente di questi volumi sempre crescenti richiede soluzioni in grado di acquisire grandezze fisiche (dimensioni, peso) e riconoscere codici a barre e codici a matrice. In questo caso d'uso, presentiamo un sistema che fornisce il dimensionamento, la pesatura e la scansione (DWS) delle confezioni utilizzando una soluzione Basler.

>

Vari requisiti per la spedizione dei pacchi

Un sistema DWS svolge un'ampia gamma di compiti nella spedizione di pacchi: i pacchi trasportati sul nastro trasportatore non solo devono essere identificati correttamente, ma anche misurati con precisione (ad esempio mediante misurazioni laser del profilo o processi 3D). Poiché anche il peso gioca un ruolo importante, un sistema DWS deve offrire una soluzione integrata per la pesatura.

Compiti diversi – un'unica soluzione

Basler offre un sistema DWS per il rilevamento corretto e la misurazione precisa dei pacchi. Questa soluzione DWS per il trasporto di pacchi tramite nastri trasportatori è composta da tre diversi componenti per l'elaborazione delle immagini:

  • ACE 2 telecamere di scansione dell'area

  • Telecamera 3D ToF

  • pylon Software e pylon vTools

Innanzitutto, quattro telecamere Basler ace 2 scansionano i pacchi in transito alla ricerca di codici a barre. Nella fase successiva, due telecamere Basler ToF misurano con precisione le confezioni. La suite software Basler pylon raccoglie e analizza quindi questi dati. I pylon vTools vengono utilizzati per riconoscere e leggere le barre, la matrice e/o i codici QR scansionati dalle telecamere ace 2. Il software controlla anche la gestione e la configurazione delle due telecamere ToF, che si occupano della corretta misurazione del pacco. Ciò significa che è necessario un solo software per l'intero controllo della telecamera.

Soluzione DWS completa

  • Tutti i componenti per una soluzione DWS flessibile da un'unica fonte

  • Ottimo rapporto qualità/prezzo

  • Soluzione software unificata

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.