pylon Event Logging Tool
Software

pylon Event Logger

Rilevamento preciso degli errori nel sistema di elaborazione delle immagini

Con il pylon Event Logger è possibile registrare e analizzare gli eventi nel sistema di elaborazione delle immagini. Tutte le attività, dal frame grabber alla telecamera, vengono registrate e visualizzate. Ciò consente di identificare rapidamente i problemi di sistema nascosti e di ottimizzare il sistema.

  • Informazioni sul sistema in sintesi

    Vista a 360° di tutti gli eventi del sistema per tutti i componenti del sistema di visione e del software
  • Rapida analisi dei guasti e manutenzione

    Panoramica precisa delle cause di errore per ridurre al minimo i tempi di inattività
  • Ottimizzazione delle prestazioni del sistema

    Analisi degli eventi passati per migliorare le prestazioni del sistema
  • Utilizzo intuitivo

    Visualizzazione di sequenze di eventi complessi e accesso rapido alle informazioni rilevanti

Per scoprire i problemi nascosti nel sistema di visione

Un sistema di elaborazione delle immagini si basa sull'interazione precisa tra componenti di visione, dispositivi periferici e software. Questi processi complessi devono funzionare senza intoppi, altrimenti possono compromettere in modo significativo le prestazioni complessive del sistema. Tuttavia, identificare la causa esatta di un problema è spesso tutt'altro che semplice.

  • Perché l'immagine non viene acquisita come previsto?

  • Dove si verifica esattamente la latenza del sistema?

  • Perché gli errori si verificano solo in determinate condizioni?

  • Quali sono le cause degli errori di sincronizzazione nel sistema?

Ottimizzazione completa del sistema per l'intero ciclo di vita

The pylon Event Logger is an integrated tool that is started with the pylon development environment or in the frame grabber SDK. It supports the entire life cycle of a vision system - from development to maintenance - by precisely logging all system events. Especially in performance systems or multi-camera systems, it is important to be able to control all components and their triggers.

Soluzione precisa di registrazione degli eventi per sistemi di elaborazione delle immagini affidabili
Interfaccia di Event Logger: 1 - Barra dei menu, 2 - Barra degli strumenti, 3 - Barra dei filtri, 4 - Visualizzazione messaggi, 5 - Barra laterale, 6 - Visualizzazione attività, 7 - Barra di stato

Sviluppo e risoluzione dei problemi

  • Riconoscere i problemi di temporizzazione dell'innesco

  • Identificare le cause di immagini incomplete

  • Localizzare con precisione gli errori di sincronizzazione

Funzionamento del sistema

  • Monitoraggio delle prestazioni in tempo reale

  • Riconoscere i problemi in una fase iniziale

  • Comprendere i modelli di comportamento del sistema

Ottimizzazione delle prestazioni

  • Identificare i colli di bottiglia

  • Migliorare la pipeline di elaborazione delle immagini

  • Aumentare la reattività del sistema complessivo

Funzioni principali dell'Event Logger di pylon

Il pylon Event Logger è uno strumento indispensabile per monitorare le interazioni all'interno dei sistemi di elaborazione delle immagini. Utilizza precise marcature temporali per tracciare i singoli processi in sequenza e misurare i tempi di esecuzione. Lo strumento misura le latenze in modo molto accurato, rileva e visualizza gli errori logici e i problemi di prestazioni. L'Event Logger di pylon è particolarmente efficace nell'identificare problemi come overflow, interruzioni della telecamera e trigger mancati, fornendo preziose informazioni in caso di guasti.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.