符合标准
为了进一步优化运营和流程,我们妥善准备并成功实施了一套全面的质量管理体系。按照DIN EN ISO 9001:2015的要求,我们实施的集成管理体系重点在于持续改进所有运营流程。
通过以下方式可查看证书:DIN EN ISO 9001:2015证书对于我们的客户而言,这意味着我们显著提高了效率,并大大优化了流程的可靠性。
我们为整个系统确定了明确的质量目标。通过不断对这些目标进行评核,我们可以迅速发现偏差,并根据需要采取应对措施。公司内联网提供了专用在线手册,确保每位员工都能随时获取最新信息。
劳氏质量认证(LRQA)每年都会对我们质量管理体系的效率进行监督。借助持续的内部审核,确保不断对所有流程进行检查和改进。
我们的质量管理体系是充满活力、不断进步的系统,这完全符合我们的工作准则:一年365天,每天都要学习和进步。
Basler公司已经被认证为认证经营者(Authorized Economic Operator,AEO)。
作为全球值得信赖的国际贸易伙伴,我们可以享受欧盟内部的某些海关优惠政策。
通过此认证的公司必须具备包括极高的信誉度、雄厚的财力、严格遵循国家法律法规及安全标准等多方面要求。在拥有此认证之后,对合作伙伴而言,我们具有货物管理的最高质量标准和最专业的执行能力。
The CE obligation applies to products that are placed on the EU market and that fall within the scope of at least one CE-relevant directive. These products must be tested for conformity with the directives and marked with the CE mark. An EU declaration of conformity is also issued for each CE-marked product, which makes reference to the relevant EU directives.
For the products Basler sells, the most common CE-relevant EU directives are:
RoHS Directive 2011/65/EU incl. (EU) 2015/863
EMC Directive 2014/30/EU
Low Voltage Directive 2014/35/EU
The EU declarations of conformity for the individual products are linked on the respective product pages.
RoHS
Directive 2011/65/EU of 8 June 2011 regulates the restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) in electrical and electronic equipment (EEE).
Prior RoHS Directive 2002/95/EC was repealed as of 3 January 2013.
In its Annex II, Directive 2011/65/EU sets the maximum concentration values by weight in homogeneous materials for lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE), for EEE placed on the EU market.
Further, Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015--amending Annex II to Directive 2011/65/EU--has been published by the European Commission to add the following phthalates onto the list of restricted substances: Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP).
For products that fall directly under the RoHS Directive, conformity with this is shown in the EU Declarations of Conformity. We also provide separate RoHS statements for our products. This also applies to products that are not directly covered by the RoHS Directive.
In the download area you can find the RoHS compliance confirmation letter of our cameras as well as the RoHS compliance confirmation letter of our accessories products.
从2023年起,英国将使用UKCA来取代CE。Basler目前正处于引入阶段。
引入完毕后,各个产品的英国符合标准声明将链接到相应的产品页面,其效用与CE相同。
如有任何有关UKCA的疑问,请通过以下方式与我们联系:ukca@baslerweb.com 。
投放美国市场且(有意或无意)引起电磁辐射的产品均受FCC要求的约束。FCC的各项要求由美国独立政府机构联邦通信委员会(FCC)负责制定。为此,带有FCC标志的产品符合所需的FCC要求。您可以查看产品是否已经通过FCC合规性测试,并在相应的产品页面查看是否标有FCC符号。
KCC - 韩国
进口到韩国的电气和电子设备必须经过KC认证。这是一个强制性的认证系统,以确保只有经过认可机构认证的产品才能进入韩国市场。该认证会特别检查电磁兼容性(EMC)的要求。所有KC认证产品均带有KC标志和KC注册号。您可以在相应的产品页面上查看产品是否通过KC认证。
我们的相机需要获得EAC认证和适当的标签,才能出口到欧亚经济联盟(EAEU)国家,其中包括亚美尼亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯和俄罗斯。
EAC认证必须由受认可的认证机构颁发。
产品的EAC认证和标记可以确认该产品符合相关技术法规(TR)。
请到相应的产品型号页面查看您所需的型号是否已获得认证。如果您所需求的型号未获得认证,请与Basler支持团队或销售团队联系,我们会安排进行认证工作。
2006年12月18日生效的第1907/2006号法规(EC)规范了在化学品的注册、评估、授权和限制(REACH)方面的要求,并且它要求必须在整个供应链中都要声明使用了被归类为“高度关注物质”(SVHC)且浓度大于0.1% (w/w)重量百分比的物质。欧洲化学品管理局(ECHA)提供的候选清单中列出了所有被归类为SVHC的物质。
通过与供应商的密切联系和沟通,据我们所知,我们销售的产品中不含SVHC中列出的化学品。如果我们得悉产品中存在SVHC,我们将遵守在物品中提供有关物质信息的义务。
请点击此处查看我们的确认函:
2012年7月4日,欧洲议会和欧盟理事会发布了关于废弃电气和电子设备(WEEE)的第2012/19/EU号指令,旨在防止电气和电子设备产生废弃物,并通过再利用、再循环和其他形式的回收来减少此类废弃物。
符合该指令范围内的电气和电子设备必须标有带斜划线的带轮垃圾桶标志。
该指令由各个欧盟国家通过国内法加以规管;在德国,相关的规管法律是《电气和电子设备销售、退货和无害化环境处置管理法》,简称《电气和电子设备法》或ElektroG。
如果欧盟各国的国家法律有要求,电气和电子设备的代理商有义务在相关机构进行注册。
如有必要,Basler AG会在印记的法律信息中注明其注册编号。