Customer Story

Misurazione MTF accurata dell'ottica della telecamera dello smartphone

Più telecamere che ispezionano più posizioni di un obiettivo

In cosa consiste l'ispezione delle ottiche degli smartphone ad alta risoluzione?

La qualità dell'obiettivo della telecamera dello smartphone è più importante che mai, a causa della risoluzione sempre crescente dei telefoni cellulari. La tecnologia di misurazione MTF è ampiamente utilizzata per valutare e caratterizzare l'ottica della telecamera degli smartphone. Per la produzione di tali strumenti di misura ad alta precisione, sono essenziali sistemi di visione stabili e di alta qualità. YunXian, una start-up produttrice di strumenti di misura MTF in Cina, si è affidata all'esperienza e alla qualità dei prodotti di visione di Basler per conquistare la propria quota di mercato nel settore.

Cosa bisogna considerare quando si ispezionano le ottiche degli smartphone ad alta risoluzione?

Per valutare con precisione l'ottica degli smartphone ad alta risoluzione, è necessaria un'elevata densità di punti di misurazione. Ciò significa che uno strumento di misura MTF ha bisogno di più di una dozzina di posizioni di campo (telecamere) per ispezionare più posizioni sull'obiettivo, dal centro al bordo. In questa attività di visione, è necessario attivare più telecamere industriali contemporaneamente e le immagini acquisite da ciascuna telecamera devono essere altamente coerenti per garantire risultati di misurazione MTF accurati.

"Il forte supporto di Basler sia nei singoli prodotti che nella soluzione globale ci ha aiutato a superare molte difficoltà nella fase di ricerca e sviluppo, risparmiando molto tempo. Un altro motivo per cui abbiamo scelto Basler è che gode di una buona reputazione nel settore della misurazione MTF, con molti marchi di lenti noti che utilizzano i prodotti di visione Basler. Crediamo che i prodotti collaudati sul mercato e il marchio Basler possano contribuire a migliorare il nostro vantaggio competitivo".
~ Direttore Generale di YunXian

Misuratore MTF con soluzione di elaborazione delle immagini di Basler

All'interno di uno strumento di misura MTF, una sorgente luminosa puntiforme viene prima diffusa per omogeneizzare l'illuminazione, quindi collimata, prima di passare attraverso la lente per essere misurata. Successivamente, il componente visivo entra in gioco per ri-visualizzare il punto focale tramite un microscopio sul sensore della telecamera. Infine, l'immagine verrà trasmessa ad un computer per analizzare la distribuzione dell'intensità luminosa con un software che calcola il valore MTF.

YunXian ha sviluppato il proprio strumento di misurazione MTF utilizzando una soluzione di visione fornita da Basler. La soluzione viene fornita con componenti hardware tra cui telecamere industriali USB 3.0 ace, obiettivi Basler Standard e cavi Basler Premium, oltre al software pylon. Le immagini di ogni punto vengono scattate con diverse distanze di lavoro per calcolare il valore MTF accurato della lente testata utilizzando l'algoritmo di YunXian.

I vantaggi del misuratore MTF con soluzione di visione di Basler

  • Configurazione multi-camera semplice, precisa e stabile, grazie al filtro del segnale di trigger integrato nella telecamera.

  • Le dimensioni compatte delle telecamere ace consentono un'integrazione meccanicamente semplice nel sistema di misurazione.

  • Il software pylon facile da usare può far risparmiare una notevole quantità di tempo di sviluppo del sistema.

  • I componenti hardware e software di Basler, testati al 100% e perfettamente abbinati, hanno ulteriormente garantito la stabilità del sistema e l'uniformità dell'immagine.

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.