Use Case

Sistema di visione personalizzato al 100% per la scalabilità in oftalmologia

Sistema di visione personalizzato al 100% per la scalabilità in oftalmologia

Di cosa tratta il sistema di visione per oftalmologia?

L'occhio umano è un organo complesso. Per questo motivo le visite oculistiche richiedono dispositivi diversi: i rifratto-cheratometri, ad esempio, vengono utilizzati per le determinazioni diottriche, i dispositivi OCT (Tomografia a Coerenza Ottica) per gli esami retinici e i tonometri per misurare la pressione intraoculare. Tutti i dispositivi hanno una funzione diversa, ma molti si basano sull'imaging. Nello sviluppo e nella produzione di vari dispositivi, questa comunanza fornisce ai produttori sinergie. Basler dispone sia del portfolio hardware che software, nonché dell'esperienza necessaria per configurare un sistema di visione personalizzato e scalabile.

Requisiti per sistemi di visione personalizzati per l'oftalmologia

Lo sviluppo, la produzione e la manutenzione di diversi dispositivi per le visite oculistiche è costoso. Ma non importa quanto diversi possano essere i dispositivi, molti di essi utilizzano l'imaging. Per i produttori di dispositivi, per sfruttare le sinergie che ne derivano è necessario un partner esperto. Nella fase di pianificazione, è necessario considerare molti aspetti diversi, come ad esempio:

  • Definizione dei denominatori comuni dei sistemi di visione in diversi dispositivi

  • Sviluppo di componenti hardware e software universali (possono essere utilizzati in più dispositivi) e individuali (possono essere utilizzati in un unico dispositivo)

  • Garantire la disponibilità a lungo termine dei componenti hardware

Soluzione di visione personalizzata con controller e telecamera

Sei un produttore di più dispositivi che hanno punti in comune nonostante le loro diverse funzioni? Ci sono fattori comuni nel sistema di visione artificiale? Può avere senso sviluppare componenti hardware e software così universali da adattarsi a diversi dispositivi e allo stesso tempo possono essere facilmente dotati di funzionalità specifiche per i singoli dispositivi.

Nel nostro esempio di oftalmologia, il design completamente personalizzato di un controller integrato costituisce il fulcro di diversi dispositivi per gli esami oculistici. Nella soluzione personalizzata, la scheda carrier e il SoM (System on Module) si trovano su un'unica scheda. Abbiamo sviluppato il controller integrato in modo che possa essere integrato in diversi dispositivi, ad esempio integrato da una o più telecamere, un laser o un software. Di conseguenza, un rifratto-cheratometro può essere basato sullo stesso controller incorporato di un dispositivo OCT e di un tonometro.

Sebbene nel nostro portfolio siano disponibili diverse centinaia di telecamere per l'acquisizione di immagini, abbiamo ritenuto fosse una buona idea sviluppare una telecamera personalizzata per queste esigenze specifiche. Abbiamo integrato un sensore che non era stato precedentemente disponibile nel portfolio in un modulo telecamera dart con interfaccia MIPI. Il risultato è stato un modulo telecamera economico che si adatta perfettamente al controller integrato.

Oltre all'hardware, il software consente di personalizzare un sistema di visione artificiale. Vi forniremo la suite software per la messa in servizio e il controllo della telecamera, i vTools per l'elaborazione delle immagini e un pacchetto di supporto per l'integrazione nel tuo sistema. Utilizzare il software per assegnare una particolare funzione all'hardware e specificare il sistema di visione artificiale di diversi dispositivi.

Lo sviluppo di un sistema di visione specifico per il cliente comporta una spesa iniziale. Tuttavia, un sistema personalizzato, ottimizzato in termini di costi e con disponibilità a lungo termine offre notevoli effetti sinergici.


I vantaggi del sistema di visione per l'oftalmologia

  • La progettazione completamente personalizzata di un controller embedded con tutto l'hardware necessario e il meno possibile

  • Il controller integrato universale offre un'elevata flessibilità per

    • Connessione con hardware aggiuntivo, ad esempio una o più telecamere

    • configurazioni con diverse funzioni tramite il software

  • Modulo telecamera dart personalizzato che soddisfa i requisiti individuali di interfaccia, sensore e prezzo

  • L'utilizzo di un controller integrato e di un modulo telecamera in una varietà di dispositivi consente la scalabilità, poiché la quantità è aumentata e i costi per componente sono ridotti

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.