Customer Story

Tecnologia ToF e Robot di Etichettatura

Applicatore robotizzato di stampa (RPA) di Vanomation

I processi di spedizione presso i fornitori di servizi logistici globali sono caratterizzati da una produttività particolarmente elevata delle merci. Allo stesso tempo, il mercato richiede una flessibilità sempre maggiore nella logistica, che a sua volta richiede soluzioni di etichettatura ad alte prestazioni. Le etichette di spedizione sono una componente importante di tali soluzioni: rendono possibili i processi logistici e contengono informazioni come l'indirizzo del cliente', il logo aziendale, il mittente, i codici a barre e il numero di spedizione.

Per soddisfare queste esigenze, Basler, insieme a Vanomation Inc., fornitore leader di etichettatrici industriali, ha sviluppato un sistema per la stampa e l'applicazione di etichette di spedizione nei magazzini e nei centri di distribuzione che gestiscono quotidianamente grandi quantità di pacchi.

Ecco come funziona la soluzione robotica con tecnologia Time-of-Flight

Vanomation ha integrato la telecamera Basler blaze Time-of-Flight e il software blaze specifico per l'applicazione in una soluzione robotica che consente al sistema di rilevare la posizione, l'orientamento e le dimensioni di un pacco che si muove su un nastro trasportatore ad alta velocità e di trasmettere questi dati all'RPA (Robotic Print Applicator). Con questi dati, il robot può prelevare l'etichetta adesiva dalla stampante e posizionarla nell'orientamento e nella posizione corretti sulla confezione. Questo potente sistema consente di posizionare con precisione un'etichetta in qualsiasi punto di un pallet statico o di un pacco in movimento.

Più veloce e più flessibile con la visione 3D

Si tratta di una soluzione potente per i fornitori di servizi logistici. La soluzione elimina le confezioni etichettate in modo errato e la necessità di spazio per il trasportatore e di attrezzature aggiuntive necessarie per raddrizzare le confezioni prima che vengano centrate sotto gli attuali applicatori di stampa meccanici. L'uso della visione 3D rende la catena logistica più veloce, più flessibile e meno soggetta a errori.



Telecamera Basler ToF

I vantaggi di questa soluzione di visione 3D con telecamera Basler ToF in sintesi

  • Misurazione ottica accurata e veloce degli assi xyz e dell'orientamento dell'oggetto grazie alla più recente tecnologia del sensore Sony DepthSense™ IMX556PLR (tempo di volo pulsato)

  • Facile integrazione nel sistema della telecamera grazie al design compatto senza parti mobili e Gigabit Ethernet

  • Misure indipendenti dalla luce e dal contrasto

  • Streaming in tempo reale di nuvole di punti 3D pre-elaborate e immagini di intensità 2D

  • Supporto da parte di Basler nello sviluppo di software per il rilevamento e la misurazione di oggetti

Maggiori informazioni sulla telecamera Basler ToF

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.