Use Case

Esame economico dei sedimenti urinari con sistema di visione basato su CNN

Automated, accurate, and efficient urinalysis with CNN-based embedded vision system

Urine sediment examination plays an important role in diagnosing kidney and urinary tract disorders. However, manual microscopy is slow, dependent on user skill, and often inconsistent. Laboratories require higher throughput, stable accuracy, and predictable costs without adding complexity to daily workflows.

Esame economico dei sedimenti urinari con sistema di visione basato su CNN
>

In cosa consiste il sistema di visione integrato basato su CNN per l'analisi dei sedimenti urinari?


Nell'analisi del sedimento urinario, i dipendenti del laboratorio esaminano al microscopio i componenti solidi di un campione di urina per diagnosticare malattie dei reni o degli organi urinari. Tuttavia, gli esami manuali al microscopio comportano generalmente il rischio di errori e richiedono tempo prezioso. Molti laboratori utilizzano quindi sistemi automatizzati. Questi differiscono in base alle prestazioni richieste, alla funzionalità e alle dimensioni del design, il che significa che variano anche in termini di sistema di visione integrato. Il sistema di visione embedded basato su CNN rappresentato di seguito soddisfa i requisiti di economicità e alte prestazioni.

Quali sono le sfide nell'analisi dei sedimenti urinari?

Le analisi di laboratorio devono essere fornite sempre più in modo rapido ed economico, ovviamente senza compromettere l'affidabilità. Ciò è possibile con un algoritmo di analisi basato su CNN sul giusto sistema di visione integrato. Il fattore decisivo è l'integrazione dei giusti componenti hardware e software, ovvero quelli coordinati tra loro. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è affidarsi a un partner esperto.

La soluzione: un sistema di visione basato su CNN affidabile e conveniente

La demo offre un sistema di visione affidabile ed economico basato su CNN, adatto a compiti come il già citato esame microscopico automatizzato dei sedimenti urinari. Disponiamo di tutti i componenti hardware e software necessari nel nostro ampio portfolio.

L'hardware del sistema è composto da un modulo telecamera a colori dart con risoluzione di 5 MP e interfaccia MIPI CSI2, un cavo dati adatto e la scheda di elaborazione visiva integrata sviluppata da Basler. La scheda fornisce interfacce di comunicazione e controllo pertinenti che la rendono adatta per l'integrazione come unità di controllo centrale in piccoli dispositivi da banco. L'elemento centrale della nostra scheda ottimizzata in termini di prezzo/prestazioni è la i.MX 8M Plus di NXP®.

Il software del sistema include la suite software pylon, che viene utilizzata per la configurazione della telecamera e la successiva acquisizione e analisi delle immagini. La telecamera dart utilizza un modulo dotato di un ISP (Image Signal Processor) che esegue tutte le fasi di pre-elaborazione dell'immagine. Questi includono, ad esempio, il debayering e il denoising, nonché l'impostazione di un ROI (regione di interesse) e il ridimensionamento dei pixel del sensore alla risoluzione target. Poiché non tutti i moduli telecamera dart sono dotati di un ISP integrato, in alternativa è possibile utilizzare l'ISP integrato del i.MX 8M Plus nella scheda di elaborazione visiva integrata.

La successiva inferenza viene eseguita su uno speciale processore del SoC (System on Chip) 8M Plus i.MX, noto come NPU (Neural Processing Unit). Le attività ad alta intensità di calcolo tipiche delle CNN vengono eseguite dalla NPU con accelerazione hardware, il che rende l'esecuzione particolarmente efficiente. AI vTool è ottimizzato per la NPU sulla piattaforma AI pylon. Dopo l'inferenza da parte della NPU, vengono eseguite ulteriori fasi di elaborazione sulla CPU (Central Processing Unit) del SoC i.MX 8M Plus. Il pylon Viewer viene utilizzato per configurare la soluzione di elaborazione delle immagini: sia per configurare l'output che per visualizzare i riquadri di delimitazione utilizzando l'AI vTool. Ciò consente di classificare e localizzare in modo preciso ed efficiente i componenti del sedimento urinario al fine di generare statistiche sui risultati. La configurazione e la ricetta memorizzata possono quindi essere trasferite al software applicativo di destinazione senza alcun sforzo di programmazione.

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.