Use Case

Sistemi di visione SWIR nella produzione agricola

Migliore ispezione dei prodotti grazie alla luce infrarossa a onde corte

Garantire la qualità di frutta e verdura come mele o patate è fondamentale per soddisfare gli standard di mercato e le aspettative dei consumatori. I metodi di ispezione tradizionali si basano spesso solo sull'osservazione visiva, che richiede tempo ed è soggetta a errori. I sistemi di visione SWIR di Basler offrono una soluzione di visione affidabile per il controllo qualità nell'ispezione degli alimenti.

La telecamera Basler ace 2 X visSWIR, dotata di illuminatore, obiettivo e software Basler, consente un'ispezione dei prodotti più efficiente e affidabile nel settore agricolo.

Applicazioni SWIR per i prodotti agricoli

I sistemi di visione SWIR offrono un'ampia gamma di applicazioni per un'ispezione più efficiente e affidabile dei prodotti agricoli, ad esempio in caso di danni o contaminazione.

Nella gamma spettrale SWIR, le più piccole differenze tra il prodotto e l'impurità diventano evidenti

Prodotti e contaminazione

Nella gamma spettrale SWIR, la distinzione tra prodotto e impurità diventa visibile, ad esempio tra una patata e una pietra.
Anche i punti di pressione più piccoli diventano visibili con SWIR

Identificare i punti di pressione

Anche i punti di pressione più piccoli e poco appariscenti sono facili da rilevare durante il controllo qualità con i sistemi di visione SWIR.
Il contenuto di zucchero della frutta può essere determinato con precisione dalla tecnologia SWIR

Stima del contenuto di zucchero

Il contenuto di zucchero e quindi il grado di maturazione e il tempo di raccolta possono essere determinati con l'aiuto della tecnologia SWIR.

Guarda cosa si nasconde sotto la superficie

Le proprietà della luce infrarossa a onde corte (SWIR) offrono possibilità entusiasmanti e nuovi metodi per l'assicurazione della qualità.

Punti di pressione Apple in luce visibile e non visibile (SWIR)
Livido su una mela a 1000 nm (NIR) rispetto a 1350 nm (SWIR)

visSWIR fornisce ulteriori informazioni

L'esempio delle mele danneggiate da ammaccature mostra chiaramente i limiti dei metodi di ispezione tradizionali: si basano per lo più sulla mera osservazione visiva, che costa molto tempo, è soggettiva e soggetta a errori umani. I tentativi di superare queste limitazioni con l'imaging nella gamma spettrale del visibile non sono in grado di fornire il livello di dettaglio richiesto: ciò che serve è un sistema di visione in grado di vedere sotto la superficie.

SWIR: Visibilità sistematica

Per l'acquisizione di immagini nella gamma SWIR, sono necessari prodotti speciali adattati allo spettro infrarosso a onde corte. Perché la tecnologia SWIR funziona come un sistema: la selezione delle lenti, dei filtri e della luce giusti è fondamentale per la qualità dell'imaging SWIR e richiede la comprensione dei requisiti specifici di ogni applicazione.

 SWIR Vision System modules: Basler ace 2 X visSWIR camera, matching lenses, lighting and filters
1. SWIR Lighting, 2. SWIR Lighting Control, 3. Optical Filters for SWIR Applications, 4. ace 2 x visSWIR Camera, 5. SWIR Lens

Componenti del sistema di visione SWIR

La telecamera Basler ace 2 X visSWIR consente il rilevamento della luce visibile e invisibile, migliorando l'efficacia dei processi di ispezione. In questo esempio, la luce nel vicino infrarosso (NIR) e nell'infrarosso a onde corte (SWIR) penetra nella buccia della mela, rivelando variazioni nella resistenza all'umidità, in particolare nelle aree con un contenuto d'acqua più elevato. Tuttavia, un sistema di visione SWIR di successo non implica solo questa capacità:

  • Le lenti tradizionali sono in genere ottimizzate per lo spettro visibile. Tuttavia, le lenti SWIR pure possono escludere la gamma visibile. Per catturare entrambi, Basler offre obiettivi personalizzati progettati per questo scopo. Obiettivi compatibili con visSWIR.

  • Filtri ottici sono fondamentali nelle applicazioni SWIR perché possono controllare la trasmissione della luce a seconda delle gamme di lunghezze d'onda.

  • Illuminazione SWIR con LED garantiscono una qualità dell'immagine elevata e costante nei sistemi di visione SWIR.

L'analisi dei blob determina in modo affidabile gli scarti, le impurità o il contenuto di zucchero.
L'analisi blob vTool della suite software pylon localizza il punto di pressione e può quindi controllare la reiezione.

Uso dell'analisi BLOB per la localizzazione

Il software è ciò che rende l'applicazione intelligente. Oltre all'hardware di visione, il Basler Blob Analysis Il modulo software viene utilizzato per segmentare e analizzare le aree scure. L'analisi BLOB rileva regioni distinte all'interno di un'immagine in base ai valori della scala di grigi. Ciò consente di identificare difetti, impurità o variazioni nel contenuto di zucchero, consentendo di intraprendere le azioni appropriate. Di conseguenza, l'efficienza dell'ispezione prodotti è notevolmente migliorata.

Hai bisogno di supporto per la tua applicazione specifica? Saremo lieti di condividere il nostro portfolio SWIR su misura per la tua applicazione in una consulenza individuale.

Basler Feature

Correzione automatica dei difetti dei pixel

I modelli Basler ace 2 X visSWIR sono dotati di sensori SenSWIR di Sony, basati sulla tecnologia InGaAs. Questi sensori sono caratterizzati da pixel più piccoli, che offrono risoluzioni più elevate rispetto ai sensori convenzionali. Per risolvere gli errori dei pixel che si riscontrano comunemente nell'imaging SWIR industriale, abbiamo sviluppato Pixel Correction Beyond.

A sinistra: telecamera ace 2 X visSWIR senza raffreddamento con correzione dei pixel Beyond | A destra: telecamera di confronto senza raffreddamento

Pixel Correction Beyond: immagini senza difetti dei pixel

I difetti dei pixel tipici dei sensori InGaAs possono avere un impatto negativo sull'elaborazione delle immagini. Pixel Correction Beyond è un difetto dinamico di correzione dei pixel e uno dei motivi dell'eccezionale qualità dell'immagine delle nostre telecamere SWIR.

Questa funzione è alimentata da un algoritmo sviluppato da Basler. Durante il funzionamento, rileva i difetti dei pixel in ogni immagine e li corregge automaticamente all'interno dell'FPGA della telecamera', senza distorcere il contenuto dell'immagine.

SWIR: Perfetto per l'ispezione dei prodotti agricoli

I sistemi di visione SWIR migliorano l'efficienza e l'affidabilità dell'ispezione dei prodotti nel settore agricolo. Questi sistemi di telecamere assistono i produttori agricoli nella garanzia della qualità, nel rilevamento dei difetti e nell'efficienza dello smistamento, portando a flussi di lavoro migliorati, conformità agli standard di mercato e consegna di prodotti di alta qualità ai consumatori.

I vantaggi in sintesi

  • Sistema di visione con componenti coordinati per una migliore nitidezza dell'immagine e un rilevamento accurato dei difetti

  • Rilevamento affidabile dei difetti con algoritmi di visione avanzati per identificare con precisione i difetti e ridurre il rischio di svista

  • Processo di smistamento ottimizzato basato su analisi in tempo reale per una migliore efficienza operativa complessiva

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.