Customer Story

Gli occhi della macchina monitorano il processo di estrazione dei cristalli

Gli occhi della macchina monitorano il processo di estrazione dei cristalli

Di cosa si trattava?

Il metodo CZ (Czochralski) è stato il metodo predominante per la produzione di grandi cristalli singoli, come il silicio monocristallino, sin dalla sua invenzione nel 1916. Oggi, in un sistema automatizzato di coltivazione dei cristalli
"Gli occhi" della macchina vengono utilizzati per monitorare l'intero processo. In un sistema automatizzato di questo tipo, la qualità e la resa del prodotto finale sono di fondamentale importanza.

Il cliente di Basler, Beijing Tu Zhi Tian Xia, sviluppa soluzioni di controllo della visione intelligente con algoritmi avanzati per le società di ingegneria dei sistemi, consentendo ai produttori di lingotti di silicio di ridurre i costi, aumentare la purezza dei cristalli e migliorare la produttività.

Qual era il problema?

Per una qualità buona e costante dei lingotti di silicio, tutti i parametri correlati nel processo di crescita, tra cui la velocità di rotazione, le temperature del crogiolo e la velocità di trazione, devono essere perfettamente bilanciati. Le società di ingegneria dei sistemi devono disporre di un input di dati accurato per controllare il processo con precisione.

Le dimensioni del crogiolo e i parametri chiave per i diversi tipi di cristalli possono variare, ponendo sfide per la scalabilità. Un concetto di design modulare può consentire una facile integrazione di sistemi di visione di qualsiasi dimensione?

"Il monitoraggio e le ispezioni in tempo reale sono fondamentali per far crescere i diametri dei cristalli alle dimensioni desiderate. Ciò richiede un'elevata precisione e stabilità nel sistema di visione. Dopo attente valutazioni, abbiamo scelto di lavorare con Basler per i seguenti motivi: in primo luogo, l'elevata stabilità, consistenza e precisione offerte dalla telecamera Basler da 12MP; in secondo luogo, Basler ci ha aiutato a differenziarci nei prodotti, in modo da essere più competitivi e conosciuti nel nostro mercato; Infine, il software Pylon, facile da usare, ci fa risparmiare molto tempo nello sviluppo del programma".
~Direttore tecnico di Tu Zhi Tian Xia

La soluzione

I sistemi di visione offrono la soluzione perfetta per i sistemi di coltivazione automatizzati monitorando e analizzando il processo di crescita. Con un accurato inserimento dei dati dell'immagine, il sistema può adattare meglio la velocità di trazione alla temperatura del crogiolo e mantenere un controllo di alta precisione durante tutto il processo di trazione.

Alcune delle principali attività visive coinvolte nel processo includono:

  1. Misurare i diametri dei cilindri di cristallo di silicio in crescita.

  2. Misurare la distanza tra il tubo di tiraggio e la superficie della zona fusa utilizzando una singola telecamera.

  3. Rileva la rottura dei bordi dei lingotti di silicio

I vantaggi per te

  • Risultati di misurazione accurati e rilevamento di difetti durante il processo di crescita dei cristalli utilizzando la telecamera da 12 MP di Basler.

  • Differenziazione del prodotto grazie all'aggiornamento della soluzione di visione da due telecamere da 5 MP a una telecamera da 12 MP.

  • Riduzione della complessità del sistema grazie a una soluzione a telecamera singola e al piccolo housing della telecamera.

  • Coerenza nei risultati e scalabilità del prodotto.

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Pronti per iniziare insieme?

Scopri di più sui nostri prodotti, servizi e su come possiamo aiutarti con il tuo prossimo progetto.