Customer Story

Ispezione del pannello solare con telecamere SWIR durante il funzionamento

Cliente
MBJ Solutions GmbH
Posizione
Ahrensburg, Germania
Data
2025

I difetti nascosti nei pannelli solari di un impianto fotovoltaico ne riducono le prestazioni e la durata. La nostra telecamera ace 2 X visSWIR nel sistema di ispezione MBJ' rileva questi difetti analizzando l'emissione di luce nella gamma degli infrarossi a onde corte (SWIR). Le celle solari vengono prima eccitate con la luce. Questo metodo consente una rapida ispezione ottica durante il funzionamento.

Prestazioni affidabili grazie alle ispezioni periodiche dei pannelli solari

Molte influenze ambientali causano difetti a lungo termine nei pannelli solari. Se non vengono individuati, possono portare a una perdita di prestazioni e quindi di rendimento, oltre a compromettere la sicurezza operativa. L'ispezione regolare dei pannelli solari aiuta a individuare e sostituire i moduli difettosi in una fase precoce.

I difetti dei pannelli solari diventano visibili con le telecamere SWIR.
I difetti dei pannelli solari diventano visibili con le telecamere SWIR.

Perché le telecamere SWIR sono adatte all'ispezione dei pannelli solari?

I pannelli solari sono solitamente realizzati in silicio. Per la loro ispezione, si sfrutta il comportamento di luminescenza del silicio nella gamma SWIR: dopo l'eccitazione elettrica o ottica, le celle solari di silicio riemettono parte dell'energia sotto forma di radiazione elettromagnetica con un massimo intorno ai 1.150 nm. Le telecamere SWIR operano nell'intervallo di lunghezze d'onda compreso tra circa 900 e 1.700 nm e rilevano la radiazione. Poiché i difetti indeboliscono o modificano la luminescenza, la telecamera rileva microfratture e delaminazioni (distacco di strati), nonché punti caldi (surriscaldamento locale), malfunzionamenti elettrici e differenze di materiale.

Il Quickcheck MBJ consente di ispezionare i pannelli solari durante il funzionamento e alla luce del giorno.
Ispezione del pannello solare con MBJ Quickcheck durante il funzionamento e alla luce del giorno.

Cosa rende speciale il Quickcheck MBJ?

I metodi più comuni per ispezionare i pannelli solari si basano sull'elettroluminescenza. A tal fine, i pannelli solari installati devono essere smontati o scollegati elettricamente. A ciascun modulo viene quindi applicata una tensione per registrare le immagini di elettroluminescenza. Molte ispezioni devono avvenire di notte o in condizioni di illuminazione controllate. L'ispezione richiede quindi molto tempo ed è associata a perdite di rendimento.

Il sistema MBJ Quickcheck è un sistema di imaging autonomo basato sulla fotoluminescenza. L'illuminazione a LED integrata nell'housing espone le celle solari alla luce. Queste assorbono l'energia, ne emettono una parte e la telecamera Ace 2 X visSWIR cattura le immagini di fotoluminescenza. Il metodo consente di ispezionare i pannelli solari installati durante il funzionamento e alla luce del giorno.

Grazie al nostro rapporto commerciale di lunga data con Basler AG, abbiamo potuto testare diversi modelli di telecamere SWIR durante lo sviluppo. I buoni consigli del team di assistenza tecnica, uniti alla consueta alta qualità dei prodotti, hanno fatto pendere la bilancia a favore dell'integrazione della telecamera SWIR Basler. Inoltre, la piattaforma software di Basler ha offerto dei vantaggi, consentendoci di progettare un sistema compatto e di sviluppare rapidamente il software.
Dr. Dieter Lorenz, Responsabile Ricerca e Sviluppo presso MBJ Solutions GmbH
ace 2 X telecamera visSWIR integrata nell'MBJ Quickcheck.
La telecamera ace 2 X visSWIR dell'MBJ Quickcheck cattura il segnale di luminescenza.

ace 2 X telecamera visSWIR cattura il segnale di luminescenza

Per l'acquisizione di immagini di fotoluminescenza, la telecamera Basler a2A640-240gmSWIR è integrata nel sistema MBJ Quickcheck insieme all'illuminazione a LED, a un filtro passa-banda e a un obiettivo. La telecamera SWIR compatta cattura il segnale di luminescenza.

  • Acquisizione di immagini a 1.150 nm, grazie alla quale la telecamera copre la gamma visibile e a onde corte dell'infrarosso da 400 nm a 1.700 nm

  • Risoluzione di 0,3 MP. Numerose immagini di piccole aree del pannello solare consentono di ottenere un'alta risoluzione e quindi un'analisi precisa dell'intero modulo.

  • Frame rate di 240 fps. In questo modo è possibile separare bene il segnale dal rumore di fondo.

  • Sensore InGaAs IMX991 della serie SenSWIR di Sony

  • Interfaccia GigE con larghezza di banda di 1 Gbps

  • Funzionalità interne alla telecamera per un'elevata qualità dell'immagine (Line Noise Reduction per uno sfondo omogeneo, Pixel Correction Beyond per la correzione dei pixel di difetti dinamici).

Learn more about our SWIR products

Informazioni su MBJ Solutions

MBJ Solutions GmbH, con sede ad Ahrensburg, è un fornitore leader di tecnologie di prova e misurazione nell'industria fotovoltaica. Da oltre 16 anni, l'azienda sviluppa sistemi innovativi per il controllo della qualità dei moduli solari - per la massima efficienza e affidabilità a lungo termine degli impianti fotovoltaici - e ha già venduto oltre 650 sistemi in tutto il mondo.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.