Customer Story

I prodotti di visione e l'intelligenza artificiale rilevano i difetti nell'industria del cemento

Cliente
CEMENTO TITANO
Data
2022

Grazie alle telecamere a colori Basler ace 2 USB 3.0, a una telecamera monocromatica ace 2 GigE e agli obiettivi Basler, Titan Cement esegue ora gli importanti controlli di qualità sui sacchi di cemento in tempo reale durante il funzionamento. Il software di intelligenza artificiale PerCV.ai di Irida Labs viene utilizzato per lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale di visione specifici per l'applicazione.

Inspection under the roughest conditions: Basler ace 2 cameras with custom IP66/IP67 housings ensure the quality of cement sacks
Ispezione nelle condizioni più difficili: le telecamere Basler ace 2 con custodie personalizzate IP66/IP67 garantiscono la qualità dei sacchi di cemento
Ispezione nelle condizioni più difficili: le telecamere Basler ace 2 con custodie personalizzate IP66/IP67 garantiscono la qualità dei sacchi di cemento

In cosa consiste questa applicazione per l'industria del cemento?

La produzione di cemento è un esempio di processo di produzione industriale pesante, che prevede più fasi complesse prima che il prodotto finale sia pronto per la spedizione. In una linea di produzione frenetica, qualsiasi arresto porta a un ritardo significativo, che a sua volta influisce sull'efficienza complessiva del sistema'. D'altra parte, un sacco di cemento difettoso non rilevato può facilmente contaminare un intero pallet, per non parlare dei costi aggiuntivi in eccesso per i resi o i rimborsi. Inoltre, essendo il cemento un prodotto chimico e quindi soggetto a vari requisiti legali e ambientali come l'etichettatura, le aziende prestano molta attenzione alle questioni di conformità relative ai loro processi di produzione e consegna.

Quali sono le sfide del controllo qualità?

Titan Cement è uno dei principali produttori europei di cemento. Per soddisfare i massimi standard di qualità, l'azienda ha impiegato ispettori umani in tre turni per eseguire un'ispezione visiva in linea 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sui sacchi di cemento prodotti. I requisiti per il sistema di visione proposto includevano l'esecuzione di ispezioni di qualità in tempo reale sui sacchi di cemento e l'identificazione di eventuali difetti sulla superficie dei prodotti, come crepe, fuoriuscite, ammaccature, tagli, bordi danneggiati e persino errori di stampa, e tutto ciò doveva avvenire nelle condizioni più difficili: condizioni di illuminazione mutevoli, polvere eccessiva, sporco e vibrazioni. Il sistema di visione dovrebbe fornire un rilevamento dei difetti sempre attivo sui nastri trasportatori in continuo movimento, fornendo al contempo avvisi in tempo reale quando viene rilevato un prodotto difettoso.

Rilevamento dei difetti in azione e analisi della produzione

La soluzione: intelligenza artificiale e un sistema di visione artificiale edge per un controllo qualità 24 ore su 24, 7 giorni su 7

La soluzione di visione si basa su telecamere a colori Basler ace 2 USB 3.0 che eseguono il rilevamento dei difetti sui sacchi di cemento e su una telecamera monocromatica ace 2 GigE che è responsabile dei controlli dei guasti di stampa. Sono montati su staffe rigide sopra la linea di produzione, sincronizzati con l'attivazione della fotocellula, ispezionando cinque dei sei lati di ciascun sacco nella posizione appropriata del nastro trasportatore. Gli obiettivi Basler vengono utilizzati per ottimizzare l'acquisizione delle immagini nelle migliori condizioni possibili. La telecamera e l'ottica sono protette dalle condizioni ambientali industriali (vibrazioni, polvere, umidità) con una custodia compatta e personalizzata IP66/IP67. Ogni sensore della telecamera è abbinato a un dispositivo di elaborazione on-premise che funziona il più vicino possibile al sensore, rendendo il sistema una soluzione di visione AI edge. Dietro le quinte, la soluzione è costruita sulla piattaforma "PerCV.ai" di Irida Labs, che viene utilizzata per lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale di visione specifici per la soluzione, orchestrando al contempo l'implementazione del prodotto end-to-end.

Vantaggi dell'utilizzo di prodotti di visione nel sistema di rilevamento dei difetti

  • Elaborazione delle immagini all'edge: per un'elaborazione rapida delle immagini e una bassa latenza

  • Integrazione semplice e senza sforzo delle telecamere Basler ace con l'ambiente software del cliente

  • Gli obiettivi Basler abbinati alle telecamere offrono la migliore qualità dell'immagine.

  • Strumenti come la Vision Solution Guide, il Lens Selector e il Vision System Configurator consentono di selezionare facilmente l'hardware personalizzato in base alle esigenze del progetto.

  • Accesso a un ecosistema di soluzioni software collaudate nel settore, come la piattaforma "PerCV.ai" di Irida Labs, che fornisce valore incrementale e soluzioni chiavi in mano

  • Guida professionale fornita da team di progetto specializzati per un'implementazione di successo

La soluzione ha ridotto significativamente il numero di sacchi difettosi pallettizzati, con conseguente riduzione dei costi di manodopera. Di conseguenza, i reclami dei clienti per i sacchi difettosi sono diminuiti in modo significativo.
Grigorios Maravas
Manager presso Titan Cement Company S.A. presso lo stabilimento di Patrasso
Utilizzando le telecamere Basler di alta qualità e il nostro software di visione AI all'avanguardia basato sulla nostra piattaforma "PerCV.ai", consentiamo a un sistema di comprendere le informazioni visive di una telecamera come un occhio umano e di trasformarle in dati e approfondimenti utili per l'ulteriore elaborazione e utilizzo. In questo modo forniamo un sistema ad alta fedeltà e altamente accurato per l'ispezione dell'integrità dell'imballaggio e della garanzia di qualità.
Christos Theocharatos
COO di Irida Labs e Project Manager della soluzione di visione AI

Partner del progetto: Irida Labs

Irida Labs, azienda leader nel software di intelligenza artificiale per la visione integrata, è stata incaricata della progettazione del sistema di visione e del digital twin, dei sensori di intelligenza artificiale e della selezione dell'hardware edge, dello sviluppo del modello di intelligenza artificiale e della fornitura di una soluzione di intelligenza artificiale di visione scalabile per l'integrità del packaging e la garanzia della qualità.

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.