Use Case

Soluzione di messa a fuoco automatica basata su immagini con algoritmi su FPGA Frame Grabber

Soluzione di messa a fuoco automatica basata su immagini con algoritmi su FPGA Frame Grabber

Di cosa si tratta?

I due approcci comuni alla messa a fuoco automatica sono la messa a fuoco automatica basata su immagini e laser. La tecnica di messa a fuoco automatica basata su laser è molto veloce, ma uno dei suoi principali limiti è che l'algoritmo di messa a fuoco automatica è strettamente legato alle specifiche hardware. Anche gli sforzi di integrazione sono molto elevati. In confronto, la messa a fuoco automatica basata su immagini è più fattibile per molte applicazioni industriali grazie alla sua praticità e flessibilità.

Per ottenere la messa a fuoco automatica basata su immagini, è necessaria un'ottica (come una lente liquida) sul front-end per portare oggetti da diverse distanze nella profondità di campo. Avrai anche bisogno di algoritmi sul back-end per valutare le molteplici acquisizioni effettuate mentre la messa a fuoco cambiava e selezionare l'immagine più a fuoco.

Qual era il problema?

Una lente liquida è anche chiamata lente sintonizzabile sulla messa a fuoco. Per regolare la lunghezza focale al valore desiderato, vengono applicati segnali elettrici che modificano la curvatura dei fluidi ottici all'interno. In questo modo, il campo di lavoro dell'obiettivo a fuoco fisso può essere aumentato e regolato rapidamente.

Tuttavia, gli ingegneri di sistema hanno ancora due compiti principali da svolgere per integrare la funzione di messa a fuoco automatica nel loro sistema. Il primo consiste nel sincronizzare la lente liquida con la telecamera di visione artificiale selezionata. Il secondo è quello di sviluppare algoritmi software in grado di valutare la qualità dell'immagine e trovare l'immagine meglio focalizzata tra più acquisizioni. Nel frattempo, gli ingegneri devono anche considerare le risorse della CPU.

Come minimo, un ingegnere di sistema e un ingegnere di visione dovrebbero lavorare insieme per settimane o mesi per bilanciare diversi componenti hardware e API, oltre a sviluppare gli algoritmi.

La soluzione

Nella soluzione Basler per l'autofocus basato sulle immagini, l'ottica frontale è una lente liquida e l'algoritmo è sviluppato sul frame grabber FPGA Basler.

La telecamera e l'obiettivo con messa a fuoco variabile (lente liquida) sono sincronizzati con un segnale di attivazione generato dal frame grabber. La telecamera acquisisce quindi le immagini in tempo con la variazione della messa a fuoco dell'obiettivo, in modo da acquisire una serie di immagini con diverse messe a fuoco. Successivamente, l'algoritmo di messa a fuoco automatica pre-progettato sul frame grabber FPGA di Basler seleziona un'immagine tra le tante acquisite e produce come risultato l'immagine più a fuoco.

Soluzione di messa a fuoco automatica basata su immagini con algoritmi su FPGA Frame Grabber

Benefici

  • Flessibilità: una lente liquida può funzionare con qualsiasi obiettivo a fuoco fisso, consentendole di regolare la messa a fuoco senza alcuna modifica fisica alla distanza di lavoro.

  • Risparmia tempo e risorse di sistema: l'implementazione dell'elaborazione delle immagini sull'FPGA frame grabber precaricato consente agli ingegneri di risparmiare molto tempo di sviluppo. Inoltre, l'algoritmo viene eseguito senza utilizzare le risorse della CPU.

  • Più possibilità: questa soluzione può essere implementata anche con ottiche ad alto ingrandimento.

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.