Soluzioni di visione integrate come sensori intelligenti per applicazioni IoT

La nostra demo dal vivo mostra come una soluzione di visione integrata possa essere utilizzata come sensore efficiente e intelligente per la classificazione dei dati delle immagini. Leggi di più a riguardo.

Demo delle soluzioni di visione integrata

Come funzionano le applicazioni IoT intelligenti


I sensori IoT, come le telecamere, sono solitamente collegati al cloud con una larghezza di banda molto bassa. Pertanto, la trasmissione di grandi quantità di dati immagine risulterebbe lenta. Una soluzione consiste nell'effettuare l'analisi dei dati immagine nella posizione del sensore della telecamera stessa, “sul bordo” (Processing on the Edge), e quindi trasferire al cloud solo i dati valutati. A tal fine è sufficiente una connessione con una larghezza di banda molto bassa. Di conseguenza, il trasferimento al cloud può essere effettuato molto rapidamente e la telecamera può reagire a un incidente.

Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di visione integrate

Passaggio 1: trovare l'hardware giusto per il sistema di visione integrato


Questa demo dal vivo si basa sul pluripremiato kit di visione integrato Basler. Questo kit è composto da

  • un dart BCON per il modulo telecamera MIPI di Basler

  • una scheda di elaborazione compatibile con 96 schede™ con SoC Qualcomm® Snapdragon™ e

  • una scheda mezzanino compatibile con 96 schede™ per collegare direttamente il modulo telecamera alla scheda di elaborazione

Questa soluzione consente di elaborare i dati delle immagini acquisiti dal modulo telecamera a frame rate elevati direttamente sulla scheda di elaborazione.

Scopri il portfolio di visione integrata

Passaggio 2: Addestrare le reti neurali per la classificazione


L'obiettivo della demo dal vivo è quello di essere in grado di classificare diverse figure Lego (artigiano, astronauta, cuoco, ecc.) o diversi segnali stradali. Questo compito è svolto dalle reti neurali, più precisamente dalle reti neurali convoluzionali (CNN).

Basler ha inizialmente addestrato due diverse CNN, una per la classificazione delle figure Lego, l'altra per la classificazione dei segnali stradali. Le CNN addestrate non sono molto grandi con solo pochi megabyte e possono essere trasferite dal cloud al dispositivo edge in un lasso di tempo accettabile tramite una connessione a bassa larghezza di banda. Dopo aver trasferito la figura Lego CNN, l'Edge Device è stato in grado di classificare in modo affidabile le cifre e riportare il risultato al cloud con bassi requisiti di larghezza di banda e bassa latenza. Per "riorganizzare" l'Edge Device per classificare i segnali stradali, è stato necessario trasmettere dal cloud solo la CNN del segnale stradale corrispondente, in modo che il sensore intelligente fosse in grado di rilevare in modo affidabile diversi segnali stradali.

Vai al software per la visione integrata
Soluzioni di visione integrate come sensori intelligenti per applicazioni IoT

I vantaggi della soluzione di visione integrata in sintesi

  • Bassi requisiti di larghezza di banda per il collegamento del sensore al cloud

  • bassa latenza nella reazione di un'applicazione cloud a un evento del sensore

  • opportunità ideale per la "manutenzione remota" simultanea di più sensori OTA (configurazione del sensore, aggiornamento del firmware o, ad esempio, caricamento di una nuova CNN per una nuova attività di classificazione)

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.