Customer Story

E-Check dei treni ICE

Ispezione automatizzata con robot mobile, 32 telecamere ace 2 e intelligenza artificiale

Cliente
Deutsche Bahn AG
Posizione
Colonia, Germania
Data
Novembre 2023

Deutsche Bahn si affida all'imaging per le attività di manutenzione: con E-Check, l'azienda può prepararsi all'aumento del numero di passeggeri sui servizi a lunga percorrenza.

E-Check con la telecamera asso 2 di Basler
La telecamera ace 2 svolge un ruolo importante nell'E-Check di Deutsche Bahn. © Deutsche Bahn AG / Oliver Lang

Aumento del numero di treni e carenza di lavoratori qualificati

La flotta della compagnia ferroviaria tedesca Deutsche Bahn (DB) è in crescita. Ogni mese DB mette in funzione tre nuovi treni ICE. Questo comporterà un incremento delle esigenze di manutenzione, che potrà essere affrontato solo attraverso investimenti in sistemi automatizzati, oltre a quelli già previsti in ambito strutturale e di personale.

Il processo E-Check è stato avviato per sviluppare sistemi di ispezione e manutenzione semi-automatizzati per varie serie ICE (ICE è l'abbreviazione di InterCityExpress ed è il nome dei treni a lunga percorrenza tedeschi). Il primo impianto ICE ad essere dotato della nuova tecnologia è quello di Colonia-Nippes. Berlino, Dortmund, Amburgo e Monaco di Baviera seguiranno entro il 2025.

Grazie ad E-Check è possibile:

  • consentire un maggior numero di treni attivi

  • facilitare la pianificazione della manutenzione

  • ridurre i colli di bottiglia del personale nella manutenzione.

Condizioni difficili per la tecnologia delle telecamere e l'intelligenza artificiale

I treni sono sistemi complessi con varie unità funzionali. Il controllo di eventuali difetti o requisiti di manutenzione è un compito impegnativo. La tecnologia di elaborazione delle immagini presenta molte sfide, tra cui:

  • Grandi quantità di dati da 32 telecamere sincronizzate

  • Condizioni di illuminazione difficili

  • Forti fluttuazioni ambientali

  • Necessità di mantenere costantemente la corretta messa a fuoco

Oltre all'hardware ad alte prestazioni, questa attività richiede una complessa pipeline di software di intelligenza artificiale che deve essere convalidata e certificata con costi elevati. Dopotutto, l'IA deve essere affidabile almeno quanto un'ispezione umana per le attività legate alla sicurezza. L'obiettivo dell'E-Check è quindi un sistema di ispezione ibrido: gli esseri umani rimangono integrati nel processo di manutenzione mentre l'intelligenza artificiale si occupa di aumentare la propria efficienza.

I sistemi di elaborazione delle immagini sono una parte cruciale dell'E-Check

Ispezione del tetto e dell'esterno di un treno ICE con un camerator
Un componente dell'E-Check: tutti i lati di un treno ICE vengono ispezionati con l'aiuto di un arco di telecamere. © Deutsche Bahn AG / Oliver Lang

Per il progetto E-Check, Gestalt Robotics (un'azienda produttrice di sensori e software) e Strama-MPS (un'azienda di ingegneria meccanica che fornisce sistemi di integrazione) hanno formato un consorzio con Götting (che fornisce l'hardware AGV). Gestalt Robotics sta sviluppando i modelli di intelligenza artificiale specifici per l'edilizia per l'ispezione esterna con infraView

L'E-check consiste in un arco che cattura l'intero treno che procede lentamente, un'unità mobile a terra opzionale, e un E-Check cobots mobile che fornisce le acque bianche all'ICE e che pompa le acque grigie.

I treni che entrano nella sala di manutenzione passano attraverso l'arco, che è dotato di 32 telecamere Basler ace 2 Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm. Queste registrano due immagini ad alta risoluzione al secondo. Gli E-Check vengono quindi utilizzati nella sala di manutenzione. Ogni cobot è dotato di due bracci robotici e di una telecamera Basler ace 2

ace 2: il cuore dell'unità mobile di ispezione a pavimento (MUFIG)
La telecamera ace 2, il cuore del dispositivo mobile di ispezione sottopavimento (MUFIG), fornisce dati ad alta risoluzione per il rilevamento di possibili difetti e anomalie. © Deutsche Bahn AG / Oliver Lang

I dati raccolti dalle telecamere vengono elaborati utilizzando il middleware "AutomateOS" di Gestalt Robotics e resi disponibili per i passaggi successivi. Un sofisticato sistema di intelligenza artificiale rileva e classifica quindi eventuali anomalie e difetti. Alcuni esempi includono: il rilevamento di viti non posizionate correttamente o mancanti, usura del materiale o danni causati da schegge di pietra.

I dipendenti sono inoltre in grado di monitorare il sistema di intelligenza artificiale e apportare correzioni per migliorarlo in modo sostenibile e continuo. Dal punto di vista del software, un pianificatore di processi orchestra il sistema, e tutti i dati di processo vengono archiviati in modo trasparente e sicuro in un database.

I cobot si occupano autonomamente della gestione dell'acqua
I cobot a due bracci si occupano autonomamente della gestione dell'acqua. © Deutsche Bahn AG / Oliver Lang

I robot mobili non solo forniscono supporto nel riconoscimento delle esigenze di manutenzione, ma svolgono anche il compito di svuotare e riempire i serbatoi d'acqua del treno. Questo viene fatto in modo indipendente da un cobot mobile con due bracci.

Basler è il nostro partner di riferimento per eccezionali sistemi di telecamere e di elaborazione delle immagini. Forniscono hardware di alta qualità, servizio completo e ci supportano nell'implementazione di sistemi di automazione complessi a prova di futuro dotati di intelligenza artificiale.
Prof. Dr.-Ing. Jens Lambrecht
Amministratore delegato Gestalt Robotics GmbH
Basler è stata la prima scelta dei nostri ingegneri e dell'ufficio acquisti.
Dott. Eugen Funk
Amministratore delegato Gestalt Robotics GmbH

Caratteristiche tecniche del sistema di visione

  • Edge computing, a causa dell'elevato volume di dati senza una connessione cloud nel sistema in loco

  • Basler pylon Software Suite come strumento prezioso per la preconfigurazione delle telecamere e la determinazione della messa a fuoco

  • Facilitazione di attività di ispezione complesse grazie alla rappresentazione visiva

  • Rilevamento preciso dell'inviluppo di tensione grazie all'alta risoluzione

  • Sistema complessivo ad alte prestazioni grazie alla trasmissione dati GigE

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Ulteriori informazioni

Il video di Gestalt Robotics mostra lo stato di sviluppo del progetto preliminare di E-Check e la rappresentazione di eventuali difetti e anomalie.

© Robotica della Gestalt

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.