Customer Story

Le telecamere Basler ace e i frame grabber migliorano il sistema AOI

Disposizione delle telecamere e dell'illuminazione nel sistema AOIDisposizione delle telecamere e dell'illuminazione nel sistema AOI

Rilevamento dei guasti nella produzione di circuiti elettronici

Per evitare errori di processo nella produzione di circuiti stampati, l'azienda Delvitech offre sistemi AOI.

Il componente più importante del sistema è una testa ottica composta da cinque telecamere e illuminazione disposte ai lati. Delvitech ha sviluppato un aggiornamento della testa ottica per i suoi sistemi AOI installati sul mercato. Telecamere e frame grabber più potenti, insieme a un ambiente di sviluppo FPGA grafico, consentono velocità, precisione e flessibilità più elevate, portando così a una maggiore domanda da parte dei clienti.

Requisiti per l'ispezione delle schede elettroniche

Le telecamere installate prima dell'aggiornamento del sistema AOI non fornivano la qualità e la velocità dell'immagine desiderate. Per questo motivo, Delvitech era alla ricerca di nuove telecamere industriali per la testa della telecamera ottica, che offrissero una risoluzione più elevata, un frame rate di almeno 30 fotogrammi al secondo e un'interfaccia della telecamera adatta con un'elevata larghezza di banda. Delvitech era anche alla ricerca di frame grabber abbinati, poiché quelli che avevano usato fino a quel momento erano adatti solo per telecamere speciali. Tutti i nuovi componenti hardware e software (telecamera, frame grabber, software, illuminazione) nel sistema di elaborazione delle immagini dovevano essere compatibili tra loro.

Il requisito più importante per l'intero sistema era la sua scalabilità tramite la sostituzione di telecamere e frame grabber.

Il sistema AOI risolve la sfida nell'ispezione dei circuiti elettronici

La testa ottica del sistema AOI è composta da una telecamera sulla parte superiore, quattro telecamere sul lato, 24 sorgenti luminose allo xeno, quattro LED RGB e un sensore. Dopo l'aggiornamento, Delvitech ha utilizzato una telecamera a scansione d'area CMOS con interfaccia CoaXPress per la telecamera superiore. Per le telecamere laterali, l'azienda installa ora quattro telecamere monocromatiche Basler ace Classic CMOS con interfaccia Camera Link. Ciascuno offre 180 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 4 MP.

Per garantire che i frame grabber siano compatibili con gli altri componenti, vengono utilizzati due diversi frame grabber programmabili di Basler. Il frame grabber microEnable 5 marathon VCX-QP CoaXPress sincronizza la telecamera superiore e l'illuminazione. Due Camera Link frame grabber microEnable 5 marathon VCL attivano le quattro telecamere sui lati.

Delvitech ha sviluppato funzioni di registrazione utilizzando l'ambiente di sviluppo FPGA grafico VisualApplets di Basler per collegare il frame grabber al software. Di conseguenza, i frame grabber generano sempre lo stesso formato di output già durante la fase di trasferimento delle immagini. Ciò significa che il software può continuare a essere utilizzato se le telecamere, il frame grabber o l'interfaccia della telecamera vengono modificati.

Vantaggi della soluzione di visione per l'ispezione di circuiti elettronici

  • Le telecamere più potenti e i frame grabber compatibili consentono l'ispezione di un numero significativamente maggiore di circuiti stampati al minuto

  • I componenti possono essere sostituiti e scalati in modo flessibile

  • Grazie all'applet associata, il sistema può essere facilmente adattato alle nuove esigenze del cliente

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.