Use Case

Posizionamento del paziente senza contatto nella TC

In cosa consiste il posizionamento del paziente senza contatto nella TC?

Con una dose ottimale di radiazioni, uno dei fattori per ottenere risultati affidabili dell'esame da una TC (tomografo computerizzato) è la corretta posizione del paziente. A tale scopo, il personale medico sposta manualmente il tavolo del paziente nella posizione corretta. L'allineamento preciso si basa sulle linee laser proiettate sul paziente. Alcuni dispositivi sono dotati di posizionamento automatizzato e quindi senza contatto del paziente. Le telecamere e il software sono componenti cruciali in un sistema di questo tipo.

Qual è la sfida nel posizionamento dei pazienti?

La pandemia di COVID-19 ha anche portato a restrizioni dei contatti negli studi medici e negli ospedali. Durante una TAC, non è presente personale medico nella sala d'esame. Ma come fa il paziente a mettersi nella giusta posizione? La soluzione, ma anche la sfida, sta nella digitalizzazione. Il posizionamento dei pazienti dalla sala di controllo richiede telecamere per l'acquisizione delle immagini e software per il controllo e la visualizzazione su un monitor. Il fattore importante per le telecamere è che forniscono in modo affidabile immagini del paziente con una latenza sufficientemente bassa. Indipendentemente dal materiale e dal colore dell'abbigliamento, le linee laser proiettate devono essere rilevabili.

Soluzione di visione artificiale per il posizionamento del paziente senza contatto nella TC

Il controllo remoto del posizionamento del paziente nella TC incorpora componenti hardware e software di Basler, nonché l'esperienza di Basler nel coordinare tutti i componenti tra loro.

L'hardware del sistema è costituito da tre telecamere a colori ace U con risoluzione di 3,2 MP e interfaccia GigE. Due telecamere registrano il posizionamento del paziente dalla parte posteriore e anteriore, mentre la terza telecamera cattura le linee laser. La configurazione hardware è completata dagli obiettivi appropriati, un PC industriale e tre cavi dati GigE da 30 m che collegano le telecamere al PC.

Il sistema include software per l'utente e il servizio. Il software di assistenza è importante per l'attivazione del sistema e per le corrette impostazioni della telecamera eseguite da un tecnico (FAE, Field Application Engineer). In questo processo entrano in gioco le caratteristiche specifiche del firmware della telecamera. Ciò significa che il FAE, ad esempio, può ottimizzare la riproduzione dei colori in base alla rispettiva situazione di illuminazione nella sala d'esame, per visualizzare in modo ottimale le linee laser proiettate sul paziente per il posizionamento. Il software utente, così come visto dal personale medico, fornisce una visualizzazione in quattro parti su un monitor, che consiste nelle tre immagini della telecamera per la visualizzazione frontale, posteriore e del modello laser, insieme a un pannello di controllo. Se necessario, ogni singola immagine può essere espansa all'intero display con un clic del mouse.

I vantaggi della soluzione di visione per il posizionamento senza contatto dei pazienti

  • Facile da usare per il personale medico, bassa latenza e alta affidabilità del flusso video in diretta

  • Software di servizio proprietario per l'impostazione delle funzioni integrate nella telecamera da parte di FAE, che consentono, ad esempio, di regolare la riproduzione dei colori in modo flessibile ma preciso in base alle condizioni locali

  • Hardware e software coordinati in modo ottimale da un'unica fonte

  • Le telecamere consentono il monitoraggio del paziente durante l'esame e aiutano a evitare incidenti legati alla collisione

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Componi tu stesso la configurazione nel configuratore.

Configuratore di sistemi di visione

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.