Customer Story

Garantire la qualità degli armadi di sicurezza con la soluzione di visione Basler e la piattaforma di visione artificiale di Cogniac

La produzione di armadi di sicurezza deve soddisfare elevati standard di qualità per garantire il rispetto delle specifiche. È molto importante che tutti i componenti siano installati correttamente, nel posto giusto e che non manchi nulla. Molti armadi di sicurezza vengono spediti alle piattaforme petrolifere offshore, quindi la sfida della manutenzione di questi armadi è immensa. Per garantire elevati standard qualitativi, l'intero processo produttivo deve essere monitorato e documentato.

Gantry con fotocamera Basler ace e obiettivo Basler Premium

Qual è il problema con la soluzione di elaborazione delle immagini per il controllo qualità?

Finora il monitoraggio del processo di produzione è stato effettuato manualmente. Il lavoro manuale ha un costo maggiore rispetto a una soluzione di visione efficace ed è anche soggetto a errori. In questo caso, l'ispezione finora è stata anche priva della documentazione necessaria. L'obiettivo era quello di costruire una soluzione che garantisse una qualità stabile e riproducibile nella produzione con la documentazione, riducendo al contempo i costi complessivi di ispezione. Ciò richiedeva un sistema di visione con un'elevata qualità dell'immagine e un fattore di forma ridotto.

Soluzione di visione per il controllo qualità nella produzione di armadi di sicurezza

Cogniac ha sviluppato una soluzione di visione per garantire una qualità stabile nella produzione. Questa soluzione è composta da telecamere Basler e lenti Basler Premium abbinate, nonché dalla piattaforma di intelligenza visiva di Cogniac. Le telecamere riproducono l'intero sistema e i modelli di deep learning vengono eseguiti su hardware locale per convalidare il numero di singoli componenti all'interno delle parti dell'armadio. I modelli di deep learning sono addestrati per riconoscere ogni componente e quindi possono controllare la quantità e la posizione di ogni componente installato.

Complessivamente 21 telecamere Basler ace (telecamere acA5472-5gc) con una combinazione di obiettivi Basler Premium (obiettivi C23-0824-5M-P 8 mm e C23-2518-5M-P 25 mm) sono integrati in questa soluzione. Le telecamere utilizzano un protocollo di precisione temporale per una facile sincronizzazione tramite il cavo dati. Le telecamere che includono la funzionalità di protocollo di precisione temporale possono essere controllate dalla suite software Pylon Camera.

Combinando le telecamere Basler all'avanguardia e la rivoluzionaria piattaforma di visione artificiale AI no-code/low-code di Cogniac, il nostro cliente è in grado di automatizzare qualsiasi attività di ispezione visiva durante la costruzione di armadi di sicurezza universali. Inoltre, i modelli sviluppati possono essere immediatamente donati alle future linee di produzione a livello globale, se necessario, creando un ambiente di produzione più efficiente. L'esperienza e la consulenza di Basler hanno creato una soluzione preziosa per il nostro cliente.
Vahan Tchakerian, Chief Partnership Officer di Cogniac

I vantaggi della soluzione di computer vision nel controllo qualità degli armadi di sicurezza

  • La soluzione no-code di Cogniac offre gli ultimi sviluppi nell'ambito dell'intelligenza artificiale (AI) e delle reti neurali convoluzionali, garantendo i più elevati standard di qualità.

  • Facile integrazione e fattore di forma ridotto grazie alle telecamere Basler con obiettivi abbinati e alla suite software pylon.

  • Forte collaborazione tra Basler e Cogniac: insieme hanno creato una soluzione ottimale per il cliente.

Contattaci

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.