Customer Story

Qualità del colore brillante grazie all'ispezione precisa con le telecamere Basler racer GigE

Cliente
Boulder Imaging
Posizione
Louisville, Colorado (USA)
Data
2013

Ogni dettaglio conta per ottenere rivestimenti uniformi e impeccabili. Boulder Imaging si affida alle telecamere Basler racer GigE per eseguire analisi di rettifica in modo affidabile, ripetibile e oggettivo: un passo decisivo verso una garanzia di qualità nel settore delle vernici e dei rivestimenti.

Qualità di prima classe per vernici e rivestimenti con le telecamere Basler racer GigE

La garanzia di qualità inizia nel processo di macinazione

Le polveri sono componenti essenziali di molti rivestimenti, come vernici o lacche, e la loro qualità influenza direttamente il risultato finale. Queste polveri vengono prodotte mediante processi di macinazione, la cui precisione è fondamentale per ottenere una superficie uniforme e impeccabile. Dopo tutto, nessun rivestimento è migliore della sua particella più debole.

La distribuzione uniforme degli ingredienti è garantita solo se la macinazione è precisa, ripetibile e documentabile. Particelle macinate troppo grossolanamente o troppo finemente possono causare perdite di produzione, rilavorazioni e costi maggiori.

I calibri di macinazione sono utilizzati per controllare la qualità della macinazione. Misurano il grado di finezza e l'omogeneità delle dispersioni, cioè la distribuzione delle particelle nei liquidi. Tuttavia, la valutazione viene spesso effettuata manualmente, in modo soggettivo e senza possibilità di verifica successiva. I test standardizzati di solito prevedono di ignorare i valori anomali e di registrare un valore una sola volta prima che il campione venga scartato.

Proprio per questo c'è una grande necessità di un sistema oggettivo e automatizzato - per un maggiore controllo, una tracciabilità e una qualità costante nel rivestimento industriale.

Analisi automatizzata della macinazione per una qualità sempre elevata

Come alternativa all'analisi soggettiva della rettifica, Boulder Imaging ha sviluppato un sistema di ispezione delle rettifiche completamente automatizzato della serie SCG che distribuisce (o "sottrae") automaticamente una dispersione di pigmento in modo molto uniforme. L'SCG fornisce quindi un'analisi della rettifica accurata, ripetibile e recuperabile, indipendente dall'operatore umano, eliminando la soggettività nelle ispezioni delle rettifiche.

Il sistema di ispezione dei coltelli da rettifica di Boulder Imaging utilizza telecamere a scansione lineare Basler racer
Il sistema di ispezione dei coltelli da affilatura di Boulder Imaging utilizza telecamere Basler racer

Sistema SCG: Processo di ispezione completamente automatizzato

L'SCG automatizza ogni fase del processo, dall'estrazione multipla e ripetibile del campione all'acquisizione di immagini precise nel tempo e all'analisi statica algoritmica delle dimensioni delle particelle. Anche dopo che il campione fisico è stato scartato, i dati delle immagini acquisite e l'analisi rimangono disponibili in formato digitale per un'ispezione, un confronto e una documentazione successivi.

Basler racer

Possibilità di applicazioni versatili con le telecamere Basler racer


I primi mercati di riferimento per l'SCG sono i produttori di rivestimenti e inchiostri e successivamente industrie come quella cosmetica, degli adesivi, dei coloranti, delle resine e degli alimenti.

Le telecamere a scansione lineare Basler'della serie
racer sono utilizzate nell'SCG di Boulder Imaging'per l'ispezione.

La serie Basler racer offre un'eccellente qualità d'immagine con un'ampia gamma di risoluzioni, un'interfaccia GigE e una Camera Link, che la rendono la scelta giusta per la serie SCG. Le dimensioni compatte e il design industriale ne hanno fatto la soluzione perfetta per il prodotto di Boulder Imaging.
Ryan Luttrell
Production Manager presso Boulder Imaging

Prodotti utilizzati

Richiedi questa soluzione o una soluzione personalizzata per l'elaborazione delle immagini!

I nostri esperti saranno lieti di supportarti per la realizzazione dei tuo di visione

Boulder Imaging

Boulder Imaging è un fornitore di soluzioni di elaborazione delle immagini ad alta precisione per applicazioni industriali. L'azienda sviluppa sistemi ad alte prestazioni per l'ispezione e l'analisi automatizzate, con particolare attenzione all'affidabilità, alla velocità e all'adattamento individuale a requisiti complessi.

Come possiamo supportarvi?

Saremo lieti di consigliarvi nella scelta del prodotto e di trovare la soluzione più adatta alla vostra applicazione.