Ispezione automatizzata delle fiale di vaccino COVID-19 con le telecamere Basler
I sistemi di ispezione automatizzati per fiale per iniezione monitorano la qualità dei vaccini e svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la massima sicurezza del prodotto. La tecnologia di visione avanzata aiuta a eliminare gli errori, migliorare la qualità e aumentare la resa.

Che cos'è l'ispezione delle fiale?
Truking Technology è un fornitore leader di apparecchiature farmaceutiche con oltre 20 anni di esperienza nel settore del packaging sanitario e di vari sistemi di automazione per l'industria biofarmaceutica.
La pandemia di coronavirus ha stimolato una collaborazione globale sulla ricerca e la distribuzione dei vaccini che ha portato a un vaccino in meno di un anno. Ma un vaccino è efficace solo se le persone possono ottenerlo e le catene di approvvigionamento sono state messe sotto pressione per soddisfare questa domanda improvvisa e senza precedenti di vaccini.
Per sostenere la lotta contro la pandemia, Truking Technology si impegna a fornire sistemi di ispezione visiva automatizzati per garantire rapidamente la sicurezza dei vaccini e l'integrità dei prodotti.
Le fiale per iniezione vengono utilizzate per conservare il vaccino liquido.

Le sfide dell'ispezione automatizzata dei flaconi
Le fiale di vetro vengono utilizzate per conservare il vaccino liquido e durante il massiccio lavoro di riempimento, è inevitabile che si verifichino difetti nel riempimento e nella sigillatura. Sono necessarie varie ispezioni visive per garantire che le fiale contaminate o con difetti siano escluse dai lotti. Alcuni dei compiti di ispezione includono:
Per identificare eventuali corpi estranei, particelle di vetro, materiale simile alle fibre, ecc. nelle fiale
Per verificare la presenza/assenza del tappo del flacone e del sigillo a strappo, la posizione del tappo e il livello di riempimento
Per rilevare difetti estetici e funzionali delle fiale
Le sfide principali nelle attività di ispezione sono:
Sommando tutte le caratteristiche dimensionali, fisiche ed estetiche, il sistema deve ispezionare molti attributi in uno spazio molto compatto.
Rilevare i difetti dalle superfici dei cilindri con un sistema di visione è difficile. Le fiale sono trasparenti, riempite di liquido limpido e in movimento; Hanno delle bolle al loro interno e sono riflettenti.
Sono richieste alta velocità, precisione e stabilità.
Soluzioni di ispezione con telecamere a scansione d'area e a scansione lineare
Truking Technology sviluppa vari sistemi di ispezione automatica dei flaconi di vetro per diverse attività. Vengono utilizzate combinazioni hardware di telecamera, obiettivo e cavo. Di seguito sono descritte due soluzioni di ispezione di questo tipo.
1. Sistema di ispezione con telecamere a scansione d'area in una configurazione multi-camera
Principali mansioni:
Ispezione di liquidi per vaccini e ispezione di flaconi cosmetici
Configurazione: 16-20 pz Basler ace acA1300-200um telecamere di scansione dell'area
Nel sistema di ispezione sono installate da sedici a venti telecamere ad alta velocità per acquisire sequenze di immagini di diverse parti di lotti di fiale, fornendo la base per l'analisi delle immagini. Il sistema multi-camera è in grado di giudicare se un prodotto è buono o difettoso confrontando più immagini utilizzando il suo potente software di visione. L'algoritmo di visione avanzato e l'algoritmo di deep learning sono in grado di identificare contaminazioni e difetti.
L'intelligenza artificiale supporta il rilevamento dei difetti
Un algoritmo di intelligenza artificiale viene utilizzato per apprendere il movimento delle bolle al fine di distinguere le bolle dagli oggetti estranei, tra cui particelle di vetro, grani di metallo, fibre e capelli, nel liquido del vaccino. Vengono controllati anche i livelli di riempimento.
Alla massima risoluzione, la telecamera acA1300-200um funziona a 200 fotogrammi al secondo, raggiungendo velocità di acquisizione ancora più elevate in modalità ROI.
Sistema multi-camera con sincronizzazione precisa
Truking'La soluzione di ispezione utilizza più telecamere per acquisire immagini da diverse angolazioni contemporaneamente, aumentando significativamente l'efficienza e la precisione dell'ispezione.La configurazione multi-camera di Basler, collaudata sul mercato, con interfaccia USB 3.0 è ideale per una soluzione di questo tipo e offre i vantaggi di un'elevata efficienza, una perfetta sincronizzazione e un'elevata affidabilità.'

2. Sistema di ispezione con telecamere a scansione lineare per oggetti in movimento
Principali mansioni:
Ispezione cosmetica della superficie del flacone
Configurazione:
2 pz Basler racer raL2048-200um telecamere a scansione lineare + obiettivi FA
Il secondo sistema di ispezione è dotato di due telecamere a scansione lineare ad alta risoluzione e di lenti FA, nonché di dispositivi di illuminazione appositamente progettati. Ispeziona la presenza di difetti estetici sulla superficie cilindrica della fiala, tra cui crepe, graffi, pietre refrattarie e macchie nere.
L'ispezione visiva a scansione lineare è la scelta ideale per l'imaging di oggetti cilindrici su linee di ispezione in rapido movimento. Mentre la fiala del vaccino ruota, la telecamera a scansione lineare esamina e srotola l'intera superficie della fiala, riga per riga, in una superficie piana 2D per l'ispezione.
Automazione per garantire un rilevamento affidabile dei guasti ad alta velocità
La sostituzione dell'ispezione visiva umana con sistemi di ispezione automatizzati nel processo di controllo della qualità biofarmaceutica è ormai un luogo comune, in quanto quest'ultimo fornisce un'efficienza e un'accuratezza molto maggiori dei risultati dell'ispezione. Gli obiettivi principali dell'ispezione dei flaconi di vetro per i vaccini COVID-19 sono fornire una garanzia di qualità rapida e priva di errori.Le soluzioni di ispezione di Truking utilizzano algoritmi di visione avanzati e la tecnologia AI per garantire l'efficienza e l'accuratezza delle ispezioni.'

Truking si impegna a fornire sistemi di ispezione ad alte prestazioni ai propri clienti in anticipo di programma. Stiamo correndo contro il tempo in tali crisi. Il motivo più importante per noi per collaborare con Basler è un'eccellente stabilità, soprattutto in più telecamere ad alta velocità con interfacce USB3.0 configurate. Basler è leader di mercato e vanta una ricca esperienza in tali configurazioni. La loro esperienza ci ha aiutato a raggiungere i nostri obiettivi. Anche la facilità d'uso del software è fondamentale per noi per ottenere uno sviluppo rapido. La suite software pylon per telecamere è facile da adattare e funziona senza problemi, facendoci risparmiare tempo prezioso per lo sviluppo. Inoltre, l'eccellente e tempestivo servizio e il supporto da parte del team locale rendono la nostra partnership un grande successo.
Prodotti per questa soluzione
Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.