Messa a fuoco automatica rapida con lente liquida per l'ispezione visiva
Di cosa si tratta?
L'autofocus (AF) è una funzione comune nelle telecamere consumer, ma nelle applicazioni di imaging professionali è spesso una funzione non standard con procedure di configurazione aggiuntive.
Nelle applicazioni di visione industriale, gli utenti finali spesso montano telecamere industriali in posizioni fisse. Nella maggior parte dei casi, gli obiettivi a focale fissa possono soddisfare i requisiti di acquisizione delle immagini, supponendo che il bersaglio si trovi all'interno di una certa profondità di campo (DoF).
Tuttavia, quando la distanza di lavoro per il bersaglio degli oggetti cambia costantemente oltre la DoF, la visione industriale convenzionale a focale fissa raggiunge il suo limite. È necessaria una soluzione di visione con messa a fuoco automatica. Esempi di tali applicazioni includono: scansione di codici e smistamento di pacchetti nella logistica, microscopi di ispezione per il controllo qualità ed esami oftalmologici.
Qual era il problema?
Sono disponibili diverse tecnologie di messa a fuoco automatica, tra cui l'autofocus con obiettivo motorizzato e l'autofocus con lenti liquide. Un tradizionale obiettivo con messa a fuoco automatica motorizzata richiede circa 5 secondi ogni volta che deve muoversi e regolarsi, ritardando i tempi di produzione per rimettere a fuoco ogni elemento che passa. È completamente inadeguato per molte applicazioni ad alta velocità o precise che richiedono una rapida rimessa a fuoco.
Ad esempio, i principali rivenditori richiedono sistemi di smistamento dei pacchetti completamente automatizzati per garantire un flusso operativo rapido. I fornitori di componenti elettronici necessitano di sistemi di ispezione al microscopio altamente efficienti per esaminare più array di componenti e nessuno dei due ha 5 secondi a disposizione ogni volta che il sistema deve rimettere a fuoco.
Sia i produttori che gli integratori di sistemi devono integrare una soluzione di visione con messa a fuoco automatica rapida ed efficace che offra la massima tranquillità.
La soluzione
Basler ha progettato un sistema di visione con messa a fuoco automatica veloce, affidabile e facile da integrare. Combinando una lente liquida con una lente a fuoco fisso, la soluzione di visione con messa a fuoco automatica non è limitata dalla profondità di campo. Ciò consente di visualizzare con precisione gli oggetti target a varie distanze di lavoro.
I vantaggi per te
Superfast: rimessa a fuoco in pochi millisecondi, superando significativamente le prestazioni degli obiettivi con messa a fuoco automatica
Preciso e affidabile: ottimi risultati dell'immagine, anche in condizioni di illuminazione limitate o con un aumento del livello di rumore nelle immagini RAW.
Estremamente facile da lavorare: cablaggio semplice e programmazione facile (con solo 1 riga di codice) con API pylon collaudate nel settore.
Consulenza: ti supportiamo a trovare la soluzione ottimale per la tua applicazione individuale
Hai domande o vuoi saperne di più?
Scarica il volantino della soluzioneProdotti per la vostra soluzione completa
La soluzione di messa a fuoco automatica di Basler può essere applicata a molti dei nostri modelli di telecamere. Parla con i nostri esperti di visione per trovare la migliore soluzione di messa a fuoco automatica per la tua applicazione.