Gestione efficiente del magazzino con i tracciatori rapidi di pallet
Artemis Vision si affida alla telecamera ace per l'acquisizione di codici a barre
- Cliente
- Artemis Vision
- Posizione
- Denver, Stati Uniti
La telecamera Basler ace in Artemis Vision'Il sistema di visione Rapid Pallet Tracker utilizza etichette con codice a barre per consentire un tracciamento delle merci più rapido e affidabile di quanto si possa ottenere con l'RFID. Per la scansione automatica dei pallet, i magazzini beneficiano di elevate prestazioni di rilevamento e riconoscimento che forniscono risultati riproducibili.


Scansione automatizzata robusta
Nella gestione del magazzino, un'elevata rotazione delle scorte dipende da movimenti rapidi e senza problemi delle merci e da catene di approvvigionamento tracciabili. È qui che la scansione manuale raggiunge i suoi limiti, in quanto richiede troppo tempo, è lenta e soggetta a errori, il che si traduce in costi troppo elevati.
Le merci vengono spesso spostate ad alta velocità, sia in modo continuo che a scatti, rendendo difficile l'acquisizione affidabile delle informazioni da un'etichetta con codice a barre. Ciò richiede una tecnologia veloce e robusta che offra elevate prestazioni di riconoscimento. La scansione di codici a barre tramite l'elaborazione delle immagini con la telecamera Basler ace è un'alternativa più efficiente e molto più economica al tracciamento RFID.

Soluzione implementata
Da ogni scansione automatica in tempo reale con il Basler ace camera acA2440-35um nel Rapid Pallet Tracker viene creata un'immagine con la scansione del codice a barre. È contrassegnato da un timestamp e memorizzato in un database che può essere ricercato tramite una dashboard basata sul web. Un tale sistema di scansione di codici a barre drive-thru funziona senza la necessità di arresti o smontaggi da parte degli operatori dei carrelli elevatori e fornisce un feedback immediato sulla precisione della scansione.
Abbiamo scelto questo modello di telecamera Basler acA2440-35um per la sua interfaccia USB 3.0 e il sensore IMX264. Le telecamere Basler si distinguono per il loro prezzo competitivo e i tempi di consegna rapidi. Grazie alle loro prestazioni, nel corso degli anni abbiamo avuto una buona esperienza con queste telecamere in diversi sistemi.
Risparmio di tempo di caricamento e altri vantaggi
Il sistema consente di risparmiare 25 minuti di carico per camion, il che aiuta Artemis Vision'I clienti elaborano più camion al giorno. Oltre al tempo, risparmiano denaro grazie alla riduzione dei costi di manodopera e all'eliminazione di penalità per i clienti e imprecisioni di inventario. Rispetto al costo dei tag RFID, il sistema può far risparmiare, come minimo, il costo di uno stipendio a tempo pieno all'anno. Altri vantaggi di RaPTr includono:
Richiede pochissima manutenzione o spazio per l'attrezzatura
Può essere facilmente integrato nei sistemi ERP esistenti, ma può anche essere gestito in modo indipendente
Disponibile come modello con telecamera singola o doppia, a seconda delle dimensioni e del tipo di codici a barre del cliente e a seconda della configurazione del magazzino
Prodotti per questa soluzione
Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.