Selezione della telecamera – Come posso trovare la telecamera giusta per il mio sistema di elaborazione delle immagini?

La scelta del giusto sistema di visione può essere travolgente. Il gran numero di modelli, tecnologie e funzioni di telecamere rende spesso difficile la decisione. Siamo qui per aiutarti a tenere traccia di tutto e trovare la telecamera giusta per la tua applicazione.

Telecamere Basler
White Paper

Fondamenti dei sistemi di elaborazione delle immagini

Domande a cui rispondiamo in dettaglio nel white paper

  • Perché le definizioni dei requisiti sono importanti?

  • Cosa devo sapere sulla risoluzione della telecamera e sul sensore? Telecamera a colori o monocromatica? Quali funzioni della telecamera sono importanti?

  • Quanto sono importanti la scala e le prestazioni di imaging della telecamera e quale ruolo gioca la qualità dell'immagine?

Passo dopo passo verso un'elaborazione ottimale delle immagini

Inizia con un analisi. Ponetevi due domande:

  • Cosa devo vedere con la telecamera?

  • Quali caratteristiche sono necessarie affinché la mia telecamera fornisca esattamente questo?

Le risposte a queste domande stabiliscono la direzione per la scelta della telecamera giusta.

Decisione n. 1: telecamera a scansione di area, telecamera a scansione lineare o telecamera 3D?

La scelta della telecamera industriale o della sistema di visione adatto dipende dall'applicazione e dai requisiti specifici. Che si tratti di una telecamera adarea, di una telecamera a scansione lineare o di una telecamera 3D, ogni tecnologia offre vantaggi unici ed è ottimizzata per diverse aree di applicazione. Si differenziano principalmente per il modo in cui acquisiscono le immagini, un fattore cruciale per l'applicazione di visione industriale.

Telecamere a scansione d'area

Telecamere a scansione d'area

  • Le telecamere a scansione di area sono dotate di un sensore rettangolare, costituito da numerose file di pixel, tutte esposte esattamente nello stesso momento. Tutti i dati dell'immagine vengono quindi registrati contemporaneamente ed elaborati contemporaneamente.

  • Le telecamere a scansione di area sono generalmente utilizzate in una varietà di Applicazioniin medico eScienze dellain Traffico e trasporti, o in Sicurezza e sorveglianza.

Ispezione di immagini stampate e materiali continui

Telecamere a scansione lineare

  • Le telecamere a scansione lineare funzionano con un sensore composto da solo 1, 2 o 3 linee di pixel. I dati dell'immagine vengono esposti linea per linea e riassemblati ed elaborati in un'immagine.

  • Le telecamere a scansione lineare vengono utilizzate per ispezionare prodotti e merci che vengono trasportati su nastri trasportatori, a volte a velocità molto elevate. I settori tipici includono la stampa,lo smistamento,l'imballaggio,l'industria alimentaree tutti i tipi di ispezione delle superfici.

Applicatore robotizzato di stampa (RPA) di Vanomation

Telecamere 3D

  • Le telecamere 3D , d'altra parte, utilizzano tecnologie avanzate dei sensori per acquisire informazioni sulla profondità oltre alle immagini bidimensionali. Questo di solito viene fatto utilizzando tecniche come il tempo di volo (ToF),la visioneo la luce. Queste telecamere misurano la posizione spaziale degli oggetti e creano un modello 3D preciso della scena o dell'oggetto catturato.

  • Le applicazioni per le telecamere 3D possono essere trovate nella robotica, automazione, logistica (ad es. per la misurazione del volume o il riconoscimento di oggetti), nelmedicale (ad esempio per la navigazione chirurgica) e nell'industria dell'intrattenimento (per animazioni e realtà virtuale).

Decisione #2: Telecamera monocromatica o a colori?

Una decisione relativamente semplice e a cui di solito si risponde in base agli obiettivi della tua applicazione, ovvero in base all'immagine di cui si ha bisogno. E' necessario che sia a colori per valutare i risultati, o è sufficiente il bianco e nero? Se il colore non è obbligatorio, una telecamera monocromatica è in genere la scelta migliore in quanto è più sensibile e fornisce immagini più dettagliate. Per molte applicazioni, ad esempio nei sistemi di traffico intelligenti, viene spesso utilizzata anche una combinazione di telecamere in bianco e nero e a colori per soddisfare i requisiti legali nazionali specifici per le immagini utilizzabili come prova giuridica

Decisione #2: telecamera monocromatica o a colori?

Decisione #3: Tipi di sensore, tecnica dello shutter, frame rate

Questa fase prevede la scelta di un sensore adatto, costruito attorno alla tecnologia dei sensori CMOS o CCD, e la scelta del tipo di shutter: global o rolling. La considerazione successiva è la frequenza dei fotogrammi (frame rate), ovvero il numero di immagini che una telecamera deve fornire al secondo per gestire il suo task senza problemi.

Sensore di scansione ad area CMOS e sensore CCD
Sensore di scansione ad area CMOS e sensore CCD

CCD o CMOS?

La differenza fondamentale tra le due tecnologie di sensori sta nella loro struttura.

i sensori CMOS sono veloci, flessibili e dominano il mercato di massa delle telecamere, ad esempio nelle telecamere reflex. Integrano l'elettronica direttamente sulla superficie del sensore, il che consente di leggere i dati delle immagini in modo particolarmente rapido.

I sensori CCD segnano i punti con la massima sensibilità alla luce e un'eccellente qualità dell'immagine, ideale per applicazioni in condizioni di scarsa illuminazione come l'astronomia. Tuttavia, raggiungono i loro limiti in applicazioni frenetiche.

Scopri di più su CCD e CMOS!
Tipi di Shutter: global o rolling
Scatto con global (a sinistra) e rolling shutter(a destra) a confronto

Tipo di shutter: global o rolling

In questo caso è necessario soddisfare un requisito semplice ma estremamente importante: la tecnologia di chiusura dello shutter deve essere adatta all'applicazione. Questo infatti protegge il sensore della telecamera dalla luce incidenteaprendosi esattamente al momento dell'esposizione. Il tempo di esposizione selezionato garantisce la penetrazione della giusta "dose" di luce, controllando esattamente per quanto tempo la chiusura deve rimanere aperta. La differenza tra un global shutter e un rolling shutter sta nel modo in cui gestiscono l'esposizione.

White Paper sugli shutter
Ispezione delle stampe
Per applicazioni in rapido movimento come l'ispezione di immagini stampate, con i giornali che si muovono ad alta velocità oltre il punto di ispezione della telecamera, le telecamere devono essere in grado di "scattare" in millisecondi.

Frame Rate o Frequenza dei fotogrammi

Il termine "frame rate o frequenza dei fotogrammi" è usato in modo intercambiabile con i termini "fotogrammi al secondo" (FPS) o "velocità di linea" (in applicazioni di scansione in linea). Il frame rate indica il numero di immagini che un sensore è in grado di acquisire ed elaborare al secondo.

Maggiore è il frame rate, più veloce è il funzionamento del sensore. Un sensore più veloce consente di ottenere più fotogrammi al secondo, il che a sua volta aumenta il volume dei dati.

Con le telecamere a scansione ad area, la quantità di dati varia in modo significativo a seconda dell'interfaccia utilizzata e della frequenza dei fotogrammi, da un minimo di 10 fps a un veloce 340 fps. Il frame rate necessario o possibile dipende dai requisiti del rispettivo sistema di elaborazione delle immagini.

Decisione #4: risoluzione, sensore e dimensioni dei pixel

Nella scelta della telecamera giusta, la risoluzione, le dimensioni del sensore e la qualità dei pixel giocano un ruolo centrale. Questi fattori hanno un impatto diretto sulla qualità dell'immagine, sulla sensibilità alla luce e sulla capacità della telecamera di soddisfare le tue esigenze specifiche.

Risoluzione
La risoluzione è il numero di pixel delle linee orizzontali moltiplicato per il numero di pixel delle linee verticali.

Risoluzione

La risoluzione di una telecamera è spesso descritta con una specifica come "2048 x 1088". Questi numeri rappresentano il numero di pixel, in questo caso 2048 pixel orizzontali e 1088 pixel verticali. Moltiplicato, questo si traduce in una risoluzione totale di 2.228.224 pixel o 2,2 megapixel (milioni di pixel, o "MP" in breve).

Per scoprire quale risoluzione richiede la tua applicazione, una semplice formula aiuta:

Risoluzione = Dimensione dell'oggetto / Dimensione del dettaglio da ispezionare

Ad esempio, se si desidera catturare il colore degli occhi di una persona alta circa 2 m e mostrare un dettaglio di 1 mm, il calcolo è:

Risoluzione = Altezza/(Dettaglio occhio) = (2.000 mm)/(1 mm) = 2.000 px in x e y = 4 MP

In questo caso, avrai bisogno di una telecamera con almeno 4 megapixel per visualizzare chiaramente i dettagli che desideri.

Sensore e dimensione dei pixel

Fatto #1:

Prima la parte più semplice: le grandi superfici dei sensori e dei pixel possono catturare più luce. La luce è il segnale utilizzato dal sensore per generare ed elaborare i dati dell'immagine. Fin qui, tutto semplice. Ora resta con noi: maggiore è la superficie disponibile, migliore è il rapporto segnale/rumore (SNR), soprattutto per pixel di grandi dimensioni che misurano 3,5 μm o più. Un SNR più elevato si traduce in una migliore qualità dell'immagine. Un SNR di 42 dB sarebbe considerato un risultato solido.

Fatto #2:

Un sensore di grandi dimensioni offre uno spazio più ampio che può contenere più pixel, producendo una risoluzione più elevata. Il vero vantaggio qui è che i singoli pixel sono ancora abbastanza grandi da garantire un buon SNR, a differenza dei sensori più piccoli, dove c'è meno spazio disponibile e quindi devono essere utilizzati pixel più piccoli.

Fatto #3:

Anche i sensori di grandi dimensioni con un numero elevato di pixel non saranno in grado di fare molto senza l'obiettivo giusto (scopri come scegliere l'obiettivo giusto qui). Possono raggiungere il loro pieno potenziale solo se l'obiettivo con cui sono combinati è effettivamente in grado di supportare la loro elevata risoluzione.

Fatto #4:

Inoltre, i sensori di grandi dimensioni sono sempre più costosi, poiché più spazio significa più silicio.

Decisione #5: L'interfaccia e le dimensioni dell'housing

La scelta dell'interfaccia e delle dimensioni dell'housing giuste giocano un ruolo centrale nell'integrazione della telecamera nel sistema di visione. Questi due fattori influenzano non solo le prestazioni tecniche, ma anche la flessibilità e la compatibilità della soluzione complessiva. Di seguito scoprirai come diverse tecnologie di interfaccia e dimensioni dell'housing possono supportare in modo ottimale la tua applicazione.

Interfacce della telecamera più importanti

Interfaccia

L'interfaccia funge da collegamento tra la telecamera e il PC, inoltrando i dati delle immagini dall'hardware (il sensore della telecamera) al software (i componenti che elaborano le immagini). Trovare l'interfaccia migliore per la tua applicazione significa trovare l'equilibrio ottimale tra prestazioni, costi e affidabilità soppesando una serie di fattori diversi l'uno contro l'altro.

Gli standard moderni come GigE Vision, USB3 Visione CoaXPress garantiscono la compatibilità con i componenti conformi agli standard, mentre le tecnologie più vecchie come FireWire e USB 2.0 sono meno adatte ai sistemi moderni.

Per confrontare le interfacce
Le dimensioni contano, soprattutto nelle configurazioni multi-camera.
Le dimensioni contano, soprattutto nelle configurazioni multi-camera.

Housing

Direttamente legato alla scelta dell'interfaccia è la dimensione dell'housing della telecamera. È importante in termini di integrazione complessiva nel sistema di visione. Nelle applicazioni in cui le telecamere sono organizzate l'una accanto all'altra (note come configurazioni multi-camera), ogni millimetro di spazio è fondamentale per registrare correttamente l'intera larghezza di un nastro di materiale.

Le telecamere Basler vanno dalle piccole dimensioni dell'housing da 29 mm x 29 mm dei modelli Ace 2 e Dart alle telecamere con sensori di grandi dimensioni e dimensioni maggiori, come quelle della serie Boost.

Decisione #6: funzioni utili della telecamera

Le telecamere sono spesso preparate in fabbrica per supportare i loro utenti in varie attività nel miglior modo possibile. Tutte le nostre telecamere sono dotate di una serie di funzioni utili che migliorano la qualità dell'immagine, analizzano i dati delle immagini in modo più efficace e controllano i processi con la massima precisione. Elenco delle features offriamo una panoramica completa di tutte le caratteristiche di tutti i nostri modelli di telecamere.

Quando si progetta il sistema di elaborazione delle immagini, è molto probabile che ci si imbatta in queste tre caratteristiche:

AOI (Area of interest / Area di Interesse)


Consente di selezionare specifiche aree di interesse individuali all'interno dell'inquadratura o più AOI diverse contemporaneamente. Il vantaggio è che vengono elaborate solo le parti dell'inquadratura necessarie per la valutazione dell'immagine, velocizzando così la lettura dei dati della telecamera.

Funzioni automatiche

Le telecamere Basler offrono una serie di cosiddette funzioni automatiche, come la regolazione automatica dell'esposizione e il guadagno automatico. Consentendo ai parametri del tempo di esposizione e del guadagno di adattarsi automaticamente alle mutevoli condizioni ambientali, queste due funzioni automatiche mantengono costante la luminosità dell'immagine.

Sequencer

Il sequencer viene utilizzato per leggere sequenze di immagini specifiche. Ciò significa, ad esempio, che è possibile programmare diversi AOI e quindi leggerli automaticamente in sequenza dal sequencer.

Qual è il modo migliore per confrontare le moderne telecamere CMOS?

Esiste un numero considerevole di telecamere di diversi produttori per quasi tutti i modelli di sensori. Nonostante abbiano lo stesso sensore, le telecamere non sono identiche. Quali aspetti sono importanti quando si confrontano le telecamere?

Sfarfallio dei pixel: esempio di artefatto dell'immagine che viene immediatamente notato dall'occhio umano.
Sfarfallio dei pixel: esempio di artefatto dell'immagine che viene immediatamente notato dall'occhio umano.

I dati EMVA sono obbligatori

La scelta della telecamera giusta per un'applicazione è una questione centrale che ha occupato anche la European Machine Vision Association (EMVA). Il risultato: lo standard EMVA 1288. Questo definisce i metodi per la raccolta dei dati che caratterizzano la qualità dell'immagine e la sensibilità di una telecamera o di un sensore.

Il confronto dei dati EMVA è un must nella scelta di una telecamera, in quanto fornisce informazioni sulla potenza e l'idoneità di una telecamera.

Tuttavia, i dati EMVA non coprono tutti i potenziali problemi, come gli artefatti dell'immagine come il ""dell'otturatore o disturbi variabili nel tempo, come pixel difettosi o lampeggianti. Questi errori sono spesso immediatamente percepibili dall'occhio umano, ma non vengono presi in considerazione nei valori.

Un test approfondito e orientato all'applicazione di una telecamera campione è quindi essenziale. È utile fare affidamento su uno standard affidabile, che spesso solo i produttori di marchi più grandi offrono. Ciò consente di risparmiare tempo nei test e semplifica l'ottimizzazione delle applicazioni.

Bonus: caratteristiche del firmware ed elevata stabilità della trasmissione dei dati


Le telecamere con lo stesso sensore possono anche comportarsi in modo molto diverso perché il firmware e il software delle telecamere variano. La conformità con standard come GenICam sarebbe importante, così come la compatibilità con gli standard di interfaccia GigEVision e USB3 Vision. Questi standard regolano e definiscono i canali di comunicazione e le interfacce della telecamera, riducendo lo sforzo di integrazione e fornendo al contempo una qualità affidabile durante la trasmissione dei dati.

Ci possono essere anche una serie di differenze quando si tratta dell'efficienza del firmware e del software associato. Il primo riguarda il lavoro necessario per integrare la telecamera: non tutti i produttori di telecamere sono in grado di offrire ambienti software e driver maturi per il controllo della telecamera o ambienti di programmazione consolidati (compatibili con vari sistemi operativi e linguaggi di programmazione). Questi sono, tuttavia, un must assoluto per qualsiasi grande design-in.

La stabilità dei dati può mostrare ulteriori differenze. Se il firmware della telecamera è configurato per un frame buffer, ad esempio, ciò aumenterà enormemente la stabilità dei dati, soprattutto con larghezze di banda/frame rate più elevate.

In gran parte, sono le caratteristiche standardizzate o proprietarie che possono migliorare le prestazioni del sistema di visione, anche se alcune ottengono risultati significativamente migliori dallo stesso sensore.

Come posso iniziare? Qual'è il prossimo passo?

La scelta della telecamera giusta è fondamentale per le prestazioni del sistema di visione industriale. I nostri strumenti ti aiutano a trovare i componenti giusti per il tuo sistema di visione o la tua applicazione. Esplora il nostro portfolio e trova la telecamera che si adatta perfettamente alle tue esigenze.


Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.