Evitare gli artefatti cromatici e l'influenza sulla frequenza dei fotogrammi e sul carico di calcolo

Il colore è un fattore importante nell'elaborazione industriale delle immagini e supporta il rilevamento accurato degli errori, ad esempio nell'ispezione delle immagini di stampa. Un'ispezione affidabile richiede la prevenzione degli errori di colore. Tuttavia, la prevenzione di questi errori può influenzare altri parametri del sistema, come la frequenza dei fotogrammi e il carico di calcolo del sistema host.

  • Ultimo aggiornamento: 25/07/2025

Gli errori di colore nelle immagini a colori devono essere evitati per garantire un'ispezione affidabile, ad esempio nell'ispezione delle immagini di stampa.

Evitare gli errori di colore: la teoria

Il luogo e il modo in cui vengono calcolate le immagini a colori e il formato in cui vengono trasmesse dalla telecamera al sistema host influenzano l'errore cromatico.

Immagine grezza con matrice BG-Bayer del sensore di immagini
Immagine grezza con matrice BG-Bayer del sensore di immagini

Immagine grezza

Dopo la messa in funzione, le telecamere industriali trasmettono le informazioni sulle immagini al sistema host in formato Bayer a 8 bit come standard, ovvero come immagine grezza con matrice Bayer del sensore di immagine .

Quando una telecamera a colori Basler viene messa in funzione, il pylon Viewer non visualizza l'immagine grezza, ma mostra il risultato di un calcolo di base dell'immagine a colori (debayering 2x2) eseguito sul sistema host. Questa semplice fase di elaborazione può produrre artefatti cromatici visibili, che possono essere evitati eseguendo il debayering direttamente nella telecamera.

Immagine dopo il semplice calcolo dell'immagine a colori con errori di colore sui bordi del codice a barre
Immagine dopo il semplice calcolo dell'immagine a colori con errori di colore sui bordi del codice a barre

Posizione di sbavatura

Il calcolo dell'immagine a colori dai dati grezzi dei sensori di immagine con matrice di Bayer è chiamato debayering. Può essere eseguito prima del trasferimento dei dati nella telecamera (formati di uscita: varianti RGB8, YCbCr) o dopo il trasferimento dei dati sul sistema host (formati di uscita: formati Bayer RAW).

Quando il debayering viene eseguito sul sistema host, comporta un carico maggiore sulle risorse di sistema. Inoltre, evitare gli errori di colore, soprattutto ai bordi, richiede algoritmi di debayering molto complessi. Per questo motivo, l'opzione preferita è quella di eseguire il debayering sull'FPGA della telecamera.

I metodi di debayering variano in base al numero di pixel che includono nel calcolo.
A sinistra: ambiente 2x2 di debayering semplice | A destra: ambiente 5x5 di debayering nel set di funzioni PGI

Algoritmo di sbavatura

Il debayering è un algoritmo che utilizza l'interpolazione per calcolare l'immagine a colori dai dati grezzi del sensore Bayer. Con il semplice 2x2 debayering , l'algoritmo prende in considerazione i pixel più vicini. Con il 5x5 debayering - parte del set di funzioni PGI brevettato da Basler'- 24 pixel sono inclusi nel calcolo.

Il calcolo con più pixel porta a un risultato migliore: le transizioni tra i diversi colori diventano più chiare e gli artefatti scompaiono.

I formati dei pixel variano per il contenuto di informazioni sul colore e quindi per le dimensioni.
I formati dei pixel variano per il contenuto di informazioni sul colore e quindi per le dimensioni.

Trasferimento dati immagine

La telecamera trasferisce quindi l'immagine a colori elaborata al sistema host. Sono disponibili diversi formati pixel , tra cui RGB8, YCbCr422_8 e YCbCr420_8. RGB8 fornisce la maggior parte delle informazioni sui colori e comporta la dimensione maggiore dei dati. YCbCr422_8 trasmette meno informazioni sui colori ed è più piccolo, mentre YCbCr420_8 trasporta meno informazioni sui colori e ha la dimensione dei dati più piccola.

Se vengono trasmesse meno informazioni sul colore, si verificano artefatti cromatici.

Conclusione: La chiave per evitare errori di colore sta nella scelta del giusto metodo di debayering e nel trasferimento corretto dei dati dell'immagine a colori. Le immagini a colori ottimali possono essere ottenute con il debayering 5x5 nella telecamera e il successivo trasferimento dei dati in formato RGB8 pixel.

L'interazione tra errore di colore, frequenza dei fotogrammi e carico di calcolo

A seconda della perfezione dell'immagine a colori, cambieranno la frequenza dei fotogrammi e il carico di calcolo del sistema host dell'applicazione. Esistono tre scenari.'

Il debayering 5x5 combinato con il formato pixel RGB8 produce immagini a colori perfette, una bassa frequenza di fotogrammi e un basso carico di calcolo sul sistema host.
Il debayering 5x5 combinato con il formato pixel RGB8 produce immagini a colori perfette, una bassa frequenza di fotogrammi e un basso carico di calcolo sul sistema host.

Massima qualità dell'immagine

Il debayering 5x5 viene eseguito sull'FPGA della telecamera, consentendo di trasmettere al sistema host immagini a colori completamente elaborate in formato RGB8 di alta qualità. Se da un lato questo formato offre una qualità cromatica ottimale, dall'altro produce un grande volume di dati, riducendo la frequenza dei fotogrammi a circa il 33% di quella massima. Tuttavia, poiché l'elaborazione delle immagini è gestita dalla telecamera, l'intera capacità di calcolo del sistema host rimane disponibile per ulteriori attività di elaborazione o analisi.

Il debayering 5x5, combinato con i formati di pixel YCbCr più piccoli, produce errori cromatici moderati, una frequenza di fotogrammi media e un basso carico di calcolo sul sistema host.
Il debayering 5x5, combinato con i formati di pixel YCbCr più piccoli, produce errori cromatici moderati, una frequenza di fotogrammi media e un basso carico di calcolo sul sistema host.

Qualità dell'immagine e frequenza dei fotogrammi bilanciate

Se il debayering 5x5 viene eseguito sull'FPGA della telecamera e le immagini vengono trasmesse in un formato più compresso, come YCbCr422_8 o YCbCr420_8, la quantità di dati trasferiti al sistema host viene ridotta. Ciò si traduce in una maggiore velocità di trasmissione: circa il 50% del massimo per YCbCr422_8 e fino al 67% per YCbCr420_8. Tuttavia, a causa delle informazioni cromatiche ridotte, possono comparire artefatti cromatici. Con l'elaborazione delle immagini gestita dalla telecamera, l'intera capacità di calcolo del sistema host rimane disponibile per altre attività, come l'analisi aggiuntiva delle immagini.

La trasmissione dei dati delle immagini in formato Bayer a 8 bit consente di ottenere la massima velocità di trasmissione, mentre il carico di calcolo del sistema host dipende dal metodo di debayering scelto.
La trasmissione dei dati delle immagini in formato Bayer a 8 bit consente di ottenere la massima velocità di trasmissione, mentre il carico di calcolo del sistema host varia a seconda del metodo di debayering utilizzato.

Frequenza massima dei fotogrammi

Nella tua applicazione, un frame rate elevato è più importante dell'evitare errori di colore? Per ottenere la massima frequenza di fotogrammi della telecamera, il debayering viene eseguito sul sistema host, mentre la telecamera trasmette dati standard Bayer a 8 bit. Il tipo di debayering selezionato determina l'efficacia con cui vengono evitati gli artefatti cromatici e l'utilizzo del sistema host. Esiste una relazione inversa: errori cromatici minori richiedono un carico di calcolo maggiore e viceversa. In ogni caso, il carico di calcolo sul sistema host è maggiore rispetto agli scenari 1 e 2, lasciando meno capacità disponibile per altre attività di elaborazione o analisi delle immagini.

Fare la scelta giusta: gli strumenti simulano gli errori di colore e il frame rate

Hai dubbi su quale scenario sia più adatto alla tua applicazione e se un aumento del frame rate giustifichi un lieve compromesso nell'accuratezza del colore? Ti offriamo due strumenti per aiutarti a prendere una decisione informata.

Il Color Artifact Visualizer mostra l'errore di colore ΔE per diverse combinazioni di formato pixel e metodo di debayering.
Il Color Artifact Visualizer mostra l'errore di colore ΔE per diverse combinazioni di formato pixel e metodo di debayering.

Visualizzatore di artefatti a colori

Carica un'immagine dalla vostra applicazione nel nostro Color Artifact Visualizer per vedere come il formato dei pixel e il metodo di debayering influenzano l'errore di colore ΔE.

  • L'immagine RGB è l'immagine di riferimento senza errori di colore. L'immagine calcolata nella telecamera utilizzando il debayering 5x5 viene trasmessa al sistema host in formato RGB.

  • YCbCr422_8 e YCbCr420_8 presentano errori di colore minori, perché le immagini a colori calcolate nella telecamera utilizzando il debayering 5x5 vengono trasferite al sistema host nei formati più piccoli.

  • Con i tre formati Bayer8, l'errore di colore è chiaramente visibile, soprattutto ai bordi del colore. Il debayering avviene sul sistema host con il formato Bayer a 8 bit trasmesso come standard. I tre formati mostrano diversi tipi di debayering.

Il calcolatore della frequenza dei fotogrammi calcola la frequenza dei fotogrammi ottenibile dopo aver selezionato il modello di telecamera e il formato dei pixel.
Il calcolatore della frequenza dei fotogrammi calcola la frequenza dei fotogrammi ottenibile dopo aver selezionato il modello di telecamera e il formato dei pixel.

Calcolatore della frequenza dei fotogrammi

Il nostro Calcolatore della frequenza dei fotogrammi vi fornisce la frequenza dei fotogrammi che potete ottenere con la tua telecamera e il formato di pixel più adatto a voi.

Selezionare il modello di telecamera e almeno il formato dei pixel. Fare clic su "Calcolo" e si otterrà la frequenza massima dei fotogrammi.

Le nostre telecamere con debayering 5x5 nel set di funzioni IGP in-camera

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.