Progetto di innovazione

Imaging a microonde

Screening automatico e senza danni degli imballaggi

Dal rilevamento precoce di pacchi difettosi all'ottimizzazione dei luoghi di stoccaggio: Nella logistica, la tecnologia a onde millimetriche apre nuove possibilità nel controllo qualità e nella gestione delle scorte. Con questa tecnologia innovativa, offriamo un rilevamento preciso del contenuto, delle strutture e delle potenziali anomalie in tempo reale.

Discuss prototype now
  • Screening non distruttivo

    L'imaging a microonde ispeziona gli imballaggi dall'esterno, senza contatto, senza aprire o danneggiare i materiali.
  • Affidabile in condizioni logistiche reali

    Resistente alle influenze ambientali: Funzionale in presenza di polvere, fumo, nebbia, pioggia o grandine.
  • Tecnologia di visione innovativa e sicura

    Una tecnologia di visione nuova e scalabile con numerosi campi di applicazione, sicura e innocua per l'uomo
  • Rilevamento di oggetti sovrapposti e nascosti

    Per un'ispezione degli imballaggi senza errori, anche in presenza di contenuti complessi, multistrato o confusi.

Come funziona l'imaging a microonde?

Una tecnologia in grado di vedere attraverso la nebbia, i tessuti e persino i muri: L'imaging a microonde utilizza le radiazioni a microonde. In questo modo si ottengono immagini non invasive e sicure che permettono di vedere più a fondo le strutture interne. La telecamera del sistema converte i segnali ricevuti dal sensore a microonde in immagini digitali. In questo modo l'utente ottiene una chiara rappresentazione delle strutture interne degli oggetti.'


Tecnologia di imaging a microonde attraverso la trasmissione e la ricezione di onde millimetriche
La lunghezza delle onde millimetriche si colloca tra quella della luce e quella delle onde radio

Onde millimetriche per la scansione di oggetti

A differenza delle telecamere tradizionali, la tecnologia di imaging a microonde funziona emettendo e ricevendo onde millimetriche. La lunghezza di queste onde millimetriche è intermedia tra quella della luce e quella delle onde radio. Pertanto, presentano una combinazione delle proprietà di queste due onde: Sono invisibili all'occhio umano, ma si propagano come la luce in linea retta in tutte le direzioni. Questo ci permette di guardare all'interno degli imballaggi per rilevare oggetti nascosti o anomalie, in modo sicuro e non distruttivo.

La luce infrarossa a onde corte (SWIR) viene assorbita o riflessa da molti materiali, ma quando si utilizzano le microonde, molti oggetti vengono penetrati più profondamente: Plastica, legno, cartone e tessuti sono trasparenti a queste onde, quindi le strutture dietro di loro diventano visibili. I metalli sono gli unici materiali riflettenti.

Rispetto ai raggi X, l'imaging a microonde è innocuo e può essere utilizzato senza autorizzazione. Ciò la rende particolarmente adatta all'uso in settori in cui velocità e sicurezza sono fondamentali.

Struttura del sistema di imaging a microonde
Utilizzo del trasmettitore a onde millimetriche per illuminare "senza traccia" una confezione

L'impostazione del sistema

Con la tecnologia a onde millimetriche, un oggetto viene illuminato da un trasmettitore a onde millimetriche. I raggi riflessi vengono poi registrati dalla telecamera mediante un array di sensori: Si tratta di una combinazione di diversi sensori in un unico modulo, che effettuano determinate misurazioni contemporaneamente.

Il sistema di imaging a microonde crea immagini di oggetti o strutture nascoste, senza danni.
Il sistema di imaging a microonde crea immagini chiare dell'interno dei prodotti confezionati.

Screening non distruttivo degli imballaggi

Il nostro sistema di imaging a microonde crea immagini chiare e inequivocabili dell'interno dei prodotti confezionati, senza aprire o danneggiare il materiale. Ideale per i processi di ispezione automatizzati nella logistica.

  • Onde elettromagnetiche innocue e salutari per le persone e l'ambiente.

  • Insensibile alle condizioni ambientali difficili, come polvere, fumo, pioggia, nebbia, grandine, luce solare intensa e temperature estreme.

Aree di applicazione tipiche delle onde millimetriche nella logistica

La tecnologia a onde millimetriche viene utilizzata nella logistica per migliorare l'efficienza e la sicurezza delle catene di approvvigionamento. Consente di rilevare gli oggetti e di identificare i danni. È possibile controllare il contenuto dei pacchi senza aprirli, contribuendo così alla prevenzione dei furti e all'ottimizzazione dei processi.

Controllo qualità e prevenzione

Il sistema rileva automaticamente gli oggetti danneggiati nel pacco, nonché l'umidità o i liquidi.

Gestione e accuratezza del magazzino

Il sistema identifica e conta gli oggetti in una confezione chiusa e riconosce gli spazi vuoti.

Integrità della catena di fornitura

Il sistema garantisce catene di approvvigionamento sicure e protegge dai furti, ad esempio attraverso lo scambio di oggetti.

Sicurezza e conformità

Il sistema rileva gli oggetti non autorizzati. Le linee guida sulla sicurezza vengono rispettate e i controlli vengono effettuati senza aprire le confezioni.

Cosa significa progetto di innovazione? 

Attualmente siamo alla ricerca di aziende partner con cui convalidare insieme i casi d'uso e realizzare i primi progetti pilota. Se avete un caso d'uso adatto, contattateci.

Come progetto in fase di innovazione, ci stiamo concentrando sull'utilizzo delle esperienze dei nostri clienti' per verificare quanto l'imaging a onde millimetriche possa essere utilizzato in applicazioni reali e quali casi d'uso siano generalmente possibili.

A tal fine, vogliamo comprendere le esigenze e le sfide specifiche della tua applicazione. Sulla base del tuo feedback, potremo portare avanti il nostro progetto! 

Non vediamo l'ora che ti unisca al progetto di sviluppo! 

Quali informazioni possono aiutarci?

  • I tuoi dati di contatto

  • Come è strutturata la tua applicazione e qual è l'obiettivo?

  • In quale ambiente si desidera utilizzare il sistema di visione?

  • Quale caso d'uso si sta perseguendo, ad esempio il riconoscimento dei contenuti, il monitoraggio dei processi o il controllo della qualità?

Jens-Michael Dekarz - Software Research Engineer at Basler

Curious? Questions? Suggestions? 

I look forward to hearing from you so that we can continue to develop our Python framework. 

Jens-Michael Dekarz - Software Research Engineer

Discuss prototype now