Menu
2019-1-22
暗角校正功能:利用新的Basler功能校正边缘阴影
借助Basler新推出的“暗角校正功能”优化图像质量和降低成本

Basler在ace U和ace L系列精选相机型号中集成了“暗角校正功能”(Vignetting Correction):当像圈尺寸相对芯片尺寸过小时,此功能可以帮助校正图像边缘阴影,让用户能够在不牺牲图像质量的情况下,采用更小、更便宜的镜头。
为了进一步扩展ace U和ace L产品线的图像处理功能选项,我们特此推出“暗角校正功能”,可对图像边角的阴影进行校正。
在图像处理领域中,暗角效应是一种常见的现象,即图像亮度会出现从中心到边缘逐渐下降的问题。如果所使用的镜头的像圈尺寸相对相机芯片尺寸过小,这种现象会更为显著,并会相应地影响成像质量。当芯片边缘的细节清晰度不佳时,往往检查难度较大,甚至无法看清。图像上的亮度值不尽相同,也让检测工作更加困难。在许多情况下,选择更大的镜头有助于解决此问题,例如将2/3"镜头换为1"镜头,但这种解决方案往往成本较高。
“暗角校正功能”是Basler正在申请专利的功能,它能以独特的方式校正不理想的效果,从而让用户在选择相机和镜头组合时能节省成本。相机只需经过一次校准,校正值就会存储在相机中,并在输出图像时自动将其纳入考量,所以不会对帧速率或图像质量产生负面影响。因此,如果用户选用配备Sony IMX304或IMX253(芯片尺寸为1.1”)芯片的ace相机,就可以与1"镜头配合使用,无须担心会出现边缘阴影,也不需要更换像圈更大的镜头。
ace U和ace L型号中采用GigE和USB 3.0接口的部分精选型号现已提供暗角校正功能。
欢迎访问www.baslerweb.com/new-ace-features 阅读更多信息和功能概述,了解暗角校正功能可以如何助您实现价格更具吸引力的Basler相机与镜头组合。