Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения
  • VisualApplets позволяет программировать FPGA в графическом интерфейсе, полностью исключая аппаратное программирование. За эти возможности программное обеспечение получило несколько наград.

VisualApplets для визуального программирования FPGA в системах обработки изображений

VisualApplets — это интегрированная среда разработки для систем обработки изображений на базе FPGA-процессоров с поддержкой режима реального времени, разработанная нашим подразделением в Мангейме (ранее — Silicon Software). Она предоставляет возможности программирования FPGA с помощью моделей потоков данных в графическом интерфейсе. Решение используется в различных отраслях в промышленной и непромышленной сферах. Среда разработки VisualApplets позволяет получить доступ к FPGA-процессорам аппаратных компонентов, отвечающих за обработку изображений, таких как фреймграбберы, промышленные камеры и устройства обработки изображений, и проектировать системы для решения конкретных задач обработки изображений.

Программируемый фреймграббер линейки V предварительно лицензированы для использования с VisualApplets.

VisualApplets — графическая среда для программирования FPGA

Быстрое проектирование систем обработки изображений с помощью VisualApplets

  • Простое проектирование сложных систем на базе FPGA с помощью графических моделей потоков данных без аппаратного программирования
  • Использование программных библиотек обработки изображений, которые содержат более 200 операторов
  • Создание собственных библиотек для часто используемых операций обработки изображений или их импорт из существующего аппаратного кода
  • Перенос апплетов на другие фреймграбберы, совместимыее с VisualApplets промышленные камеры, сенсоры машинного зрения и устройства обработки изображений
  • Графическое программирование и обработка сигналов данных и подключений к внешним интерфейсам (периферийным устройствам) для настройки функций триггера в соответствии с существующими требованиями

Купить лицензию VisualApplets 3 Node Locked Скачать демо-версию

Настройка VisualApplets

В системах обработки изображений и сигналов VisualApplets позволяет интуитивно проектировать и реализовывать сложные процессы, использовать предварительно настроенные примеры апплетов и интегрировать собственные библиотеки HDL. Версия 3 состоит из базовой версии и четырех расширений, которые удовлетворят самые разнообразные требования.

Программное обеспечение для обработки изображений VisualApplets с расширениями

Используйте все возможности FPGA с экономией ресурсов

Версия 3 была дополнена новыми расширениями и функциями и дополнительно включает в себя следующие возможности:

  • Библиотеки операторов в расширении Libraries для таких операций, как сегментация, классификация и сжатие.
  • Новые операторы, представляющие циклы в модели потока данных, что обеспечивает экономию ресурсов при вычислениях для последовательностей изображений и их сравнения, а также пакетную обработку изображений на FPGA
  • Улучшенный оператор FFT (Fast Fourier Transformation) для экономии ресурсов при реализации более сложных фильтров, создающих высокую вычислительную нагрузку, таких как полосовые фильтры.

Подробнее о VisualApplets 3

Расширения VisualApplets со специальными функциями

Хотите использовать уже существующий код на языке HDL, интегрировать в систему дополнительные устройства обработки изображений с помощью VisualApplets или использовать библиотеки VisualApplets? Вам помогут расширения VisualApplets.

VisualApplets Embedder

Добавьте поддержку VisualApplets в устройства обработки изображений с помощью VisualApplets Embedder

Благодаря VisualApplets Embedder аппаратные компоненты для обработки изображений получают совместимость с VisualApplets, что обеспечивает возможность непосредственно реализовать предварительную обработку изображений в системах машинного зрения.

  • Настройка сторонних аппаратных компонентов, таких как камеры и сенсоры машинного зрения, в VisualApplets
  • Увеличение производительности и снижение стоимости системы благодаря предварительной обработке данных в режиме реального времени, включая оптимизацию изображений, сжатие данных и управление процессами
  • Упрощение работы с устройствами обработки изображений для пользователей
  • Гибкие возможности для производителей и конечных пользователей в случае изменения требований

Подробнее о VisualApplets Embedder

Дополнительные преимущества для продвинутых системных инженеров

Расширение VisualApplets Expert позволяет импортировать существующий код на языке HDL из VHDL и Verilog и обрабатывать его в качестве универсального оператора. Процесс проектирования можно автоматизировать с помощью консоли со встроенным интерпретатором TCL.

Библиотеки VisualApplets Expert можно приобрести на условиях отдельных лицензий.

  • Импорт кода и библиотек VHDL
  • Создание отдельных операторов
  • Настройка защищенных операторов
  • Отладка проектов апплетов в реальной среде выполнения, а также тестирование операторов на этапе разработки.
  • Непосредственный ввод или создание скриптов TCL для настройки, манипулирования и эмулирования проектов

Подробнее о VisualApplets Expert

VisualApplets Libraries

Дополнительные возможности со специальными библиотеками операторов

Расширение VisualApplets Libraries включает в себя несколько библиотек операторов, которые предлагают ценные функции обработки изображений, например, для сегментации, классификации и сжатия.

Библиотеки можно приобрести на условиях отдельных лицензий, независимо от фреймграббера.

  • Сегментация и классификация — определяйте положение, площадь поверхности, форму, контуры предметов и геометрическую форму окружающих границ (рамка привязки) с помощью операторов анализа больших двоичных объектов.
  • Сжатие 8-битных полутоновых изображений JPEG и 24-битных цветных изображений RGB, непрерывная потоковая передача данных в случае длинных последовательностей изображений, настраиваемая скорость передачи и скорость сжатия данных

Подробнее о библиотеках VisualApplets

Защита проектов VisualApplets

Для предотвращения использования проприетарных апплетов на сторонних фреймграбберах и, следовательно, защиты интеллектуальной собственности от несанкционированного доступа существует возможность надежного шифрования апплетов и фреймграбберов с помощью ключа блокировки. VisualApplets Protection защищает вашу интеллектуальную собственность в виде проектов и ноу-хау путем создания привязки к аппаратному обеспечению FPGA на основе шифрования.

Соответствие двух защитных механизмов:

  • Уникального идентификационного кода безопасности апплетов
  • Лицензия безопасности фреймграббера.

Подробнее о VisualApplets Protection

Лицензии и носители лицензий VisualApplets

Показать фильтры
Сбросить фильтр
Название лицензии Название аксессуара Название лицензии Описание Наличие i
VisualApplets 3 Debugging VisualApplets Expert Extension Debug Applet designs in the real runtime environment as well as own operators to be developed
VisualApplets 3 Design Safety ProtectionID VisualApplets Protection Extension Unique Security Identifier Code of Applets
VisualApplets 3 Design Safety RT License VisualApplets Protection Extension Equipping frame grabbers with a security license suitable for an applet
VisualApplets 3 Embedder VisualApplets Embedder Extension FPGA-based image processing hardware becomes compatible with VisualApplets
VisualApplets 3 Expert VisualApplets Expert Extension Additional benefits for advanced users such as HDL code import and Tcl console
VisualApplets 3 IDE Software License VisualApplets Version 3 Complete package of VisualApplets; requirement for the use of further licenses
VisualApplets 3 IDE Software Multi User License VisualApplets Version 3 Complete package of VisualApplets; requirement for the use of further licenses
VisualApplets 3 Libraries JPEG Compression Library VisualApplets Libraries Extension JPEG compression of gray and color images with scalable data rate
VisualApplets 3 Parameters Translation VisualApplets Expert Extension Calculate new values from different parameter values and pass them on to other parameters throughout the design
VisualApplets Libraries Segmentation and Classification Library (Blob) VisualApplets Libraries Extension

К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.

Больше аксессуаров
Нодсители лицензий для VisualApplets Описание  
WIBU Systems CodeMeter CmDongle Аппаратный ключ для VisualApplets Подробности

Используйте все возможности своей системы обработки изображений

Мы предлагаем разнообразные услуги, начиная с комплексного консультирования и заканчивая полной поддержкой, включая индивидуальную разработку (на заказ) для решения конкретных задач.

  • Семинары VisualApplets — обучение начального уровня и для продвинутых пользователей
  • Тренинги — консультирование и разработка для решения конкретных задач
  • Консультации — консультирование по проекту на всех этапах и после реализации
  • Анализ осуществимости — оценка проекта и подробный отчет о результатах
  • Разработка (по заказу) — модификация аппаратных и программных решений с учетом ваших требований
  • Проверка проектов — проверка проектов VisualApplets

Подробнее о консультациях

Форум пользователей VisualApplets — источник ценной информации, платформа для обсуждений и база знаний

Форум пользователей VisualApplets — это простой и удобный способ обменяться знаниями о VisualApplets с другими пользователями и получить помощь. Эксперты из Silicon Software модерируют и поддерживают форум, а также пополняют базу знаний на постоянной основе.

  • Получайте помощь и идеи от других пользователей и специалистов Silicon Software
  • Добавляйте свою собственную информацию, вопросы и ответы
  • Используйте базу знаний VisualApplets, включая расширения, примеры, операторы и фрагменты проектов, и делитесь своими знаниями
  • Предлагайте, обсуждайте и находите решения
  • Развивайте возможности для бизнеса с другими системными инженерами
  • Первыми получайте информацию о новых версиях VisualApplets, расширениях и предварительно настроенных примерах апплетов
  • Настройте уведомления о новых ответах через RSS, сообщения браузера или по электронной почте

Форум пользователей VisualApplets