Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

ПО для IP-камер

Пакет Basler Firmware Package

Версия: 3.15.5

С пакетом Basler Firmware Package вы получите самые важные функции для вашей IP-камеры Basler.

The firmware offered to you contains Open Source Software which is licensed under GPLv2. Please read the GPLv2 license text for further information. By submitting the form you agree with license terms of the GPLv2.

Furthermore, for a period of three (3) years, commencing from the reception of this software, you or any third person may obtain a complete machine-readable copy of the source code for the software in the extend required by the GPLv2 license on a medium customarily used for software interchange without charge except for the cost of physically performing source distribution upon written request to the supplier of the software.

Скачать прямо сейчас