Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Basler ace: самая универсальная серия камер

Серия камер ace сочетает в себе потенциал для экономически эффективной разработки систем машинного зрения и соответствие самым высоким стандартам качества. Одна из причин невероятной популярности камер серии ace — непрерывные инновации наряду с использованием проверенных технологий и при этом поддержание выгодного соотношения цены и технических характеристик.

В настоящее время семейство ace представляет собой крупнейшую серию камер на рынке промышленной обработки изображений и насчитывает более 130 моделей — c различными сенсорами от ведущих производителей, популярными интерфейсами, множеством вариантов разрешения, разнообразными функциями и различными габаритными размерами.

Камеры ace для решения любых задач!

Чтобы упростить для вас выбор, мы выделили в серии ace три линейки камер: ace classic, ace U и ace L. Выясните, какие из камер ace лучше подходят для решения ваших задач.

ace classic

Первые модели ace стали прорывом с точки зрения габаритных размеров, уже знакомых нам из аналогового мира — всего 29 мм х 29 мм. В настоящее время этот формат, также известный как «кубик сахара», прочно утвердился на рынке, и в нем исполнены все модели ace classic и ace U.

Камеры из линейки ace classic оснащаются КМОП-сенсорами таких производителей, как CMOSIS, e2V и ON Semiconductor (сенсоры серии МТ), а также ПЗC-сенсорами Sony. Камеры ace classic предлагаются с самыми популярными на рынке вариантами интерфейса: GigE, USB 3.0 и Camera Link.

ace classic

ace U и ace L

Камеры из линеек ace U и ace L оснащены проприетарным набором функций Basler PGI, который содержит уникальные средства оптимизации изображения непосредственно на стороне камеры. Эта разработка знаменует собой новую веху в истории семейства ace. Камеры ace U и ace L оснащены новейшими КМОП-сенсорами производства Sony и ON Semiconductor. Все камеры из линеек ace U и ace L предлагаются с интерфейсом GigE или USB 3.0.

ace U и ace L

В линейку ace U входят модели с сенсорами Pregius и STARVIS производства Sony, а также сенсорами PYTHON от ON Semiconductor.

Камеры из линейки ace L оснащаются крупноформатными сенсорами из серии Sony Pregius и поэтому имеют габаритные размеры 30 х 40 мм.

ace L

Серия ace

Хотите узнать больше об отдельных камерах ace? Подберите подходящую модель на странице нашего веб-сайта, посвященной серии ace: www.baslerweb.com/ace

ace U и ace L

ace U and ace L

Подробнее о новых моделях камер из линеек ace U и ace L можно узнать по этой ссылке:

www.baslerweb.com/new-ace