Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Указания по применению

Использование одноплатных компьютеров с камерами Basler USB и камеры GigE

Номер документа: AW0014500

В этом документе приведены результаты проведенных Basler испытаний различных одноплатных компьютеров в работе с камерами GigE и Basler USB, а также сведения о том, какие одноплатные компьютеры совместимы с теми или иными камерами стандарта USB3 Vision или GigE Vision и для решения каких задач они подходят. Документ поможет разработчикам, заинтересованным в использовании одноплатных компьютеров в проектируемых системах, сэкономить время на поиск информации.

В документе рассматриваются следующие одноплатные компьютеры:

  • Jetson TK1 и Jetson TX1
  • Odroid XU4
  • Raspberry Pi 3 и Raspberry Pi 2
  • DragonBoard 410c

Документ содержит следующую информацию:

  • Рейтинг на основе результатов испытаний
  • Таблица совместимости одноплатных компьютеров с камерами и их пригодности для решения различных задач
  • Общие параметры для обеспечения максимальной производительности
  • Примечания и рекомендации в зависимости от типа платы
  • Информация о возможных проблемах и способах их решения

Скачать прямо сейчас

Пожалуйста, нажмите на следующую ссылку, чтобы начать загрузку.