컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
문제 상황
혈액 도말 표본에 대한 실험실 분석은 신뢰할 수 있어야하며, 신속하면서도 많은 비용이 소요되지는 않아야 합니다. 이러한 모든 요건은 CNN 기반 컴퓨터 비전 시스템을 활용하여 분석 프로세스를 자동화함으로써 충족될 수 있습니다. 또한 높은 해상도 및 빠른 속도에 대한 요구 사항으로 대용량 데이터도 신속하게 전송 및 처리되어야 합니다.
솔루션
이 데모에서는 CNN을 사용하여 혈액 도말에서 말라리아 전염병를 유발할 수 있는 말라리아 플라스모듐속(Plasmodium genera)을 식별합니다. CNN은 말라리아 플라스모디아를 7개의 미리 정의된 클래스 중 하나로 분류하고 계산합니다. 그 결과 말라리아의 형태를 확실하게 판단할 수 있습니다. Basler는 이 문제 또는 이와 유사한 문제를 해결하기 위해 고객에게 적합한 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 선택하고 일관된 컴퓨터 비전 시스템으로 구성합니다.
이 데모의 시스템 하드웨어에는 20MP 해상도, 1.1인치 센서 포맷 및 CXP-12 인터페이스의 듀얼 채널 boost 컬러 카메라가 포함됩니다. 이 카메라를 사용하면 높은 해상도로 매우 빠르게 순환하는 이미지를 캡처할 수 있으며 이는 높은 스캔 속도 또는 높은 시료 처리량의 토대가 됩니다. 대용량 데이터에 대한 (사전)처리 및 분석 작업에는 적절한 추가 구성 요소가 필요합니다. 이 경우 프로그래밍 가능한 imaWorx CXP-12 Quad 프레임 그래버는 이미지 처리 및 분석 작업을 수행할 뿐만 아니라 FPGA 기반 실시간 데이터 사전 분석을 통해 자동 초점과 같은 기능을 지원합니다. 이와 더불어 C-마운트 렌즈와 2개의 CXP-12 데이터 케이블은 시스템 하드웨어를 완성합니다.
Basler의 VisualApplets 소프트웨어는 프레임 그래버 FPGA를 프로그래밍하는 데 사용됩니다. 데이터 사전 분석의 구성 및 프로그래밍 작업과 프레임 그래버 FPGA에서의 CNN 구현 작업은 소프트웨어의 그래픽 사용자 인터페이스에서 수행됩니다. CNN은 호스트 측에서 미리 훈련됩니다. 그러나 프레임 그래버 FPGA는 CNN 구현에 충분한 용량을 제공하고 고성능 추론을 지원합니다. 고객의 요구 사항에 따라 CNN은 한 번 훈련되고 프레임 그래버의 FPGA에서 구현되거나, 고객에게 나중에 CNN을 조정할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
이점
- Sony Pregius S 센서(예: IMX531)를 기반으로 구현되는 boost 카메라의 뛰어난 이미지 품질
- 대량의 데이터를 빠르게 생성하고 고성능으로 처리하는 하드웨어의 최적 상호 작용(20MP CXP-12 카메라 및 프레임 그래버)
- 프레임 그래버에서 900MB/s 이상의 속도로 데이터 사전 분석 및 CNN 기반 평가를 실시간으로 수행하여 호스트 측 시스템 요구 사항을 낮추고 비용 절감
- 분류에 대한 높은 신뢰성과 매우 단시간에 결과 활용 가능
이 솔루션이나 해당 개별 솔루션에 대해 궁금한 점이 있으십니까? 언제든지 문의해 주시면 Basler가 친절히 답변해 드리겠습니다!