컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
용어집
-
딥 러닝
딥 러닝은 소위 인공 신경망(ANN)을 가리킵니다. 이미지 데이터를 처리하기 위해 ANN은 여러 계층으로 구성되며, 3 개 이상의 계층으로 구성된 경우 "딥"이라는 표현이 붙게 됩니다. 가장 일반적인 ANN은 수학적 컨볼루션 연산을 기반으로하는 합성곱 신경망(Convolutional Neural Network, CNN)입니다.
딥 러닝은 의학 및 생명 과학의 세포 분류처럼 이전에는 불가능했던 많은 새로운 작업을 가능하게 합니다. 또한 산업용 작업의 정밀도와 견고성을 향상시킵니다.
자세한 내용 딥 러닝 -
1080p
1080p is short form term designating a set of HDTV characterized by 1080 horizontal lines resolution and progressive scan. In contrast to the 1080i standard, in 1080p the image is not interlaced. The term 1080p in most cases refers as well to the widescreen aspect ratio of 16:9, which implies a horizontal resolution of 1,920 pixels. The supported frame rate can be added to the term, e.g. 1080p24. Sometimes 1080p is referred to as Full HD.
자세한 내용 1080p -
인더스트리 4.0 (Industry 4.0)
이는 비전 솔루션과 관련해 카메라 및 PC/임베디드 보드가 생산 라인을 따라 다른 구성 요소와 활발하게 통신할 수 있음을 의미합니다. 원활한 작동을 위해서는 OPC UA 및 시간 민감형 네트워크(Time Sensitive Networks)와 같은 표준과 비전 하드웨어(카메라, 스마트 조명 등), 화상 처리 소프트웨어, 통신 표준 및 클라우드 또는 엣지 기능의 적절한 조합이 중요합니다.
자세한 내용 인더스트리 4.0 (Industry 4.0) -
5x5-Debayering
Debayering algorithms work by drawing in the color values from neighboring pixels to estimate missing colors. The dimension for this analysis depends on the number of surrounding pixels reviewed for each pixel. A radius of 2x2 neighboring pixels would be denominated as 2x2 environment, a radius of 4x4 pixels would be a 4x4 environment, respectively. The more neighboring pixels are taken into account, the more precise the color rendering in an image becomes, preventing color errors. The PGI debayering algorithm works with a 5x5 environment.
For technical reasons, a 4x4 debayering is used for some sensors / models.
자세한 내용 5x5-Debayering -
720p
720p describes the lowest resolution defined in the television standard for High Definition TV. "720" stands for the vertical resolution in lines (or rows of pixels). The letter p defines the transmission and display via progressive scan (in contrast to interlaced scan). Assuming an aspect ration of 16:9, the horizontal resolution of 720p is 1280 pixels.
자세한 내용 720p -
ADC | Analog-to-digital converter
Analog-to-digital converter (ADC) - an electronic device that converts a voltage to a proportional digital number.
자세한 내용 ADC -
API
Application Programming Interface (API) - a set of specifications allowing application software to communicate with the camera.
자세한 내용 API -
Area Scan Camera
Area Scan cameras contain a rectangular sensor with more than one line of pixels, which are exposed simultaneously.
자세한 내용 Area Scan Camera -
Basler design-in sample | design-in sample
Basler design-in samples are early versions of products. They can be used to evaluate a product’s basic performance and consider if it is suitable to be integrated into an application.
Until the series production of the product, the software can change. In rare cases the hardware will also be changed.
Once series products are available, Basler ships only those products.
The number of available design-in samples is limited, so there are no set delivery times.
Basler design-in samples offer a 1-year instead of 3-year warranty.
In some manuals the word “prototype” is used for design-in samples.
자세한 내용 Basler design-in sample -
Bayer BG 12 / Bayer GB 12
Both the “Bayer BG 12” and “Bayer GB 12” are formats for transmitting image data. When a color camera is configured for BG 12 / Bayer GB 12 pixel data format, 2-bytes (16 bits) of data per pixel are issued, with 12 effective bits. The brightness information is included in the 12 lowest-value bits, while the 4 highest-value bits are filled with zeros. The pixel data are not processed or interpolated in the Bayer BG12 format, i.e. the raw data is used.
The sequence of data in the Bayer BG12 format orients itself in the process to the alignment of color pixels on the sensor in the form of the Bayer pattern. Within the Bayer pattern, the rows alternate between lines of green and blue pixels and lines of red and green pixels. That means for example in the Bayer BG 12 format that one 12-bit value is transmitted for each blue and green pixel along a row. It is then followed by a 12-bit value for each green and red pixel in the next row, and so on, until all rows of the color sensor have been read out.
The sole difference between the Bayer BG 12 format and Bayer GB 12 format is that the data transferred in the Bayer BG 12 format starts with a blue pixel, while the GB12 format starts with a green one.
자세한 내용 Bayer BG 12 / Bayer GB 12 -
Bayer BG 12 Packed / Bayer BG 12 p
The “Bayer BG 12 Packed / Bayer BG 12 p” is a data format for transmitting image data. When a color camera is configured for BG 12 Packed pixel data format, 12 bits of data per pixel are issued. The data for 2 pixels is packed into 3 bytes. This saves 4 bits of bandwidth per pixel compared with the unpacked Bayer BG12 format. In the Bayer BG 12 Packed format, the pixel data is neither processed nor interpolated, meaning the raw data is used.
The sequence of data in the Bayer BG12 Packed format orients itself in the process to the alignment of color pixels on the sensor in the form of the Bayer pattern. Within the Bayer pattern, the rows alternate between lines of green and blue pixels and lines of red and green pixels. That means for example in the BG 12 Packed format that one 12-bit value is transmitted for each green and blue pixel along a row. It is then followed by a 12-bit value for each red and green pixel in the next row, and so on, until all rows of the color sensor have been read out.
자세한 내용 Bayer BG 12 Packed / Bayer BG 12 p -
Bayer BG 8 / Bayer GB 8
Both the “Bayer BG 8” and “Bayer GB 8” are formats for transmitting image data. When a color camera is configured for the BG 8 / Bayer GB 8 pixel data format, 8 bits of data per pixel are issued. The sequence of data orients itself in the process to the alignment of color pixels on the sensor in the form of the Bayer pattern. Within the Bayer pattern, the rows alternate between lines of green and blue pixels and lines of red and green pixels. That means for example in the Bayer BG8 format that one 8-bit value is transmitted for each blue and green pixel along a row. It is then followed by an 8 bit value for each green and red pixel in the next row, and so on, until all rows of the color sensor have been read out. The pixel data are not processed or interpolated in the process. As such, the Bayer BG8 and GB8 formats are so-called raw data formats.
The sole difference between the Bayer BG 8 format and Bayer GB 8 format is that the data transferred in the Bayer BG 8 format starts with a blue pixel, while the GB8 format starts with a green one.
자세한 내용 Bayer BG 8 / Bayer GB 8 -
Bayer pattern
A regular array of red, green and blue color filters covering a sensor's pixels. Each pixel is covered by a color filter of one color and the closest neighbors are covered by color filters of the other colors. For example, the nearest neighbors of a "green" pixel are "red" and "blue" pixels. See also color creation and color interpolation.
자세한 내용 Bayer pattern -
BCON for LVDS Interface
The BCON for LVDS interface also includes the camera controller via I²C and various trigger options.
자세한 내용 BCON for LVDS Interface -
Binning
Binning describes the technique of summarizing several neighboring pixels in the sensor of an industrial camera to a block of pixels with the goal of improving the signal to noise ratio.
자세한 내용 Binning -
Blooming
An artifact occurring in images that were acquired by a CCD image sensor.
자세한 내용 Blooming -
Camera Link
Camera Link is an extremely robust and powerful interface designed for industrial cameras in all performance categories. The bandwidth available with Camera Link can accommodate very small cameras as well as cameras with several megapixel resolution and often several hundred frames per second speed. Camera Link is currently the recommended standard interface for data rates from 100 MB/s to about 800 MB/s.
Because Camera Link was specifically designed for use with industrial cameras, it can handle large amounts of data easily and securely. All components in a Camera Link solution must meet the Camera Link standard.
자세한 내용 Camera Link -
Camera Link HS
Camera Link HS는 최신 고속 표준으로 출시되었으며, CX4 커넥터와SFP+ 커넥터 유형이 모두 지원되는 인터페이스로 정의됩니다. 광 연결을 위한 케이블 길이는 수백 미터나 됩니다. 특히 라인 스캔 카메라 애플리케이션의 경우, Camera Link HS를 통해 이미지를 매우 정확하게 획득하고 제어할 수 있습니다.
자세한 내용 Camera Link HS -
Carrier Board
자세한 내용 Carrier Board -
CCD
A charge-coupled device (CCD) is a device for movement of electrical charge.
It is often integrated with an image sensor, so a two-dimensial picture can be captured.
자세한 내용 CCD -
CCD Sensor
The basic job of CCD and CMOS sensors is to convert light (photons) into electronic signals (electrons). In general, the low noise level, high fill factor, and good signal-to-noise ratio exhibited by CCD sensors result in very high quality images. These characteristics make cameras based on CCD sensors a good fit for machine vision applications. For more information, have a look at our white paper "Small Differences Along the Way from Light to a Signal".
자세한 내용 CCD Sensor -
CCT+
The Basler Camera Configuration Tool Plus (CCT+) is a Windows based tool for configuring Basler cameras that adhere to the Camera Link standard. The CCT+ tool is available for 32 and 64 bit operating systems and frame grabbers. For Basler's newer Camera Link cameras, the CCT+ tool was superseded by the Basler pylon software.
자세한 내용 CCT+ -
Charge-Coupled Device
A charge-coupled device (CCD) is a device for movement of electrical charge. It is often integrated with an image sensor, so a two-dimensial picture can be captured.
자세한 내용 Charge-Coupled Device -
CMOS
Complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) is a technology for constructing integrated circuits. CMOS technology is used in microprocessors, microcontrollers, static RAM, and other digital logic circuits. CMOS technology is also used for several analog circuits such as image sensors (CMOS sensor), data converters, and highly integrated transceivers for many types of communication. Frank Wanlass patented CMOS in 1967 (US patent 3,356,858).
자세한 내용 CMOS -
CMOS Sensor
The basic job of CCD and CMOS (complementary metal oxide semiconductor) sensors is to convert light (photons) into electronic signals (electrons).
CMOS sensors have made a path into machine vision based largely on their advantage in speed (frame rate) and resolution (number of pixels) compared to CCD imagers. Improvements in CMOS technology and demand from high volume users such as the automotive market are making CMOS image sensors more and more attractive for machine vision applications. For more information, have a look at our white paper "Small Differences Along the Way from Light to a Signal".
자세한 내용 CMOS Sensor -
C-Mount
A lens mount for screw in lenses. The thread has a nominal diameter of 24.5 mm (1 inch) and 32 turns per inch. The lens mount employs a flange to image plane distance of 17.526 mm (0.69 inch).
자세한 내용 C-Mount -
CoaXPress | CXP
CoaXPress (CXP) 표준은 원래 산업 이미지 처리 분야의 다양한 회사에 의해 출시되었습니다.
당초 목표는 빠른 데이터 인터페이스를 개발하여 먼 거리 전반에 걸쳐 많은 양의 데이터를 연결하는 것이었습니다.
최초의 CoaXPress 인터페이스는 2008 년 독일 슈투트가르트(Stuttgart)에서 열린 산업용 화상 처리 분야의 주요 전시회인 "비전(Vision)"에서 소개되었습니다.
3 년 간의 추가 작업을 거친 후 CXP 1.0은 2011년에 공식적으로 표준형으로 출시되었습니다.
그 이후 이 표준형은 산업 이미지 처리 분야에서 널리 인정받고 있습니다.
CoaXPress (CXP) 표준은 추가 개발되어 CoaXPress 2.0로 재탄생했습니다.
CoaXPress 1.0/1.1 표준의 인터페이스는 6.25Gbps나 되는 높은 데이터 속도를 지원합니다.
CoaXPress 2.0 표준의 전송 속도는 2배나 높아 최대 12.5Gbps까지 가능합니다.
따라서 다른 효율적인 표준형에 비해 훨씬 더 높은 해상도와 프레임 속도가 가능합니다.
기존 인터페이스와 달리 새로운 표준형에서는 동일한 양의 데이터를 전송하는 데 필요한 케이블의 양이 절반으로 줄어듭니다.
결합 트리거링 및 전원 공급(CXP를 통한 전력 공급) 덕분에 단 하나의 CoaXPress 케이블로 충분하며 이용 가능한 최대 케이블 길이는 40 미터입니다. 이 업데이트가 제공하는 또 다른 이점입니다.
자세한 내용 CoaXPress -
코봇(Cobot)
코봇은 인간과 함께 작업할 수 있는 새로운 유형의 작고 비용 효율적인 로봇입니다.
코봇은 설치, 프로그래밍 및 유지 관리가 훨씬 쉬워 특히 소규모 기업에 유용합니다. 광학 센서를 통해 관리되는 비전 안내는 이러한 상황에서 물체를 안정적으로 감지하는 데 특히 중요합니다.
자세한 내용 코봇(Cobot) -
Color-Anti-Aliasing
Color errors, especially on sharp edges, are a common side effect of less effective debayering algorithms. They become much more frequent and prominent in sections where an image has high spatial frequencies. These arise for example when the distances between black and white lines are so tight that they are placed in neighboring pixels, or at sharp edges with one light and one dark side. PGI Color-Anti-Aliasing analyzes and corrects discolorations for all potential frequencies below the theoretical limit, the Nyquist frequency.
자세한 내용 Color-Anti-Aliasing -
Color Creation
An image sensor is only capable of delivering grey values. To obtain color information, each pixel of the sensor is covered by a color filter allowing the pixel to deliver the gray value for the color of its color filter (primary colors). To obtain full color information, color filters of different colors (e.g. red, green, blue) are used. They are assigned to the sensor's pixels in a regular pattern (e.g. forming the Bayer pattern) such that neighboring pixels are covered by color filters of different primary colors. For example, the nearest neighbors of a "green" pixel are "red" and "blue" pixels. The gray values for the primary colors not measured can then be interpolated for each pixel from the gray values delivered by the neighboring pixels. As an alternative to using color filters of different colors on a single sensor, different sensors can be used where each one is covered by a color filter of only one color.
자세한 내용 Color Creation -
Color filter
Colored transparent cover for a pixel. Only light of the color filter's color can strike the pixel and accordingly, the only the grey value of the color filter's color is measured. See also "color creation".
자세한 내용 Color filter -
Color Interpolation
Refers to the method of calculating full color information for a pixel from the color information measured by the pixel and from the color information delivered by its neighboring pixels. Also called demosaicing.
자세한 내용 Color Interpolation -
CS-Mount
A lens mount for screw in lenses. It is identical to the C-Mount except for the shorter flange to image plane distance of 12.526 mm (0.493 inch). C-mount lenses can also be used on CS-mount cameras with the addition of a 5mm spacer ring (C-CS adapter).
자세한 내용 CS-Mount -
Day/Night Functionality
True day/night functionality via an automatically retractable IR-cut filter provides a high image quality color mode for daylight applications and a black and white mode for night and low light conditions.
자세한 내용 Day/Night Functionality -
Debayering
A standard image sensor will initially only produce black-and-white images. Color images require the use of a color matrix. The most well-known and frequently used matrix is the Bayer pattern, featured in a process known as Bayering. It involves the composition of a mosaic using the color pixels, although the color values for that mosaic are actually incomplete. To produce a proper color image, those color values are reconstructed using a complicated algorithm. This process is known as demosaicing or, named after the Bayer pattern, debayering.
Debayering can either be performed directly within the camera's firmware or afterward in post-production using the raw data. For industrial applications, debayering via firmware is recommended.
자세한 내용 Debayering -
Denoising
Noise is an unavoidable part of any image and originates from several sources such as Photon Shot Noise, image sensor noise, or local noise. Typically, there are many calculation steps required between a raw image and a finished color image. Each of these computational steps can reduce, or - in most cases - reinforce the noise. PGI denoising avoids this magnification by executing these operations parallel to one another.
자세한 내용 Denoising -
DirectShow
Image editing software with a DirectShow interface can receive data from any DirectShow-compliant image capture device.
자세한 내용 DirectShow -
DNS
Domain Name System
자세한 내용 DNS -
Dynamic Range
Dynamic Range describes the ratio of the largest signal to the smallest signal (that can be distinguished from noise) in an image. Dynamic range is the ability of a camera to produce an image of an area that includes both very low light (shadowed) and full light situations simultaneously with minimum noise or interference.
자세한 내용 Dynamic Range -
Embedded System
There, an embedded system handles particular tasks for its associated device.
자세한 내용 Embedded System -
Embedded Vision System
It can technically be based on a single board computer, a system on module (SoM), or an individually adapted processing board, each of which are supplemented with additional camera technology.
자세한 내용 Embedded Vision System -
EMVA
The European Machine Vision Association (EMVA) is an association of companies and corporations involved in machine vision and standardization in that field. The EMVA has, for instance, defined and released the EMVA1288 and the GenICam standard.
자세한 내용 EMVA -
EMVA1288
The EMVA1288 standard describes a unified method to measure, compute, and present the specification parameters for cameras and image sensors used in machine vision applications. The EMVA 1288 standard includes a well defined method for measuring most common noise sources. It also includes a mandatory and detailed description of measurement setups, environmental conditions, and test requirements.
A downloadable version of the EMVA 1288 standard is available from the EMVA web site at www.standard1288.org.
Basler is leading the effort to standardize image quality and sensitivity measurement for machine vision cameras and sensors. All measurements done by Basler will be in 100% compliance with the European Machine Vision Association "EMVA 1288" standard. Basler is giving this standard the strongest support.
자세한 내용 EMVA1288 -
Ethernet
Ethernet is a family of computer networking technologies for local area networks (LANs) commercially introduced in 1980. Standardized in IEEE 802.3, Ethernet has largely replaced competing wired LAN technologies.
Systems communicating over Ethernet divide a stream of data into individual packets called frames. Each frame contains source and destination addresses and error-checking data so that damaged data can be detected and re-transmitted.
The standards define several wiring and signaling variants. The original 10BASE5 Ethernet used coaxial cable as a shared medium. Later the coaxial cables were replaced by twisted pair and fiber optic links in conjunction with hubs or switches. Data rates were periodically increased from the original 10 megabits per second, to 100 gigabits per second.
Since its commercial release, Ethernet has retained a good degree of compatibility. Features such as the 48-bit MAC address and Ethernet frame format have influenced other networking protocols.
자세한 내용 Ethernet -
European Machine Vision Association
The European Machine Vision Association (EMVA) is an association of companies and corporations involved in machine vision and standardization in that field. The EMVA has, for instance, defined and released the EMVA1288 and the GenICam standard.
자세한 내용 European Machine Vision Association -
Event Reporting
"Event Reporting" is a feature used by the camera under certain conditions to produce an event while controlling image capture. A corresponding event report is then sent to the PC.
Events can include "overtriggering," for example. The condition for that event would be that the camera receives a trigger signal to record an image but is not yet ready to capture the image. In this case the camera sends a corresponding event notification to the PC.
자세한 내용 Event Reporting -
Exposure Active Signal
The "Exposure Active Signal" is a digital signal issued via the camera's output port to control the image capture.
The Exposure Active Signal is issued (generally speaking: set to "High") once the exposure time for the image capture starts. The signal is deactivated again when the exposure time ends. The Exposure Active Signal can for example be used as the trigger for a flash and is also helpful if used with a system where the camera or the object is moved between two shots. As a measure against motion blur, the signal can be evaluated to avoid movement during exposure.
자세한 내용 Exposure Active Signal -
Field Programmable Gate Array (FPGA)
This makes it possible to optimize the FPGA for particular applications, which makes the FPGA particularly suitable for vision systems.
자세한 내용 Field Programmable Gate Array (FPGA) -
Fixed Box Camera
Fixed camera e.g. for video surveillance. Basler's IP fixed box cameras are characterized by exceptional image quality and high sensitivity, but also for the high frame rates they can achieve using different compression formats.
자세한 내용 Fixed Box Camera -
Fixed Dome Camera
Fixed camera with dome housing. Basler IP Fixed Dome Cameras have vandal-resistant aluminum housings, allowing video surveillance applications outdoors and under tough indoor conditions. Basler IP Fixed Dome Cameras can be easily mounted to a wall or ceiling, and an internal three axis camera bracket allows complete flexibility when aiming the camera.
자세한 내용 Fixed Dome Camera -
Flash Window Signal
The “Flash Window Signal” is a digital signal send by the camera to control external light sources. The Flash Window Signals indicates the state of image capture for a camera using a rolling shutter. The signal serves to mark the time window within which a light pulse (such as from a flash device) must be triggered to be effective for capturing the image on the entire sensor.
The signal activates when the time window for the light pulse begins and switches back to inactive when it ends. For a rolling shutter, flash-style lighting can help avoid the rolling shutter effect on moving objects.
자세한 내용 Flash Window Signal -
F-Mount
A bayonet type lens mount introduced by Nikon. The lens mount employs a flange to image plane distance of 46.5 mm (1.83 inch).
자세한 내용 F-Mount -
FPS
Unit of the frame rate. The frame rate describes the frequency that is needed to update a videostream. It is measured in fps (frames per second). A higher frame rate is an advantage if the videostram shows movements, because it provides a continously high image quality.
자세한 내용 FPS -
Frame Grabber
An electronic device installed in a PC for interfacing to a camera. The frame grabber (FG) accepts video streams transmitted from a camera, can manipulate them and makes them available to the PC. Control signals to and from the camera are also passed by the frame grabber. Used for cameras that adhere to the Camera Link standard.
자세한 내용 Frame Grabber -
Frame Rate
The number of frames per second that are acquired or transmitted.
자세한 내용 Frame Rate -
Frames per Second
Unit of the frame rate. The frame rate describes the frequency that is needed to update a videostream. It is measured in fps (frames per second). A higher frame rate is an advantage if the videostram shows movements, because it provides a continously high image quality.
자세한 내용 Frames per Second -
Frame Start Trigger Delay
"Frame Start Trigger Delay" is a feature used to control the image capture. Users can deploy this feature to define a time interval by which a camera's image capture is delayed of microseconds. After receipt of the trigger signal by the camera, the camera delays by the defined period before recording the picture. This allows for the image area on a camera recording images of a conveyor belt to be adjusted for better results, instead of trying to adjust the band's existing trigger signal.
자세한 내용 Frame Start Trigger Delay -
Full HD
Full HD or 1080p is a short form term designating a set of HDTV characterized by 1080 horizontal lines resolution and progressive scan. In contrast to the 1080i standard, in 1080p the image is not interlaced. The term 1080p in most cases refers as well to the widescreen aspect ratio of 16:9, which implies a horizontal resolution of 1,920 pixels. The supported frame rate can be added to the term, e.g. 1080p24.
자세한 내용 Full HD -
Full well capacity
This quantity refers to the largest charge that a pixel can hold before an overflow of charge into adjacent pixels within the sensor causes the so-called blooming. Both, full well capacity and dark noise are decisive for the dynamic range of a sensor or camera.
자세한 내용 Full well capacity -
GenApi
An API for configuring machine vision cameras. The API adheres to the GenICam standard.
자세한 내용 GenApi -
GenICam Explorer
GenICam Explorer는 microDisplay X 소프트웨어에 포함되어 있습니다.
이 도구는 연결된 카메라를 자동으로 감지하여 카메라의 GenICam 인터페이스에 대한 직접적인 액세스를 제공합니다. 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 통해 카메라 연결, 링크 토폴로지 및 카메라 자체와 프레임 그래버 펌웨어를 구성 및 제어하고 설정 내역을 저장할 수 있습니다. 새로운 GUI 옵션은 SDK를 통한 구성에 대한 대안입니다.
GenICam Explorer는 카메라 인터페이스 GigE Vision, CoaXPress 및Camera Link HS에 사용할 수 있으며 모든 일반적인 카메라 모델에 사용이 가능합니다.
자세한 내용 GenICam Explorer -
GenICam™
GenICam is a standard of the European Machine Vision Association (EMVA) allowing to control machine vision cameras via a generic programming interface independent of the type of interface used for data transmission (e.g. GigE Vision, FireWire, Camera Link, USB), camera type and image format. This approach makes it easy to connect cameras compliant with the GenICam standard without the need for camera-specific configurations.
The core of GenICam is a description of the camera's properties in an XML Descriptor File. Using this file, a translator directly generates an Application Programming Interface called GenAPI or the elements of a Graphical User Interface (GUI). This lets the user easily access the features and functions available on the camera. GenTL, a module of GenICam, provides a unified mechanism for grabbing and streaming images from the camera. The GigE Vision standard requires that cameras with a GigE interface provide the XML Descriptor File. A Descriptor File for Basler’s IEEE 1394 compliant cameras is available as well.
You can find more information about GenICam at www.GenICam.org.
자세한 내용 GenICam™ -
GenTL
A module of GenICam providing a unified mechanism for grabbing and streaming images from the camera.
자세한 내용 GenTL -
Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet (GigE) defines a tethered protocol for data transfer based on the widespread Ethernet standard. Gigabit Ethernet currently offers the widest technological flexibility with regard to bandwidth, cable length, and multi-camera functionality. It allows for up to 100 m length for individual cables, power supply via the data cable (PoE), and a data rate of 1000 Mbit/s. Gigabit Ethernet is the fastest growing interface for digital cameras in the field of industrial image processing. It is a universally applicable digital interface, which for the first time provides the potential to produce cameras that can replace analog devices in almost every application.
In addition to the physical interface defined by the Gigabit Ethernet standard (among others), the especially clear and logical implementation of the GigE Vision Standard supports easy integration in all image processing programs via the use of software “libraries”. Also, because the exchange of GigE Vision compatible cameras can be performed without changing the application software, new investments and follow-up costs can be estimated and well-planned with cameras based on the GigE Vision Standard. It is the right choice for data rates of up to 100 MByte/s and makes complex setups with several cameras very simple.
자세한 내용 Gigabit Ethernet -
GigE Vision
The use of Gigabit-Ethernet standards allows industrial cameras to integrate seamlessly into existing network systems.
자세한 내용 GigE Vision -
H.264
H.264 is a standard for video compression. H.264 compression has become mainstream and is offered on almost every IP camera and recording server today. H.264 has bridged the large gap between MJPEG (high quality, high bandwidth, and high storage consumption) and MPEG-4 (lower quality, low bandwidth, and low storage consumption). H.264 also has a second “layer” of options known as “profiles”. These profiles offer different codec efficiencies and will affect the overall quality of the transmitted video as well as the bandwidth and storage consumption. Today, different H.264 profiles are available. Only three of these are common in surveillance applications: Baseline profile (BP), Main profile (MP), and High profile (HiP). Each manufacturer must decide which of these profiles will be offered with their cameras.
자세한 내용 H.264 -
HD
HD or 720p describes the lowest resolution defined in the television standard for High Definition TV. "720" stands for the vertical resolution in lines (or rows of pixels). The letter p defines the transmission and display via progressive scan (in contrast to interlaced scan). Assuming an aspect ration of 16:9, the horizontal resolution of 720p is 1280 pixels.
자세한 내용 HD -
High Profile
A specific H.264 profile used in high definition Blu-Ray movies. It is much more efficient than either Baseline or Main profile. High profile will produce very robust video and fewer compression artifacts than either of the other two profiles. The processing requirements for the video encoder in the camera are higher than the other profiles, but the bandwidth and storage savings are very high.
자세한 내용 High Profile -
I2C
This is a serial data bus inside devices used for communication between different modules.
자세한 내용 I2C -
ICX618 Replacement Camera
A replacement camera lets you replace an older camera in the system or end application without necessarily requiring further hardware changes or major adaptations in the configuration or imaging geometry.
To make this possible, the sensor size and resolution of the replacement camera must correspond to those of the old camera. Additionally, the replacement camera must generate nearly identical image data in the same imaging conditions as the camera it replaces. Of course, the mechanical interfaces of the replacement camera must also be compatible with those of camera to be replaced.
The Basler ace U camera acA640-121gm is the first 1:1 replacement camera in the market that has the same image properties of cameras with the discontinued Sony CCD sensor ICX618.
자세한 내용 ICX618 Replacement Camera -
IEEE1394 (FireWire)
Cameras with FireWire or IEEE1394 ports have been on the market since the 90s and are used in many machine vision applications. The FireWire name is actually Apple's trademarked designator for the standard. The cameras were originally outfitted based on IEEE1394a. This standard set a broadband limit of 32 MB/s, enough for smooth transfer of a data volume of roughly 30s images per second at 1 megapixel of resolution. The IEEE1394b current standard works with twice that much bandwidth. Cables and hardware are standardized and widely available. For this reason the use of IEEE1394 interfaces can in many cases reduce system costs.
In the medium term IEEE1394 is expected to lose its importance for the PC market, and compliant hardware will correspondingly become more difficult to find.
자세한 내용 IEEE1394 (FireWire) -
IEEE1588 (PTP)
PTP allows for greater precision in timekeeping — down to the nanosecond level when implemented as hardware and down to several microseconds when implemented as software.
자세한 내용 IEEE1588 (PTP) -
IIoT – 산업용 사물 인터넷
IIoT는 산업용 작업에서 상호 연결된 통신 센서, 기기 또는 기타 네트워크 장치를 설명합니다.
이 네트워크를 통해 데이터를 수집하고 평가할 수 있으므로 생산성이 향상됩니다. IIoT라는 용어와 관련해 Basler는 공장 자동화 환경 내에서 정보를 생성하고 공유하는 모든 비전 관련 센서를 결합합니다. IIoT 센서는 인더스트리 4.0 환경을 지원합니다.
자세한 내용 IIoT – 산업용 사물 인터넷 -
Image Sensor
An electronic device containing a large number of small light sensitive areas (pixels), where photons generate electric charges that are transformed to an electric signal.
자세한 내용 Image Sensor -
Improved Sharpness
Further improvement can be pursued by a supplemental sharpening factor. The Improved Sharpness feature is particularly helpful in applications that work with OCR (Optical Character Recognition).
자세한 내용 Improved Sharpness -
Interlaced scan
Readout of an image sensor or update of an image frame occurs in an alternating fashion for odd-numbered and even-numbered horizontal lines of pixels.
자세한 내용 Interlaced scan -
Internet Protocol
The Internet Protocol (IP) is the principal communications protocol used for relaying datagrams (packets) across an internetwork using the Internet Protocol Suite. Responsible for routing packets across network boundaries, it is the primary protocol that establishes the Internet.
자세한 내용 Internet Protocol -
Internet Protocol address
Each device on a network is assigned a unique address, known as an Internet Protocol (IP) address, that works in a manner similar to a telephone number.
자세한 내용 Internet Protocol address -
IoT – 사물 인터넷(Internet of Things)
IoT는 전자 시스템 간의 네트워킹을 가능하게 하는 다양한 기술의 종합적으로 가리킵니다. 사물 인터넷에서 고정된 물리적 물체(사물)는 서로 연결되고 연결되어 가상의 표현 형태를 얻습니다.
IoT가 산업 분야에 적용된 형태를 IIot (산업용 사물 인터넷)라고합니다.
자세한 내용 IoT – 사물 인터넷(Internet of Things) -
IR-cut filter
An infrared cut filter (IR-cut filter) is used to block light with wavelengths longer than visible light while transmitting visible light. IR cut filters can operate by either reflecting or absorbing the light to be blocked. IR cut filters are often used in solid state (CCD or CMOS) video cameras to block infrared light, which otherwise causes a lowering of the contrast due to the high sensitivity of many camera sensors to near-infrared light. IR cut filters for this purpose are mostly operating by reflecting the IR portion of the light.
자세한 내용 IR-cut filter -
Line Scan
Line Scan cameras have a sensor consisting of 1 to 3 pixel lines.
자세한 내용 Line Scan -
LVDS
자세한 내용 LVDS -
MIPI Alliance
자세한 내용 MIPI Alliance -
MIPI Camera Serial Interface 2 (MIPI CSI-2)
자세한 내용 MIPI Camera Serial Interface 2 (MIPI CSI-2) -
Mono 12
The “Mono 12” is a data format for transmission of image data on monochrome cameras. When a monochrome camera is configured for Mono 12 format, 2 bytes (16 bits) of brightness data per pixel are issued, with 12 effective bits. The brightness information is included in the 12 lowest-value bits, while the 4 highest-value bits are filled with zeros.The pixel data are not processed or interpolated in the Mono 12 format, i.e. the raw data is used.
자세한 내용 Mono 12 -
Mono 12 Packed / Mono 12 p
The “Mono 12 Packed / Mono 12 p” is a data format for transmission of image data on monochrome cameras. When a monochrome camera is configured for Mono 12 Packed format, 12 bits of brightness data per pixel are issued. The data for 2 pixels is packed into 3 bytes. This saves 4 bits of bandwidth per pixel compared with the unpacked Mono 12 format. In the Mono 12 Packed format, the pixel data is neither processed nor interpolated, meaning the raw data is used.
The data in the Mono 12 Packed format is output line for line in the sequence of the pixels on the camera.
자세한 내용 Mono 12 Packed / Mono 12 p -
Multicast
Multicasting allows an IP camera to simultaneously transmit images to multiple devices attached to the network while only using the bandwidth that is normally required to transmit to a single device.
자세한 내용 Multicast -
Multi-Streaming and Multi-Encoding
Multi-streaming and multi-encoding provide up to four image streams using any encoder type combination, e.g., one stream with H.264 compression, another one with MJPEG compression, and a third and fourth stream with MPEG-4 compression. It is also possible to encode up to four streams using the same encoder type, such as H.264.
자세한 내용 Multi-Streaming and Multi-Encoding -
OEM
An original equipment manufacturer (OEM) manufactures products or components. These products are then purchased by a company and retailed under that purchasing company's brand name. OEM refers to the company that originally manufactured the product.
자세한 내용 OEM -
Original Equipment Manufacturer
An original equipment manufacturer (OEM) manufactures products or components. These products are then purchased by a company and retailed under that purchasing company's brand name. OEM refers to the company that originally manufactured the product.
자세한 내용 Original Equipment Manufacturer -
PGI
Basler’s PGI feature set is an in-camera image optimization for color cameras based on a unique combination of 5x5 Debayering (for some models 4x4 Debayering), Color-Anti-Aliasing, Denoising and Improved Sharpness.
PGI works directly inside the camera and is designed to get the best possible image quality without any loss of speed or increase of processor load.
자세한 내용 PGI -
PoE | Power over Ethernet
PoE (Power over Ethernet) technology describes a system to pass low voltage electrical power safely, along with data, on Ethernet cabling. The IEEE standard for PoE requires category 5 cable or higher for high power levels, but can operate with category 3 cable for low power levels.[1] Power is supplied in common mode over two or more of the differential pairs of wires found in the Ethernet cables and comes from a power supply within a PoE-enabled networking device such as an Ethernet switch or can be injected into a cable run with a midspan power supply.
자세한 내용 PoE -
Primary Colors
A set colors from which other colors can be derived. For example, if light of red and green as primary colors is mixed at equal intensities, yellow light results (a secondary color).
자세한 내용 Primary Colors -
PTP
PTP allows for greater precision in timekeeping — down to the nanosecond level when implemented as hardware and down to several microseconds when implemented as software.
자세한 내용 PTP -
RGB-D (적색/녹색/청색 심도)
두 데이터를 통합하여 다양한 애플리케이션에서 이미지 처리 및 해석에 유용하게 활용 가능한 컬러 3D 포인트 클라우드를 만들 수 있습니다.
자세한 내용 RGB-D (적색/녹색/청색 심도) -
RoHs
Collective term for Directive (European Union) 2002/95/EG and its realization into national right. With RoHS (Restriction of Hazardous substances) the usage of environmentally hazardous substances in products should be prevented. Such substances are e.g. lead, cadmium, hexavalent chromium, mercury, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ether.
자세한 내용 RoHs -
ROI | Region of Interest
이전에 AOI라고 불렀던 관심 영역(ROI)은 카메라 센서상의 한 부분을 의미합니다. 센서에서 관심 영역의 위치와 포함된 픽셀 라인 및 행 수를 지정할 수 있습니다. 작동 중에는 지정된 부분 안의 픽셀 정보만이 카메라 외부로 전송됩니다. ROI가 줄어들면 일반적으로 최대 프레임 속도는 더 높아집니다.
자세한 내용 ROI -
ROI-Level 1
ROI integration level that supports certain resolutions (e.g. CIF, PAL etc.).
자세한 내용 ROI-Level 1 -
ROI-Level 2
ROI integration level that supports any resolution. Configuration possible via WebInterface only.
자세한 내용 ROI-Level 2 -
ROI-Level 3
ROI integration level that supports any resolution. Configuration possible via WebInterface or video management software.
자세한 내용 ROI-Level 3 -
ROI-Level 4
ROI integration level that supports digital pan/tilt by moving an ROI.
자세한 내용 ROI-Level 4 -
ROI-Level 5
ROI integration level that supports output scaling configuration via video management software.
자세한 내용 ROI-Level 5 -
SDK
Software Development Kit
자세한 내용 SDK -
Sensor
An electronic device containing a large number of small light sensitive areas (pixels), where photons generate electric charges that are transformed to an electric signal.
자세한 내용 Sensor -
Sequencer
While the camera is in the process of taking a series of images, the configuration of the camera changes based on the sequence sets in between shots. The sequencer function can be used to react to a broad range of specifications and conditions during image capture, such as different lighting situations or areas of interest (AOI).
The preconfiguration of the various image settings allows for significantly improved frame rates.
자세한 내용 Sequencer -
Signal-to-Noise Ratio
Signal-to-noise ratio (often abbreviated SNR or S/N) is a measure used in science and engineering that compares the level of a desired signal to the level of background noise. It is defined as the ratio of signal power to the noise power. A ratio higher than 1:1 indicates more signal than noise. While SNR is commonly quoted for electrical signals, it can be applied to any form of signal (such as isotope levels in an ice core or biochemical signaling between cells).
자세한 내용 Signal-to-Noise Ratio -
Single Board Computer (SBC)
자세한 내용 Single Board Computer (SBC) -
스마트 팩토리(Smart Factory)
자세한 내용 스마트 팩토리(Smart Factory) -
SoC (System on Chip)
In addition to main processor(s), the SoC contains many integrated circuits for specific functions, such as interface or I/O functions on a chip.
자세한 내용 SoC (System on Chip) -
SoM (System on Module)
It is available as a complete module and can be adapted to the individual user’s needs by means of a carrier board, which the SoM is plugged into.
자세한 내용 SoM (System on Module) -
TCP
Transmission Control Protocol
자세한 내용 TCP -
TWAIN
Image editing software with a TWAIN interface can draw data from any TWAIN-compliant image capture device.
자세한 내용 TWAIN -
UDP
User Datagram Protocol
자세한 내용 UDP -
Unicast
Unicasting is the common capability that lets an IP camera transmit images directly to a single device attached to the network.
자세한 내용 Unicast -
Vandal resistance
Ability to withstand deliberate attempts of damage. Basler IP Fixed Dome Cameras have vandal-resistant aluminum housings, allowing video surveillance applications outdoors and under tough indoor conditions.
자세한 내용 Vandal resistance -
VBR
Variable Bit Rate
자세한 내용 VBR -
VGA | Video Graphics Array
A graphics card driver standard. VGA (Video Graphics Array) defines a certain combination of image resolution and color depth as well as repetition rate. VGA comprises, among others, a mode with 640x480 pixels.
자세한 내용 VGA -
VoIP
Voice over IP
자세한 내용 VoIP -
White Balance
The white balance helps to adjust a color camera to the ligting conditions.
자세한 내용 White Balance