브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

고객 스토리

Elbfähre Glückstadt Wischhafen 및 독립형 Basler IP 솔루션을 이용한 매끄러운 항해

Wischhafen, Lower Saxony, 그리고 Glückstadt, Schleswig-Holstein 간 페리 연결은 대부분 차량, 자전거 및 보행자들을 위한 엘베강을 가로지르는 북서 항로입니다. 특히 여름에 25분 동안의 승선은 당일치기 여행자 및 휴가를 떠난 관광객들에게 인기있는 코스입니다. 페리 연결은 또한 교통 정체가 잦은 엘베강터널을 대신하는 루트 역할도 합니다. 일반적인 교통 시간 중에 페리는 양쪽에 한 시간에 두 번씩 도착합니다. 피크 타임에는 배치 간격이 시간당 세 번씩으로 증가됩니다. 이러한 피크 타임 중에 승객들을 효율적으로 수송하려면 정밀한 교통 흐름 분석 시스템이 필수입니다. 여기에는 부두에서 다음 페리를 기다리는 차량 대수의 지속적인 모니터링 기능이 포함됩니다. 페리 선사들은 Glückstadt 및 Wischhafen의 부두 접근로에 카메라를 설치하기로 결정하고 Thiele Hauselectronic에 도움을 요청했습니다. 20년 이상의 보안 시스템 기획 및 구축 경험을 갖고 있는 Thiele가 Elbfähre Glückstadt Wischhafen사를 위해 Basler IP 카메라, 서버 및 네트워크 인프라로 구성된 적합한 시스템을 설계하는 작업을 맡았습니다.

지금 무료로 다운로드하세요.

다운로드를 시작하려면 언어 버전을 선택하십시오.