브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

고객 스토리

보다 안전한 쇼핑: 보스니아헤르체고비나 최대 쇼핑몰의 Basler IP 카메라에 대한 신뢰

2012년 4월 보스니아헤르체고비나 모스타: 보스니아헤르체고비나 최대 쇼핑몰인 “메파스 몰”이 대중에게 문을 열었습니다. 이 건물은 초현대적 디자인으로 약 100,000 m²/1,000,000 ft²의 공간에 90개 이상의 매력적인 상점과 식당, 호텔을 갖추고 있습니다. 모두 8층으로 이루어진 이 쇼핑몰은 1층부터 6층까지는 상점, 식당, 영화관, 7층과 8층에는 호텔이 있습니다. 지하의 3개층은 고객과 방문객을 위한 주차 공간으로 사용됩니다. 기획팀에서는 빌딩과 빌딩 방문객의 안전을 위해 Basler IP 카메라를 설치하기로 결정했습니다. 보안 컨설팅업체인 Agencija KAMIR는 높은 보안 수준을 유지하면서도 최고의 쇼핑 경험을 제공할 수 있도록 하기 위해 눈에 띄지 않는 감시 솔루션을 찾아야 했습니다.

지금 무료로 다운로드하세요.