부분적으로 연장된 생산 소요 시간에 대한 Basler 영업 팀의 정보. 자세히

닫기

브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

고객 스토리

Sentio 스포츠 분석 시스템으로 경기를 분석하십시오

Basler aviator GigE 카메라를 이용한 축구 경기 의사 결정 시스템

터키 회사인 Sentio는 화상 처리, 머신 비전, 스포츠 기술 및 이미지 기반 스마트 의사 결정 시스템을 개발합니다. 첫 번째 제품군인 Sentioscope는 Basler aviator 카메라 두 대, 노트북 PC 한 대, 그리고 태블릿 PC 한 대로 작동하는 카메라 기반 분석 시스템입니다. 스포츠에서 타이밍과 정확도는 매우 중요합니다. Sentioscope는 경기의 퍼포먼스와 전술적 측면에 대한 실시간 정보와 스마트 분석 능력을 제공해 의사결정을 지원하며 이러한 지원은 심지어 경기 진행 중에도 제공됩니다. Basler의 aviator GigE 카메라인 avA1900-50gc가 Sentio 시스템에 안성맞춤이었습니다. Sentioscope는 비가 오는 날, 맑은 날, 더운 날 또는 추운 날 등 날씨 변화에 관계 없이 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 10분이면 설치가 가능하고 오퍼레이터 한 명이 조작할 수 있고 고정식 설치가 필요하지 않습니다. Sentioscope, Sentioscope의 장점, 그리고 Basler aviator가 이 애플리케이션에 최적인 이유에 대해 성공 사례를 읽어보십시오.