브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

고객 스토리

터널 안전 강화 - Basler pilot GigE 카메라가 터널 내부 크랙을 신뢰성 있게 감지합니다.

터널 안전을 보장하기 위해 터널은 정기적으로 초기 결함(예: 크랙, 규모, 파편, 침식)을 탐지 및 기록하기 위한 검사를 해야 합니다. 스위스 취리히 소재 엔지니어링 회사인 Terra International Surveys Ltd.는 참신한 기술적 솔루션으로서 자동화되고 체계적이며 완전한 기록을 지원하는 터널 검사 방식인 tCrack을 개발했습니다. 이 솔루션은 디지털 고해상도 Basler pilot 카메라에 키네마틱 절대 위치 측정(absolute kinematic positioning) 기술을 사용했습니다.

이 시스템은 유명한 스위스 고다드 베이스 터널(Gotthard Base Tunnel)에서 성공적으로 사용 중입니다. 최대 길이 25 km의 터널에서 높은 신뢰성을 입증했으며 사전에 규정된 허용오차 이내의 크랙을 정확히 탐지, 분류 및 기록합니다.

tCrack 시스템에는 철로가 부설된 터널 안의 기관차나 철로가 부설되어 있지 않은 터널의 카트와 같은 차량에 탑재된 Basler pilot 카메라 10대가 포함되어 있습니다. 모두 10대의 카메라가 동시에 이미지를 촬영하고 마찬가지로 차량에 탑재되어 있는 중앙 컴퓨터가 이를 제어합니다.