브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

고객 스토리

좋은 모양새의 비스킷 만들기 - Basler GigE 카메라로 비스킷 생산 최적화

비스킷 제조업자의 주요 목표는 효율적인 생산을 달성하는 것입니다. 생산자는 생산 공정에서 발생할 수 있는 장애에 빠르면서도 신뢰성 있게 반응하고자 합니다. 한편, 소비자들은 포장 속의 비스킷들이 일정한 크기, 무게, 그리고 품질을 갖고 있길 기대합니다. 비전 기반 검사 시스템은 이러한 기대를 만족시키는 데 도움을 줄 수 있습니다.

생산 환경에서는 탁월한 품질의 이미지를 제공하는 높은 신뢰도의 카메라가 필요하며 카메라는 45°C를 넘는 혹독한 환경에서도 작동될 수 있어야 합니다. 이 검사 시스템에 사용된 Basler scout GigE 카메라는 이러한 요건을 완벽히 만족시킵니다. 카메라는 위에서 비스킷의 이미지를 캡처해 길이와 폭을 측정합니다. 높이를 측정하기 위해 다른 카메라가 비스킷의 레이저 라인 프로필 이미지를 캡처합니다. 이런 식으로 시스템은 분당 3600개의 비스킷을 검사합니다.