브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

고객 스토리

Basler ace GigE 카메라를 이용한 고속 태양 이미지 촬영

Jean Pierre Brahic은 유럽 최고의 태양 관측가입니다. 그는 Hydrogen Ha 밴드로 알려져 있는 특수 스펙트럼 범위의 태양광을 연구합니다. 이 범위는 스펙트럼에서 656.3 nm의 적색 부분으로서 태양 채층 복사광의 매우 좁은 부분(<0.7 옹스트롬)에 해당됩니다. 채층에는 플라주(plages)라는 아주 밝은 영역과 필라멘트(filaments)라는 어두운 영역이 있습니다.

플라즈마 제트인 필라멘트는 태양의 홍염과 동일하지만 솔라 디스크(solar disk) 상에 존재합니다. 이러한 특징으로 인해 형태가 매우 빠르게 변하고 수 분만에 홍염이 극적으로 변화할 수 있습니다. 홍염의 탄생은 태양 폭발로 불리는 극적인 사건입니다. Jean Pierre는 매우 인상적인 동영상을 찍었는데 이는 20분 간 지속된 태양 폭발에 대한 것이었습니다. 이를 위해 그는 Basler ace GigE 카메라(acA1300-30gm)를 사용했습니다.

성공 사례에서 이에 대한 자세한 내용을 읽어보세요.