부분적으로 연장된 생산 소요 시간에 대한 Basler 영업 팀의 정보. 자세히

닫기

브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

고객 스토리

위험 인물 탐지: Technoserv와 Basler aviator 카메라가 공공장소의 안전을 지킵니다.

Basler aviator 카메라는 모스크바 최대 기차역에서 안전한 통과를 보장하는 생체 인식 통제 시스템이 중요한 구성 요소입니다. 매 시간마다 1,500명 이상이 이 역사를 통과합니다!

러시아 교통 안전 프로그램의 일환으로 러시아 기업인 Technoserv는 모스크바 최대 기차역의 승객들에 대한 생체 인식 통제 시스템을 개발해 구현했습니다. 이 시스템은 이 역을 방문하는 방문객 모두를 대상으로 생체 인식 감시를 수행합니다. 역의 교통 처리량을 감소시키지 않으면서 이러한 일을 해내려면 50대 이상의 카메라가 엄청난 양의 데이터베이스를 이용해 1초 미만의 시간 안에 안면 인식을 수행해야 하며 인식 정확도는 94% 이상이어야 합니다. 카메라는 이 시스템에서 핵심 부품이며 빠르고 신뢰할 수 있어야 했기에 Technoserv는 Basler aviator 카메라를 선택했습니다.

자세한 내용은 성공 사례를 읽어보십시오.