Menu
고객 스토리
ENSCO, 종합 선로 검사를 위해 Basler sprint 및 ace GigE 카메라 도입
ENSCO는 전 세계 철도 산업에 선로 검사 시스템을 공급하는 선도적 업체입니다. 이 시스템은 전용 선로 검사 차량에 배치되어 선로의 기하학적 형태와 각 레일의 마모 상태와 관련된 다양한 매개변수를 비접촉 관성 및 레이저 방식으로 측정합니다. 측정 시스템은 선로 유지보수 및 안전 문제를 신뢰성 있게 파악합니다.
철도 교통량이 꾸준히 증가함에 따라 검사 담당 직원들의 선로 가용 시간 간격이 매우 제한되어 있습니다. 이로 인해 선로에서 최소한의 시간 내에 가능한 한 많은 부분들을 검사해야 하는 상황에 직면하게 됩니다. 머신 비전 처리를 통해 가능케 된 동영상 검사 기술 사용은 선로와 사무실 양쪽에서 보다 빠른 속도로 좀 더 자세한 검사를 수행할 수 있는 기회를 주며 궁극적으로는 선로에서의 가용 시간 이용 효율을 극대화하는 종합 솔루션을 제공합니다.
ENSCO는 자동 선로 검사 포트폴리오를 확장할 수 있는 3가지 핵심 동영상 검사 기술을 개발했습니다. 이들은 자사의 검사 시스템에 Basler sprint와 ace GigE 카메라를 사용합니다.