Menu
마케팅 노트
CNN으로 딥 비전 현실화
신경망은 복잡한 화상 처리 작업을 실행합니다.
신경망을 이용한 딥 러닝은 미래의 화상 처리 작업에 큰 영향을 미칠 것입니다. 신경망을 이용한 딥 러닝은 최종 이미지 품질뿐만 아니라 분류 및 분석 결과와 관련하여 여러 가지 중요한 이점을 제공합니다. 소형 신경망은 수많은 일반 비전 작업에 충분히 유용하게 활용될 수 있으며 FPGA와 같은 프로세서는 CNN(합성곱 신경망)을 위해 효과적으로 구현될 수 있습니다. 따라서 현재 수준의 분류 작업 이상으로 광범위한 작업에서 활용이 가능하며 임베디드 비전 시스템에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다.
- 지원 가능 인터페이스: Camera Link
- 지원 가능 되는 제품: microEnable 5 marathon deepVCL, VisualApplets 3
- 제품 카테고리: microEnable 5, microEnable 5 marathon, VisualApplets, VisualApplets 3