Menu
성공 사례
Basler ace 및 Basler dart 카메라가 탑재된 EUROIMMUN 사의 컴퓨터 지원 면역 형광 검사 현미경(ComputerSupported Immunofluorescence Microscope)
EUROIMMUN AG는 의료 진단을 위한 검사 및 자동화 시스템을 개발합니다.
EUROIMMUN은 실험실 자동화/소프트웨어, 면역학, 세포 생물학, 조직학, 생화학 및 분자 생물학 분야에 상당한 기술을 갖고 있고 자기 면역 및 감염성 질병, 알러지 그리고 유전자 분석을 위한 진단 시약을 생산합니다. 이 회사는 환자 샘플에서의 항원 및 유전자 표지뿐 아니라 항체를 탐지하기 위한 검사 시스템에 초점을 맞추고 있습니다.
EUROIMMUN AG는 현대적인, 특히 전 세계적으로 특허를 받은 방법과 분석 기술을 이용하며 전 세계 의료 진단 기술의 선도적 제조업체 중 하나입니다. 장점 중 하나는 간접 면역 형광 검사(IIF)를 바탕으로 한 진단 시스템 개발입니다. 특정 기질로 덮인 피사체 캐리어를 이용해 환자의 샘플을 배양하고 추가 세척 및 배양 절차 뒤에 형광 검사 현미경으로 관련 패턴 검사를 합니다.
혁신적인 EUROPattern 시스템을 통해 EUROIMMUN은 포트폴리오에 컴퓨터를 사용한 형광 현미경 검사를 자동으로 수행할 수 있는 제품을 보유하고 있습니다. 정교한 시각 자료 및 기계적 구조에 더해 EUROPattern 시스템은 현대 화상 처리의 독창적인 방법을 이용합니다. 높은 품질과 확실성을 필요로 하는 의료 진단 결과를 제공하려면 높은 수준의 이미지 데이터가 필수입니다. 소프트웨어는 자동 패턴 인식 및 검사실 의사들을 위한 실험 결과 생성을 위해 데이터를 이용합니다. 다른 내장형 카메라에 의해 읽힌 매트릭스 코드는 환자의 샘플을 처리하는 피사체 캐리어의 안전한 식별을 자동으로 제공합니다. Basler ace와 Basler dart 한 대씩, 두 대의 Basler 카메라 모델이 장치에 사용됩니다.