브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

고객 스토리

화물 열차 고장 검사 시스템에 Basler scout GigE 카메라 사용

신뢰할 수 있고 안전한 철도 여행을 보장하려면 열차 및 레일에 대한 정기적인 검사는 필수입니다. 열차 사고가 발생하면 커다란 재앙이 되거나 인명손실로 이어질 수도 있습니다. 오랫동안 열차에 대한 적절한 검사는 작업장의 기술 정비 직원들에 의해서만 수행되어왔습니다. 하지만 방대한 철로를 보유한 넓은 국가에서 열차를 정비소까지 옮기는 것은 그 자체로 여행 일정에 크게 방해가 되기 때문에 전혀 실용적이지 못합니다.

검사 시스템의 주 목적은 움직이는 열차의 차대와 휠의 결함을 탐지하는 것입니다. 열차를 정지시키지 않은 채 이러한 부분을 검사하게 되면 상당한 시간을 절약할 수 있습니다. 이 애플리케이션에서 화물 열차는 50 ~ 60 km/h 속도로 주행합니다. 노면과 선로 옆에 설치되어 있는 Basler scout GigE 카메라가 차대와 휠의 이미지를 촬영합니다. 카메라의 높은 프레임 속도와 감도 덕분에 열차가 통과할 때 이미지의 움직임을 “정지시키고” 연속적으로 이미지를 캡처할 수 있습니다. 또 하나의 장점은 검사 시스템과 제어실 간의 연결을 위한 GigE 인터페이스가 긴 케이블 길이도 지원한다는 점입니다.

지금 무료로 다운로드하세요.

다운로드를 시작하려면 언어 버전을 선택하십시오.