Menu
고객 스토리
반달리즘으로부터 핀란드 교회를 보호하는 Basler IP 카메라
Southern Ostrobothnia는 아름다운 시골, 유서깊은 마을, 그리고 주요 문화재들로 유명한 핀란드 서부에 위치한 지역입니다. 이러한 문화재 세 가지는 Ilmajoki, Kurikka, 그리고 Jurva에 있는 목조 교회입니다. 핀란드는 오랫동안 목조 교회를 지어온 전통을 갖고 있는데 가장 오래된 것은 17세기까지 거슬러 올라갑니다. 대부분의 교회들은 아직도 이용 중입니다. 하지만 최근 들어 반달리즘이 증가함에 따라 이러한 중요하고 역사적인 건축물들의 훼손을 방지하기가 더욱 어려워졌습니다. 이에 따라 보험 할증료가 높고 특히 교회에 보안 시스템이 구비되어 있지 않을 경우 더욱 그렇습니다. 유리창 훼손과 지속적으로 발생하는 묘비를 넘어뜨리는 일을 포함해 몇 번의 사건이 있은 후 Southern Ostrobothnia 교구에서는 교회에서의 반달리즘을 막기 위해 Basler IP 카메라 솔루션을 설치하기로 결정했습니다.