브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

고객 스토리

Basler 카메라, Jack Nicklaus 골프 아카데미에 우수한 이미지 제공

동영상 분석은 골프 강습에서 큰 부분을 차지합니다. 시간당 160km 이상의 속도로 움직이는 클럽 헤드의 움직임은 말할 것도 없고 골프 스윙 중 인체의 움직임을 맨눈으로는 구분할 수 없기 때문에 이 기술은 여러 해 동안 진화해왔습니다. 고속 비디오 사용은 정교한 강의에 필수입니다. Nicklaus 아카데미는 고객에게 최고의 강습 서비스를 제공하기 위해 Basler 카메라를 사용합니다. 각각의 Jack Nicklaus 강습 스튜디오에는 용도와 원하는 뷰의 개수에 따라 3-7대의 Basler 카메라가 설치됩니다. 풀스윙인스트럭션베이에는 최대 4대의 카메라가 설치되고 퍼팅랩에는 2-3대의 카메라가 설치됩니다. 맞춤형 소프트웨어 프로그램은 초당 프레임 속도와 동영상 파일의 크기를 처리할 수 있도록 구체적으로 만들어졌습니다. 시스템은 전 세계 22개 아카데미에 배치되어 있으며 향후 매년 4곳에서 7곳까지 추가 설치 예정입니다.