Menu
고객 스토리
광택 부품 검사 – Helmee AOI 및 Basler ace L 카메라를 사용한 고광택 자동차 부품 자동 광학 검사
대부분의 도금업체에서는 검사원들이 도금 후 우량 제품과 불량 제품을 분류하는 어려운 작업을 수작업으로 해야 합니다. 이러한 육안 검사를 통해 결함을 찾으려면 밝은 빛이 필요합니다. 하지만 표면이 거울같기 때문에 밝은 빛이 반사되어 눈을 매우 피로하게 만듭니다. 또한 검사를 아주 빠르게 진행해야 합니다. 이로 인해 점점 더 많은 회사들이 이 고도로 정교한 작업을 수행하기 위한 자동화된 프로세스를 찾고 있습니다.
이러한 회사들 중 하나가 바로 핀란드 소재 회사로서 Basler 고객인 Helmee Imaging입니다. 이 첨단 기술업체는 광택이 있거나 반사면이 있는 부품들에 대한 자동 광학 검사(AOI)를 위한 혁신적인 시스템을 개발합니다. Helmee AOI 시스템은 Basler ace L 카메라 3대, 산업용 PC, 산업용 로봇 두 대, 컨테이너 운반 벨트 및 안전벽으로 구성되어 있습니다. 이 시스템은 컨테이너에서 자동으로 부품들을 픽업해 100% 시각 검사를 수행하고 검사 결과에 따라 부품을 분류합니다.
Success Story, “광택 부품 검사 – Helmee AOI 및 Basler ace L 카메라를 사용한 고광택 자동차 부품 자동 광학 검사”에서 이 시스템의 작동 방식 그리고 이