브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기

조명

화상 처리 사슬의 첫 번째 부분은 조명이며 가장 민감한 부분 중 하나입니다. 최적화된 조명 시스템을 갖추기 위한 투자를 늘리면 프로그래밍 및 이미지 분석 비용이 줄어듭니다. 조명은 어둡고 밝은 필드, 연속 조명 및 플래시 조명으로 구분될 수 있습니다. 깜박이는 조명은 많은 경우 에어리어 스캔 카메라와 함께 사용됩니다. 라인 스캔 카메라의 경우 조명의 밝기는 특히 일정해야 합니다.

평행광, 산란광이나 이 두 가지 빛이 혼합된 형태뿐만 아니라 스펙트럼이나 편광의 다양한 부분을 사용하여 최적의 조명을 얻을 수 있습니다. 금속 부품의 검사에서는 평행광과 산란광이 혼합된 조명이 필요한 경우가 많습니다. 일반적인 조명 시스템은 LED, 할로겐 램프, 금속 할로겐 램프, 레이저 및 저주파 및 고주파의 형광등을 사용합니다. 이러한 조명원에는 각각의 장단점이 있습니다. 올바른 조명 선택은 고품질 이미지 캡처 및 정확한 이미지 분석을 위한 핵심 요소입니다.

조명 파트너

화상 처리 사슬의 첫 번째 부분은 조명이며 가장 민감한 부분 중 하나입니다. 최적화된 조명 시스템을 갖추기 위한 투자를 늘리면 프로그래밍 및 이미지 분석 비용이 줄어듭니다. 조명은 어둡고 밝은 필드, 연속 조명 및 플래시 조명으로 구분될 수 있습니다. 깜박이는 조명은 많은 경우 에어리어 스캔 카메라와 함께 사용됩니다. 라인 스캔 카메라의 경우 조명의 밝기는 특히 일정해야 합니다.

평행광, 산란광이나 이 두 가지 빛이 혼합된 형태뿐만 아니라 스펙트럼이나 편광의 다양한 부분을 사용하여 최적의 조명을 얻을 수 있습니다. 금속 부품의 검사에서는 평행광과 산란광이 혼합된 조명이 필요한 경우가 많습니다. 일반적인 조명 시스템은 LED, 할로겐 램프, 금속 할로겐 램프, 레이저 및 저주파 및 고주파의 형광등을 사용합니다. 이러한 조명원에는 각각의 장단점이 있습니다. 올바른 조명 선택은 고품질 이미지 캡처 및 정확한 이미지 분석을 위한 핵심 요소입니다.

조명 파트너

CCS Inc.
38 Konoe-cho, Demizu-agaru,
Muromachi-dori, Kamigyo-ku
Kyoto 602-8019
Japan
https://www.ccs-grp.com

카메라 빠른 파인더

제품 찾기