브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
  • microDisplay X

    프레임 그래버를 활성화하는 동안 하드웨어 애플릿 및 카메라 설정을 포함한 전체 시스템 설정을 테스트할 수 있습니다.

microDisplay X – 최초 이미지를 안정적으로 수집획득

프레임 그래버 활성화 과정에서 microDisplay X를 사용할 경우 전체 시스템 구성을 테스트하고 애플릿을 선택 및 변수화하며 카메라 설정을 수행할 수 있습니다. 이 툴을 통해 훨씬 편리하게 시스템 활성화를 수행할 수 있으며 GenICam Explorer의 완전한 통합과 같은 추가 기능도 제공됩니다. 또한 카메라 레지스터에 직접 액세스하고GenICam 호환 카메라(CLHS, CoaXPress 및 GigE Vision)에 대한 링크 토폴로지를 간편하게 구성할 수 있습니다. SDK를 통한 구성의 대안으로 카메라 연결과 카메라 및 프레임 그래버 펌웨어를 구성 및 제어하고 설정을 저장할 수 있습니다.

microDisplay X는 런타임과 함께 제공 및 설치됩니다.

다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 시작 창에서 카메라(GenICam) 및 애플릿을 직접 구성하고 구성 내역을 저장하거나 액세스
  • 여러 애플릿을 로딩(보드당 하나의 애플릿)
  • 개별 DMA 출력을 대규모로 표시하기 위해 DMA 출력 창 (직접 메모리 액세스) 확대
  • 캡처 중 프레임 속도 정보 (초당 프레임)의 정확도 최적화
  • 라인 프로파일 및 라인 히스토그램 덕분에 라인 스캔 카메라 시스템 설정 용이(개별 픽셀 값 및 라인 분포에 대한 정보 제공)
  • 애플릿에 할당되었으나 사용되지 않은 버퍼(카메라가 전송한 이미지 섹션이 너무 작은 경우)는 DMA 출력 창에 빨간색으로 표시됩니다
  • 일반 및 카메라 검색 로그 정보, 그래버 이벤트 및 시스템 상태 정보에 상시 액세스할 수 있는 새로운 로그 창

런타임 직접 다운로드: 문서를 통한 추가 정보 확인

microDisplay X의 신규 기능

새롭게 대폭 수정된 사용자 인터페이스는 카메라 프레임 그래버 시스템을 통해 시스템 구축자가 편리하고 안정적으로 최초 이미지를 수집획득할 수 있도록 안내합니다. 카메라 및 프레임 그래버에 적합한 애플릿을 로딩하면 애플릿 창에 애플릿과 프로세스가 로딩된 프레임 그래버가 표시됩니다. 카메라의 입력 포트와 DMA 출력 포트는 각 애플릿 프로세스마다 표시되며 구성 내역을 설정할 수 있습니다(예: 이미지 너비와 및 높이에 대한 애플릿 및 카메라 설정이 일치해야 함). 이 창에는 이미지 캡처 과정에서 애플릿에 대해 활성화된 DMA가 표시됩니다. 이 툴은 이미지 시퀀스 및 스틸 샷뿐만 아니라 지속적인 이미지 수집획득을 지원합니다. 이미지 수집획득을 시작하거나 완료한 후에는 별도 창에 세부 분석에 사용할 수 있는 개별 이미지가 표시됩니다(이미지를 확대하거나 스크롤). 이제 개별 픽셀 값과 라인의 회색/컬러 값 분포에 대한 데이터를 기반으로 라인 스캔 카메라를 더욱 쉽게 활성화할 수 있습니다. 카메라 대신 애플릿에 통합된 시뮬레이터를 프레임 그래버를 활용한 초기 테스트에 대한 대체 이미지 소스로 사용할 수 있습니다.

DMA 상세 정보는 가장 중요한 애플릿의 성능 특성 및 설정에 대한 정보를 제공합니다.
이용 가능한 버퍼 설명

microDisplay X – 성능상 특징

  • 이미지 수집획득 애플릿 테스트 및 구성
  • 특수 애플릿을 기반으로 이미지 수집획득 실행 및 조정
  • 상세 분석을 위한 결과 이미지를 별도 창에 표시
  • GenICam 카메라 인터페이스에 액세스
  • 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 카메라 설정 조정
  • 비전 시스템의 링크 토폴로지 설정
  • 카메라 설정 저장, 애플릿 및 링크 토폴로지 구성 내역 저장 또는 저장된 파일 로딩
  • 카메라 및 펌웨어를 구성하여 GigE Vision 작업 명령 사용

지원 가능 프레임 그래버

microDisplay X가 모든 프레임 그래버의 활성화를 지원합니다.

인터페이스 데이터 대역폭 포트 수 제조회사 모델명 인터페이스 데이터 대역폭 포트 수 PC 버스 인터페이스 제품 준비 여부 i

죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.

추가 액세서리
microDisplay X

microDisplay X

프레임 그래버 활성화 과정에서 microDisplay X를 사용하여 전체 시스템 구성을 테스트하고 애플릿을 선택 및 변수화 하며 카메라 설정 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 시작 창에서 카메라(GenICam) 및 애플릿을 직접 구성하고 구성 내역을 저장하거나 이에 액세스
  • 여러 애플릿을 로딩 (보드당 하나의 애플릿)
  • 개별 DMA 출력의 대한 대규모 디스플레이를 위해 DMA(직접 메모리 액세스) 출력 창 확대
  • 캡처 중 프레임 속도 정보(초당 프레임)의 정확도 최적화
  • 라인 프로파일 및 라인 히스토그램을 통해 라인 스캔 카메라 시스템 설정 용이(개별 픽셀 값 및 라인 분포에 대한 정보 제공)
  • 애플릿에 할당되었지만 사용되지 않은 버퍼(카메라가 전송한 이미지 섹션이 너무 작은 경우)는 DMA 출력 창에서 빨간색으로 표시됨
  • 일반 및 카메라 검색 로그 정보, 그래버 이벤트 및 시스템 상태 정보에 언제든지 액세스할 수 있는 새로운 로그 창

microDisplay X에 대한 추가 정보
microDiagnostics

microDiagnostics

microDiagnostics를 사용하면 애플릿으로 프레임 그래버를 플래시하고 성공적인 활성화를 위해 다양한 테스트를 수행할 수 있습니다

  • 프레임 그래버의 신속한 활성화 지원
  • 테스트 기능은 전체 시스템 기능의 개요를 단순화합니다
  • 다른 애플릿을 선택하고 플래시하여 손쉽게 카메라 교체

microDiagnostics에 대한 추가 정보
SDKs

SDKs

소프트웨어 개발 키트(SDK)는 복잡한 트리거 설정, 특히 microEnable 프레임 그래버 기능을 최대한 사용하면서 고객의 애플리케이션에 프레임 그래버와 카메라를 통합할 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다. 일반 API(애플리케이션 인터페이스)를 통해 플랫폼에 구애 받지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 SDK는 시스템 구축자가 자체 C/C++/C# 또는 Python 애플리케이션을 개발할 수 있도록 도와줍니다.

  • 애플리케이션 및 소프트웨어 환경에 프레임 그래버를 빠르고 쉽게 통합
  • 다른 프로그래밍 언어(C ++, C #, Python)도 유연하게 사용 가능
  • 프로젝트 개발 시간 단축

프레임 그래버 SDK에 대한 추가 정보
Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군

Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군

pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 사용자는 boost 카메라 및 카메라의 모든 기능을 빠르고 효율적으로 설정할 수 있습니다. 또한 소프트웨어에 대한 카메라 통합에도 도움이 됩니다. Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군

Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군
VisualApplets 3

VisualApplets 3

VisualApplets를 사용하면 프레임 그래버, 산업용 카메라 및 화상 처리 장치와 같은 화상 처리 하드웨어의 FPGA 프로세서에 액세스하여 개별 화상 처리 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.

  • 특수 애플리케이션으로 V- 시리즈 프레임 그래버 및 화상 처리 하드웨어 프로그래밍
  • 대역폭 제어 및 FPGA 리소스 평가
  • 전문 기술이나 하드웨어 프로그래밍 불필요
  • VisualApplet에서 자체 VHDL 라이브러리 재사용
  • 프로젝트 시간 단축, 시장 가용성 가속화

VisualApplets 3에 대한 추가 정보
Visual Applets Embedder

Visual Applets Embedder

화상 처리 장치를 VisualApplets와 호환 가능

  • 특정 화상 처리 애플리케이션으로 FPGA 하드웨어 무제한 구성
  • 화상 처리 애플리케이션을 고객 및 시장 요구 사항에 맞게 즉시 조정
  • 단시간 내에 완전한 제품 라인 기획 및 구현
  • 개발된 화상 처리 애플리케이션을 다른 비전 디바이스로 손쉽게 전송
  • 이미지 사전처리로 데이터 볼륨을 줄이고 기가빗 이더넷과 같은 저렴한 인터페이스를 대신 적용
  • 최종 고객은 지정된 프레임워크에서 디바이스 자체 프로그래밍이 주는 부가 가치를 얻게 됩니다.
  • 최종 고객은 최고의 유연성과 투자 안정성을 보장하는 스마트 디바이스를 받게 됩니다.

VisualApplets Embedder에 대한 추가 정보
Visual Applets Expert

Visual Applets Expert

숙련된 사용자는 선택적으로 기존 하드웨어 코드를 적용하고, 런타임 조건에서 설계를 디버깅하며 계층 구조의 변수에 대한 경로를 작성할 수 있습니다.

  • 시스템 구축자는 사용자 정의 라이브러리를 사용하여 VisualApplet의 VHDL 또는 Verilog(VHDL 라이브러리)로 프로그래밍된 화상 처리 모듈을 일반 연산자로 적용하여 준비 작업을 보존합니다.
  • 디버깅 라이브러리는 프로그래밍 오류, 교착 상태 및 대역폭 문제를 감지하고 디자인 안정성을 높일 수 있는 보다 나은 디버깅 기능을 제공합니다.
  • 변수 라이브러리는 사용자에게 디자인의 계층 구조에 깊이 임베디드되어 있는 변수까지 변경할 수 있는 도구를 제공합니다. 변경 사항은 런타임 동안 자동으로 일관되게 업데이트됩니다.

VisualApplets Expert에 대한 추가 정보
VisualApplets Libraries

VisualApplets Libraries

VisualApplet 라이브러리는 분할, 분류 및 압축과 같은 유용한 화상 처리 기능으로 오퍼레이터 범위를 확장하는 다양한 오퍼레이터 라이브러리로 구성됩니다.

  • 분할/분류: 이 오퍼레이터는 이미지에서 객체를 분할하거나 정의하고 특성을 할당하는 데 사용됩니다.
  • 압축: JPEG 오퍼레이터를 사용하면 비전 하드웨어의 FPGA에서 JPEG 이미지 압축을 직접 실행하여 이미지 데이터를 줄일 수 있습니다.

VisualApplets 라이브러리에 대한 추가 정보
VisualApplets Protection

VisualApplets Protection

외부 프레임 그래버에서 클라이언트의 고유한 애플릿 사용을 막고 외부 액세스로부터 지적 재산을 보호하기 위해 애플릿 및 프레임 그래버를 각각 잠금 장치로 안전하게 인코딩 할 수 있습니다.

  • 애플릿과 프레임 그래버는 각각 잠금 장치로 안전하게 인코딩됩니다.
  • 두 가지 보호 메커니즘으로 최고 수준의 보안을 보장합니다

VisualApplets Protection에 대한 추가 정보

제품 관련 업데이트 정보를 정기적으로 수신해 보세요.

여기에서 정기적인 제품 업데이트 정보를 신청할 수 있습니다.

지금 바로 신청하세요.