브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

필터

다음과 같은 15 개의 필터링 할 수 있는 요소가 있습니다.

있습니다.  0  귀하의 필터 기준과 일치하는 결과가

필터 표시
필터 다시 설정

죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.

다음과 같은 15 개의 필터링 할 수 있는 요소가 있습니다.

있습니다.  0  귀하의 필터 기준과 일치하는 결과가

14.01.2020

ace 2 카메라 시리즈 신제품: 5MP 및 8MP 해상도의 Sony CMOS 센서가 장착된 모델

Basler는 Sony IMX334 CMOS 센서를 갖춘 16 개의 추가 모델로 최근 선보인 ace 2 카메라 시리즈 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 새로운 카메라는 5 MP 및 8.3MP의 해상도로 ace 2 시리즈를 보완합니다. 자세히

07.01.2020

Basler, NXP i.MX 8M Plus 애플리케이션 프로세서용 카메라 모듈 최초 출시

신뢰할 수 있는 비전 파트너인 Baslet는 NXP와의 공동 작업을 통해 카메라 모듈과 SoC의 모든 잠재력을 활용하는 머신 러닝(ML) 엣지 컴퓨팅 작업을 위한 고성능 비전 시스템을 개발했습니다. 자세히

26.11.2019

Basler, NXP의 i.MX 8 프로세서 시리즈를 위한 포트폴리오 확장

NXP i.MX 8 프로세서 시리즈의 다양한 프로세서에 맞는 새로운 개발 키트를 선보이는 Basler가 유명 SoM 제조업체들과 협력하여 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 자세히

17.10.2019

Basler AG 및 drag & bot GmbH: 로봇 프로그래밍을 활성화하는 공동 통합 프로젝트

Basler의 2D 카메라는 Basler AG와 drag and bot GmbH의 공동 프로젝트에서 그래픽 로봇 프로그래밍 소프트웨어인 drag&bot 에 포함되었습니다. 성능을 인정 받은 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군과 drag&bot 소프트웨어와의 결합을 통해 로봇 작업에서 Basler 2D 카메라를 직관적으로 활용할 수 있습니다. 두 기업의 협업으로 얻어 낸 두 번째 결과물은 오픈 소스 프레임워크 ROS용 Basler 2D 카메라를 위한 드라이버의 개선입니다. 자세히

28.08.2019

Basler boost 카메라 및 CXP-12 인터페이스 카드 디자인 인 샘플 출시

이제 새로운 CoaXPress 2.0(CXP-12) 평가 키트를 만나볼 수 있습니다. 이 평가 키트는 Basler boost카메라, 관련 Basler CXP-12 인터페이스 카드 및 CXP-12 액세서리 시작 키트로 구성되어 보다 빠르고 경제적으로 평가 작업을 수행할 수 있습니다. Pylon카메라 소프트웨어 제품군은 카메라뿐 아니라 인터페이스 카드에도 최적의 SDK로서 원활한 실행을 보장합니다. 자세히

06.08.2019

Basler 임베디드 비전 솔루션, NXP의 i.MX 8 애플리케이션 프로세서 시리즈에서도 사용 가능한 제품 최초 출시

두 대의 새로운 dart 카메라 모듈과 애드온 카메라 키트가 NXP의 i.MX 8 애플리케이션 프로세서에 화상 처리 기능을 추가할 수 있는 이상적인 출발점을 제공합니다. 자세히

16.07.2019

Basler, blaze로 3D 카메라 포트폴리오 확장

뛰어난 정밀도를 갖춘 새로운 ToF(Time-of Flight) 범용 카메라로 비용 효율적인 실시간 3D 이미징 구현 자세히

10.07.2019

추가 모델 양산 개시: 9 MP 및 12 MP 해상도의 Basler MED ace USB 3.0 카메라

카메라 제조업체인 Basler가 의료 & 생명 과학용으로 특별히 설계된 MED ace 제품군의 추가 모델 생산을 시작합니다. 모든 MED ace 카메라 모델은 ISO 13485:2016에 따라 생산 및 판매됩니다. 독특한 MED 기능 세트는 이 시장의 고객 니즈에 대응합니다. 자세히

11.06.2019

양산 시작: Qualcomm Technologies SoC가 포함된 MIPI 개발 키트용 Basler dart BCON

수상을 받아 탁월한 성능을 입증한 산업용Qualcomm® 프로세서가 장착된 MIPI 개발 키트용 Basler dart BCON이 양산을 시작했습니다. MIPI 인터페이스를 갖춘 Basler dart는 이미지 품질을 손상시키지 않으면서도 경제적인 임베디드 비전 시스템을 구현하며 Basler의 임베디드 비전 솔루션용 기술 포트폴리오를 확장합니다. 자세히

27.05.2019

Basler ace 2: 고유의 Beyond 기능이 포함되어 있는 차세대 ace 카메라 시리즈

Basler가 차세대 ace 카메라 시리즈인 ace 2를 출시합니다. 최적화된 하드웨어 디자인, 최신 CMOS 센서 그리고 Compression Beyond, Pixel Beyond 및 PGI와 같은 강력한 기능들이 보다 높은 프레임 속도, 데이터 양 감축 및 보다 우수한 이미지 품질을 보장합니다. 신형 ace 2 시리즈가 ace 2 Basic 및 ace 2 Pro 제품군 각각 네 가지 모델을 출시합니다. Sony의 IMX392 센서가 탑재되어 있는 이 제품들은 2천3백만 픽셀 해상도를 제공하며 최대 160 fps를 지원합니다. 자세히

16.04.2019

시장에서 유일한 제품: Basler, 지능형 조명 솔루션 출시

Basler가 설치하기 쉽고 가성비가 좋은 지능형 조명 솔루션을 출시합니다. 비전 시스템의 요구 사항에 따라 고객이 융통성 있는 방식과 간단한 방식 중에서 선택할 수 있습니다. 자세히

26.03.2019

Basler 웹사이트가 공식적으로 한국어를 지원합니다.

Basler 가 한국어를 공식적으로 지원합니다. 기존의 영어, 독일어, 러시아어, 중국어, 일본어와 더불어 한국어로 곧 이용 가능합니다. 자세히

19.03.2019

Basler boost 제품 발표: 고속 데이터 전송 속도를 위한 CoaXPress 2.0 인터페이스 지원 신형 카메라

boost는 데이터 전송을 위한 높은 대역폭을 제공하는 CoaXPress 2.0 인터페이스를 지원하는 Basler의 첫 번째 카메라입니다. 최신 프레임그레버 기술과 결합된 새 CMOS 센서는 많은 양의 데이터를 아주 먼 거리까지 신속히 전송하는 일을 간단히 해결합니다. 자세히

자세히