브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
2019. 6. 4

양산개시 : 전시회 수상 제품 Basler dart MIPI 지원 BCON 탑재 모델 개발 키트 (Snapdragon 820 포함)

양산개시 : 전시회 수상 제품 Basler dart MIPI 지원 BCON 탑재 모델 개발 키트 (Snapdragon 820 포함)

MIPI용 BCON 인터페이스가 탑재된 Basler dart 카메라 모듈 및 dart MIPI용 BCON 개발 키트의 양산이 시작되었습니다. MIPI용 BCON 인터페이스는 복잡한 MIPI 기술을 머신 비전 업계에서 입증된 GenICam 표준과 통합합니다. 이것은 임베디드 비전 기술과 머신 비전 기능을 결합하는 뛰어난 방법을 제공합니다. 혁신적인 제품 컨셉으로 시스템의 전체 프로세서 부하를 크게 줄여 줘 실제 애플리케이션에 컴퓨팅 성능을 더 많이 이용할 수 있습니다.

Nuremberg에서 열린 올해의 임베디드 월드 전시회에서 Snapdragon 820이 장착된 dart MIPI용 BCON 개발 키트가 임베디드 비전 분야에서 임베디드 어워드를 수상했습니다.

Basler 드라이버 패키지와 사용하기 쉬운 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 사용하면 통합 작업이 수월해집니다. pylon은 MIPI용 BCON에 대해서도 USB 3.0이나 GigE와 같은 카메라 인터페이스에서와 동일한 수준의 편의성을 제공합니다.

장점 요약:

  • MIPI CSI-2 연결을 위해 맞춤 제작
  • Qualcomm Snapdragon 820용 Linux 드라이버 즉시 사용 가능
  • 5백만 픽셀, 60 fps, ON Semiconductor AR0521 센서
  • 비용에 최적화된 설계로 최고의 가성비
  • GenICam 호환성 및 표준화된 pylon API 덕분에 간단해진 코드 마이그레이션
  • 정교한 애플리케이션을 위한 장기적 가용성을 가진 구성 요소
  • 최대 750 MB/s의 대역폭으로 안정적이고 신뢰할 수 있는 데이터 전송

여기에서 MIPI용 BCON 인터페이스 탑재 Basler dart 및 개발 키트에 대한 자세한 내용을 알아보세요. 당사 영업팀은 언제든 여러분의 질문에 답하고 정보를 제공할 준비가 되어 있습니다.