브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
2019. 7. 16

새로운 Time-of-Flight 카메라: Basler blaze 와 함께 정확하고 쉽고 빠른 3D 이미징

새로운 Time-of-Flight 카메라: Basler blaze 와 함께 정확하고 쉽고 빠른 3D 이미징

Basler Blaze 카메라는 통합 광학 장치 및 GigE 인터페이스를 갖춘 3D 카메라로 ToF(Time-of-Flight)에 기반해 작동하며 완벽히 보정됩니다. 장면과 물체를 공간 차원에서 한 번에 캡처하며 레이저 스캐너와 같은 구동부가 필요하지 않습니다. 이 덕분에 blaze 카메라는 매우 견고하고 다양한 용도에 적합합니다. 로봇, 산업 자동화, 물류 및 의약 분야뿐만 아니라 수많은 "스마트 팩토리(Smart Factory)" 분야에서 활용됩니다. Basler blaze에 통합된 최신 Sony DepthSense™ IMX556 센서는 보다 정확하고 정확한 3D 이미징을 구현합니다.

Basler Blaze 카메라는 특히 다음과 같은 애플리케이션에 적합합니다.

대표적인 애플리케이션 Basler blaze의 이점
화물 크기 측정
창고나 운송 차량의 공간과 비용을 계획하고 최적화하려면 팔레트와 패키지의 무게 및 정확한 크기를 측정해야 합니다.
Basler blaze의 정확도, 속도, 견고성, 소형 크기GigE 인터페이스는 통과를 위한 정밀하고 유연한 측정 작업에 적합합니다. 컬러가 필요한 경우에는 모든 Basler 2D 카메라와 결합 및 동기화가 가능합니다.

팔레트화 작업
익일 배송 및 혼합형 팔레트를 위해서는 빠르고 강력한 지능형 팔레트화 로봇이 서로 인접한 물품들을 하나의 팔레트에 포장해야 합니다. 그리고 로봇을 안내하기 위해서는 머신 비전이 필요합니다.
카메라 데이터를 이용해 선택될 물체의 모양, 위치 및 방향을 결정하고 최적의 리프팅 포인트를 파악할 수 있습니다. 견고성, 소형 크기 및 가벼운 무게 덕분에 로봇 팔에 장착이 가능합니다.
자율 주행 차량 및 이동형 로봇
도킹 및 기록 중에 탐색, 장애물 감지 및 미세 위치 지정 기능을 수행하기 위해서는 주변 환경을 고해상도로 볼 수 있어야 합니다.
blaze는 햇빛의 유무와 관계없이 다양한 범위에서 전체 장면을 실시간으로 캡처합니다. 작고 견고하며 안정적인 디자인 덕분에 통합이 용이합니다. 또한 강력한 내장형 프로세서는 차량 컨트롤러의 CPU 부하를 최소화합니다.
상품 수량 계산
패키지 내 물품 수 계산 및 완전성 검사를 통해 고객 불만족을 예방할 수 있습니다.
blaze 는 컬러 및 대비에 영향을 받지 않고 수량 계산에 완벽한 데이터를 제공하며 추가 광원이 필요하지 않습니다.
방사선 작업 시 환자 위치 설정
환자의 정확한 위치는 X 선 이미지의 품질에 결정적인 영향을 미칩니다.
blaze 카메라의 정밀도거의 밀리미터 단위로 정확한 환자 배치를 가능하게 하여 정확하고 안정적인 X 선 이미지를 구현합니다. 장점: 환자에 대한 방사선 노출량을 최소화하고 의료 방사선 담당자의 작업이 간편해 집니다.

Basler blaze 3D 카메라의 첫 번째 디자인 인(design-in) 샘플은 2019 년 9 월로 예정되어 있으며 연말에 양산이 시작됩니다.

ToF 카메라 작동 원리

ToF 측정 원리는 빛이 광원에서 물체로 그리고 다시 카메라로 이동하는 시간을 기반으로 합니다. 거리가 멀수록 오랜 시간이 소요됩니다. 광원 및 이미지 확보는 모두 이미지 데이터에서 거리를 추출하고 계산할 수 있는 방식으로 동기화됩니다.

Basler의 ToF 백서에서 ToF(Time-of-Flight) 기술에 대한 보다 상세한 소개 자료를 확인할 수 있습니다.

Basler blaze에 대해 더 알아보고 싶으신가요?

www.baslerweb.com/blaze에서 자세한 정보를 확인하거나 Basler Sales Team에 문의하십시오. Basler Sales Team은 문의 사항에 친절한 답변을 제공합니다.

Basler blaze 에 대해 더 알아보기